查看: 80871
回复: 67
“环保简易经济型”钢网,是否值得拥有?
立创商城高先生
【官方工作人员】
41
主题
148
回复
发表于2017-09-20 11:05:45 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

这两天朋友圈刷屏了一篇文章,《外卖,正在毁灭我们的下一代》,说的是外卖大增,所引发的包装盒和塑料袋大增,垃圾围城的问题。

深有感触。因为,我们公司的垃圾桶,最近又增加了一个超大型的。原因就是,叫外卖的超多,吃完的包装盒和垃圾袋越来越多,装不下了。

我们昨天跑了一趟钢网厂,看工人怎么封网。整个封网过程中,封网用到的AB胶不但过程繁琐,而且AB胶超级超级浪费,且会产生不少的垃圾。

由此,我们想到是否可以推出“环保简易经济型”钢网,主要考虑的是针对30*40,37*47的小钢网。

所谓“环保简易经济型”指的是,这个钢网,不封AB胶,不贴银龙胶纸。如下图:

 点击查看大图

 点击查看大图

如上图所示,这个钢网,就是在网框上,用黄胶粘贴了钢片,然后边缘不再封AB胶和银龙胶纸。

而常规的钢网如下图:

 


这种“环保简易经济型””钢网,能大量的减少AB胶,以及垃圾的产生,非常具有社会意义。

另外,定价也会便宜一些。

适用场景:

1、个人用户。如果只是手工印刷,且印刷次数不是很多,此“环保简易经济型””足矣。

因为AB胶的作用是用来保护黄胶。嘉立创现在使用的是最好的黄胶,日本进口的。另外银龙胶纸仅是为了美观。


注意事项:

1、钢网不能用药水浸泡清洗,不能机洗。因为没有AB胶盖住这个黄胶,药水会渗透到钢片与网纱之间的黄胶,导致容易脱落。


不知各位这种钢网是否感兴趣呢?是否满足需求?


------------------------------------2017-10-28 嘉立创补充------------------------------------------------------------

环保简易型钢网,一经推出,得到不少客户的认可,推出2周,每天简易型钢(只有30*40,37*47两种规格)的出货量已经超过100个。

这里,我再补充提醒下各位,

环保简易型钢网不封AB胶和银龙胶纸,一般适合个人用,不怎么适合贴片厂反复使用(贴片厂用也可以用,但是贴片厂一般会挑剔,嫌丑,另外就是,如果要重复多次使用,贴片厂会用药水清洗!所以务必看清楚!嘉立创自己的SMT部门用的钢网,就是不封AB胶和银龙胶纸的

o淡如水o
0
主题
2
回复
发表于2018-05-02 17:52:17   |  显示全部楼层
27#
我觉得几块钱的话,我就不想省了。情愿多花几块钱,万一以后还钢网还要用呢。如果只有钢片,价钱便宜一半的话,我就只要钢片了!

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部