查看:
30122
回复: 11 |
串口的波特率最大偏差多少,就失效?
|
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-10-12 18:01:16
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
“这2个商品是否能互换? “ “你们卖的IC是否是正品?” “我的产品以前用到的这个IC一直很正常,最近这批功能失效,请帮忙分析。。 ”
立创商城的在线技术客服人员,每天就是这样,都很忙的。。 每天都可以接到来自天南地北、五湖四海的用户各色各样的咨询或投诉。
最近接触到2个类似的问题,都是由于单片机内部的RC时钟引起的误差而导致的产品失效,比如 Uart串口通信(常温不可以通信,温度高才行)、Watchdog看门狗复位失灵等等。 考虑到之前,常听到不少网友疑惑类似这样的问题 “串口波特率的最大偏差多少,对方就不能接收了或出错了?”
其实这个问题,可以简单成这样的数学逻辑,先看下最常见的10位串口的输出时序( 1个起始位 + 8个数据位 + 1个停止位 )
以上图中,绿色箭头是采样时间点。 关于这个采样点,不同的IC芯片或许有些不同,但多数是是以16倍的目标波特率,"等时”进行采样N个点,N个点一样就认为该位的电平采样值是对的,而且多数是采样位的中点。
具体来说,串口波特率的最大偏差多少,对方就不能接收了或出错了呢? 实际上,可以简单认为是这样:
如上图所示,我们要确保实际波特率对应的 t0 ~ t9 时区段,都分别落在对方波特率的采样点的范围内, 即: 第1个位的采样点应该落在这个区间: [ 0~ t0 ] 第2个位的采样点应该落在这个区间: [ t0~ t1 ] 第3个位的采样点应该落在这个区间: [ t1~ t2] 以此类推。。。。
为此,今天大概花费了一点点时间,做了一个简单的程序演示,输入正常的波特率,就可以推算出最大或最小的波特率的数值,还有偏差率。 从多个常见的波特率推送来看,最大偏差一般在5% 以内都可以正常通信。 但考虑到不同芯片的采样点的方式有所不同,以及一帧的串口位不同(数据位越长,累计的偏差会更多),这个值还得具体分析,建议大家确保波特率控制在2%以内最好。
看看这个视频演示 http://v.youku.com/v_show/id_XMzA4MDg4ODc1Ng==.html?firsttime=4&qq-pf-to=pcqq.c2c#paction
对应的代码片段: void CTestBaudDlg::OnButton2() |
MY360
0
主题
2
回复 |
发表于2017-12-04 09:49:53
|
显示全部楼层
9#
还是相信FT232
|
|