查看:
16324
回复: 20 |
硬件网络协议栈IC和单片ARM9网络解决方案
|
智易捷物联
8
主题
353
回复 |
发表于2016-11-18 12:08:45
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
大家好! |
智易捷物联
8
主题
353
回复 |
发表于2016-11-21 18:43:59
|
显示全部楼层
3#
谢谢你的支持!PCB板正在规划中。。。
|
智易捷物联
8
主题
353
回复 |
发表于2016-11-23 19:38:55
|
显示全部楼层
4#
大家好,在网上看到有人关注到为什么CH395的芯片比W5500贵,我只能说一分钱一分货,为什么呢? 因为W5500不支持自动极性变换, 目前市场上的绝大多数网线都是交叉线的形式,即网线一头用T568B标准,一边用T568A标准;由于W5500内部集成全硬件TCP/IP协议栈+MAC+PHY,极性转换中的“极性”指的是PHY的信号,包括RX+、RX-、TX+、TX-四路信号,如果用直连线这四路信号线就不能对应起来。支持极性转换的PHY可以自动转换这4路信号,这样就对网线的标准不做要求了。但需要说明的是,W5500设备与同其连接的设备之间只要有一台设备的PHY支持自动极性转换就没有问题了,目前市场上的设备基本都支持,因此可以不用忧虑这个问题。 但是,如果用户需要用两台W5500设备,此时就要注意用直连线(网线两头都用T568B标准接线)就可以解决! 最后,CH395扩展了8个GPIO口和4K EEPROM可以降低系统成本。 |
|