查看: 35205
回复: 35
USB单片机CH554/CH559实用例程代码
WCHCN
37
主题
241
回复
发表于2017-10-23 15:19:37 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

      各位网友大家好,近期有之前参加论坛活动的网友以及对CH554系列USB单片机感兴趣的朋友,都有咨询到一些除了我们官网提供之外的一些参考例程,近期我们把一些常用的例程整理集中了一下,给有需求的网友参考,这些例程大多是有关单片机USB的一些实例,覆盖了大多USB应用。有的例程是基于CH559/558编写,有的例程是基于CH554/553/552/551编写,其实差别都不大,这两个系列的芯片使用上也都相似。实例如下:


      1、CH559/CH558模拟U盘,支持文件拷贝,删除,新建,读写,格式化等操作,存储介质采用2M的SPI flash。
      2、CH55X系列芯片加密示例和说明文档。
      3、CH55X脱机烧录器PCB和使用说明文档。
      4、CH559/CH558的USB HID通讯实例,使用CH9326的上位机软件。
      5、CH559/CH558模拟CH34X,可以用来扩展并口,SPI,串口,PWM,GPIO等,或者采集以上接口数据发送至主机。
      6、CH559做USB主机通过AOA协议和Android设备通讯,使用CH9343安卓端调试软件。
      7、CH559操作CH340,支持修改波特率。
      8、CH559操作键鼠,并且将键鼠数据通过串口输出,也可以修改通过SPI,485等发送键鼠数据。
      9、CH559操作键鼠,并且将键鼠数据通过串口输出,也可以修改通过SPI,485等发送键鼠数据。包含HID报表分析,可以获取鼠标 X,Y,滚轮和按键信息。
      10、CH559/CH558LED控制卡实例,支持32*1024点LED屏,支持通过U盘更新显示内容,显示内容可保存串行Flash中。
      11、CH559/CH558 USB+串口IAP远程升级实例,可以在用户程序直接升级用户程序,提供上位机工具和源码。
      12、CH559 U盘IAP功能实现,U盘根目录下制定文件名文件用于升级用户程序,也可以改成通过寻找文件进行升级。
      13、CH559/CH558模拟HID兼容设备,上传ADC采集的数据,支持端点中断下传。
      14、CH558/CH559模拟键盘,用于1~3键的特殊键盘,支持软件配置键值。也可通过修改软件支持更多的按键。
      15、CH559/CH558 模拟HID兼容和键盘复合设备,上电自动弹出指定目录下的EXE软件,通过软件可以查看HID兼容设备中断IN端点数据和统计。
      16、CH554 模拟HID兼容和键盘复合设备,上电自动弹出指定目录下的EXE软件,通过软件可以查看HID兼容设备中断IN端点数据和统计,并且支持TouchKey(触摸按键)检测上传数据。
      17、CH554模拟CDC类,PC免驱,可以实现快速批量上下传。
      18、CH554模拟U盘,无存储介质,需要根据应用添加合适的存储介质。
      19、CH554模拟CH340,CH341。


               沁恒USB单片机CH55X实用参考例程代码20171022.zip


       CH554系列单片机测试板免费申请请转至:http://club.szlcsc.com/article/details_4145_1.html

①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
WCH5XX
0
主题
2
回复
发表于2018-08-29 17:45:08   |  显示全部楼层
22#
发表于2018-08-28 21:22:28  21# flash寿命200次是数据保存几年的指标?用来学习的话寿命大概有多少次?
flash寿命不分学习与否,在约定200次以内保证flash可以正常擦写。

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部