查看:
12169
回复: 2 |
体积超小3x3mm的USB转串口芯片CP2102N,可替代早期的CP210X
|
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-10-24 09:32:16
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
广受欢迎的美国Silabs公司的USB转串口芯片CP2102N, 是该公司早期CP210X的升级品! 从配置来看,这个CP210N是该公司的未来主流芯片~ 现在还是样品价格,有点贵,但批量后有望接近现在含税6元左右的CP2104。
CP2102N的主要特性包括: 1、波特率提高到了3Mbps 2、内置可重复编程的ROM来自定义USB产品描述符、系列号、PID及VID等等。 3、支持RS232, 也支持RS485 4、 支持CLKOUT信号输出,频率范围: 93.750KHz~24MHz 5、发送和接收的Buffer缓冲区分别增大到了512Bytes 6、体积超小,它有3种封装(QFN20:3x3mm ; QFN24:4x4mm ;QFN28:5x5mm ) 7、带有4~7个GPIO,可用来做状态指示灯或者对外的GPIO控制,如按键、下载工具的辅助IO等等。 8、 脚位兼容: CP2101/2/9 (QFN28 封装,CP2104 (QFN24 封装),功能和软件基本不变 以下是 CP2102N 与CP210X的PK对比表:
此上PK表来自Silbas官网,详细大家可以看看这个文件:an976-cp2102-3-4-9-to-cp2102n-porting-guide.pdf 而 CP2102N 的DataSheet, 点击这里下载: cp2102n-datasheet.pdf |
xiongyu
0
主题
1
回复 |
发表于2019-05-27 17:16:14
|
显示全部楼层
3#
CP2102N暂时还有bug, 截至目前Linux驱动还没有修复, 建议不要导入产品了。 https://www.silabs.com/community/interface/forum.topic.0.15.html/cp2102n_stops_receiv-GeH2 |
|