查看:
15761
回复: 34 |
想法:STM32F042F6P6 CMSIS-DAP+串口开源模块
|
|||
maxtch
18
主题
141
回复 |
发表于2017-10-26 23:11:59
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
不知各位对于一个基于 STM32F042F6P6 的 CMSIS-DAP 仿真器 + USB 串口二合一模块是不是有兴趣。 我最近打算改版自己设计的 TQFP48 STM32 开发板,计划把原来用的 USB 转串口芯片(CH340C)换成这个二合一模块,板载仿真器方便使用。我意识到这样的一个模块如果单独拿出来可能也会有点市场,因此来社区问问。 这个模块支持 JTAG(六线)或 SWD(两线)调试口,支持一个串口,但不支持 SWO 代码追踪。独立版 JTAG 接口脚位与 J-Link 兼容;串口可单独接线,或借用 JTAG 插座 18、20 脚。(原设计上为两个接地线。)独立版采用淘宝上有售的迷你 U-Link 2 外壳。 我计划让这个硬件完全开源,且使用开源工具开发(Eclipse + GCC) |
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-10-27 10:07:12
|
显示全部楼层
6#
我调试只需要一个5块钱的USBTTL
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-10-27 23:51:43
|
显示全部楼层
8#
我的SWD或者JTAG都是当普通IO用的哦。我用串口一样可以看寄存器和内存数据的,固件自带这功能。
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-10-28 20:31:01
|
显示全部楼层
12#
STM32,GD32,C51,C2000,都是这么用。打断点这种原始的调试方式我早就不用了。调试功能是固件本身的重要功能。如果你接触过企业级路由器的命令行界面,就知道我在说什么。 ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|