查看:
17358
回复: 17 |
AS10-M4463D-SMA 2000m远距离433MHz无线通信模块(泽耀出品)
|
|||
cpumcu
7
主题
63
回复 |
发表于2016-11-20 15:39:24
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
AS10-M4463D-SMA是一款433MHz,100mW,高稳定性,绕射性能强,穿墙能力优秀的工业级的无线收发一体数传模块。采用美国芯科实验室原装进口的SI4463射频芯片设计开发,具有接收灵敏度高,抗干扰能力强的特点。采用SMA接口方便匹配高性能天线,并严格计算设计了精确的阻抗匹配网络,使得模块发射功率足,频谱特性好,谐波小,频道串扰小,体积小。感容器件全部采用村田B档料,配以10ppm高精度晶振,工业级标准的典范。 点击这里购买 http://www.szlcsc.com/product/details_89346.html 点击这里下载官方资料和例程 http://www.ashining.com.cn/data/as10_m4463d_sma.zip
|
|||
cpumcu
7
主题
63
回复 |
发表于2016-12-18 11:52:57
|
显示全部楼层
9#
这个是配天线的,买模块就送天线 |
|||
cpumcu
7
主题
63
回复 |
发表于2016-12-18 11:55:04
|
显示全部楼层
10#
|
|||
cpumcu
7
主题
63
回复 |
发表于2016-12-27 21:24:26
|
显示全部楼层
11#
该模块为100mW大功率433MHz发射接收模块。
=================================================================== 猜你可能喜欢... [传感器] 数字信号智能热释电红外传感器AS312 数字信号智能热释电红外传感器AS612 广角菲涅尔透镜S9008 [FM富满科技] 1.2A直流电机/马达驱动芯片TC214B/SOP8兼容L9110S 1.3A/双通道直流电机/马达驱动芯片FM1208S/SOP16 [台湾合泰原装芯片] LCD驱动IC/HT16C22/48LQFP 6键电容触摸按键芯片BS816A-1/16NSOP 12键电容触摸按键芯片BS8112A-3/6NSOP 16键电容触摸按键芯片BS8116A-3/20SSOP 20键电容触摸按键AD带LCD/LED驱动BS86D20A-3/28SOP LCD驱动芯片HT16C21/28SOP 带12位AD转换触摸按键芯片BS84B08A-3/16NSOP 经济型IO型Flash MCU单片机/HT68F003/16NSOP 内置运算放大器&比较器的8-bit Flash单片机HT45F23A/24SSOP 经济型AD型OTP MCU单片机HT46R004/16NSOP 12键电容触摸按键芯片/抗干扰好/BS83B12A-3/20SSOP IO型MCU单片机HT48R063B/16NSOP [无线模块] [泽耀科技]100mW/433MHz/无线发射接收模块/AS10-M4463D-SMA [泽耀科技]100mW/433MHz/无线发射接收模块/AS4432-SMD [安信可] Ra-01/无线模块/SX1278LoRa扩频无线模块/超远10KM/433M
|
|||
cpumcu
7
主题
63
回复 |
发表于2016-12-27 21:46:24
|
显示全部楼层
13#
知道了,谢谢指点 |
|||
cpumcu
7
主题
63
回复 |
发表于2017-05-31 11:53:23
|
显示全部楼层
16#
完全可以
|
|