论坛首页 > 创客天地 > 方案应用展 > 最具性价比的多协议射频读写芯片...
查看:1440  |  回复:5
最具性价比的多协议射频读写芯片OM9663 Demo板新鲜出炉了!
青青水草
5
主题
39
回复
发表于Wed Nov 08 22:47:12 CST 2017   |  只看该作者 1# 电梯直达

    值此双十一佳节之际,又到了剁手的季节了!有女票的准备着清空她的购物车了,没女票的是时候清空自己的购物车了,犒劳一下自己,然后反思一下为什么单身这么多年!,不过反思归反思,生活还是要继续哒,双手放到键盘上的那一刻,是不是又找到了人生的希望了呢!

    闲言少叙,帖归正传。在之前的帖子中给大家介绍了OM9663的特点以及其较高的性价比,详见http://club.szlcsc.com/article/details_6837_1.html,有些坛友问能否提供一个Demo板和测试程序,本打算等到嘉立创SMT打样第四期开始后再做的,这样整体贴出来的板子美观些,也省的自己动手焊接,但SMT第四期一直是“不见庐山真面目”,“犹抱琵琶半遮面”,又怕一些坛友等的着急了,故给大家一个可手工焊接的Demo板!该Demo板已经申请了立创商城的方案验证板了,并且已经通过审核了,但双十一前在商城能上线估计是没希望了,所以在此先把该Demo板的相关的资料分享给广大坛友,供大家学习参考。

    放一张焊接好的高清无码样板图,拍的不好,请勿吐槽

  

    该Demo板的主要特点如下:

1.尺寸9x4.45cm,2层板

2.micro USB供电

3.主控芯片STM32F103RBT6,烧录支持SWD和串口

4.OM9663支持SPI、USART和IIC三种方式通讯

5.一个电源LED、两个红绿用户LED、一个有源蜂鸣器

6.一个两脚复位按键

7.四个3mm定位孔

8.读取Type A卡的UID距离大于7cm

    附件中的文件列表如下图所示:

 

OM9663方案验证板.zip 


    最后,祝大家双十一快乐!如果不快乐,就来学习一下该OM9663 Demo板吧,说不定豁然开朗,心情好了呢!吃嘛嘛香,身体倍棒,妈妈再也不用担心我找不到女票了!,给大家送上OM9663的购买链接:

http://www.szlcsc.com/so/product/details_109433.html

需要的请自行打开,不需要的也可以打开。



 
回复 收藏
  举报
立创商城赵...
【官方工作人员】
130
主题
1324
回复
发表于Thu Nov 09 16:12:45 CST 2017   |  只看该作者 2#

不错的评估板、验证板!RFID读写,IC功能挺实用

手工焊接得也不错咧!

《立创快报》总编辑、立创电子公共实验室建设者,企业QQ:2355740879
青青水草
5
主题
39
回复
发表于Sat Nov 11 10:59:48 CST 2017   |  只看该作者 3#
立创商城赵工 发表于 Thu Nov 09 16:12:45 CST 2017  2# 不错的评估板、验证板!RFID读写,IC功能挺实用 手工焊接得也不...
5453y
0
主题
2
回复
发表于Thu Nov 23 23:27:14 CST 2017   |  只看该作者 4#
请教一下,天线的设计有什么要求吗
青青水草
5
主题
39
回复
发表于Fri Nov 24 22:39:33 CST 2017   |  只看该作者 5#
5453y 发表于 Thu Nov 23 23:27:14 CST 2017  4# 请教一下,天线的设计有什么要求吗

RFID天线一般遵循以下几点原则:

1.天线线圈的对角线长度近似等于最远读卡距离,当天线线圈尺寸较小时,应增大线圈匝数n,n的取值一般是3~5

2.天线的线宽w取值一般是0.5~1mm,线距d应大于等于线宽w

3.天线电感量的大小应在0.5~3uH之间,这样匹配电容易调试

青青水草
5
主题
39
回复
发表于Fri Nov 24 22:50:30 CST 2017   |  只看该作者 6#

OM9663的方案验证板在商城上线了!

坛友期待的OM9663方案验证板已经正式在商城上线了,需要的坛友可以愉快滴申请了哦!链接如下:

http://www.szlcsc.com/so/product/details_155709.html

 

  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部