论坛首页 > 官方交流 > 对话立创商城 > 64Mbit SOP8封装SPI接口的串行SR...
查看:8069  |  回复:37
64Mbit SOP8封装SPI接口的串行SRAM,大家有需要吗?
ChessWorld
40
主题
784
回复
发表于2017-11-08 20:34:28   |  只看该作者 1# 电梯直达

话说,现在的电子系统应用,对SRAM要求越来越高,单片机或ARM内部的RAM越来越不够用。

现在国外这家 Vilsion Technology 公司推出的 64Mbit (没错!是8MB)SPI 接口的SRAM芯片VTI7064 就是这么牛。


这样的IC用途一般是: 数据采集或信号处理过程的缓冲,MCU远程升级的数据备份和缓存等等。


不知道大家有需要用到? 参考价格大概是:15元左右,如果需要,我代售~

资料在此: VTI7064-V01.pdf  


  该帖子已被ChessWorld于2017-11-08 20:39编辑过
回复 收藏
  举报
niba
38
主题
131
回复
发表于2017-11-08 21:26:34   |  只看该作者 2#
确实不错。。。不错速度有点慢 
niba
38
主题
131
回复
发表于2017-11-08 21:37:31   |  只看该作者 3#
可以考虑下。。。买几个测试下
ChessWorld
40
主题
784
回复
发表于2017-11-08 21:48:04   |  只看该作者 4#
niba 发表于 2017-11-08 21:26:34  2# 确实不错。。。不错速度有点慢

速度慢,可以考虑采用四线qual SPI 模式,即数据位的传输采用一次传四位的模式,此时的主频可高达133MHz

 

FunnyNYPD
5
主题
429
回复
发表于2017-11-08 22:16:55   |  只看该作者 5#

>VTI7064 

what is the working voltage?

ChessWorld
40
主题
784
回复
发表于2017-11-09 00:35:56   |  只看该作者 6#
FunnyNYPD 发表于 2017-11-08 22:16:55  5# >VTI7064 what is the working voltage?
我准备代售的是这款:2.7V~3.3V
hyh403
5
主题
45
回复
发表于2017-11-09 09:35:23   |  只看该作者 7#
外扩RAM,才四位宽数据,还是SPI接口的,好像不太适用。
ChessWorld
40
主题
784
回复
发表于2017-11-09 10:38:14   |  只看该作者 8#
hyh403 发表于 2017-11-09 09:35:23  7# 外扩RAM,才四位宽数据,还是SPI接口的,好像不太适用。

这款的特点就是引脚少,SOP8封装。这样需要对外的连线就很少,绝大部分单片机ARM都可以方便外扩RAM。

应用用途,比如: 可以连续、高速采样长时段的信号数据(如红外线或逻辑分析电平),存储器满了,再发送给其他芯片或PC,这样采样到的数据就是连续的。

myxiaonia
5
主题
42
回复
发表于2017-11-09 10:51:27   |  只看该作者 9#
对于支持qspi的单片机还是不错的
Echo
16
主题
428
回复
发表于2017-11-09 12:06:43   |  只看该作者 10#
SRAM很快,速度瓶颈在SPI上,即使QSPI也不够快,好蛋疼的感觉
ECHO Studio http://www.uimeter.com
好大的风
4
主题
63
回复
发表于2017-11-09 12:54:43   |  只看该作者 11#
使用QSPI或者SPI访问外部RAM的场景下,MCU应该是受成本所限,所以外部RAM15块钱就比较不合适了,建议搞一个2-3块钱的RAM,容量可以是8Mbit,是不是更合适一些呢?
rgwan
1
主题
25
回复
发表于2017-11-09 13:45:57   |  只看该作者 12#
有没有小一点,便宜点的。8M有点大了。
ChessWorld
40
主题
784
回复
发表于2017-11-09 14:39:31   |  只看该作者 13#
rgwan 发表于 2017-11-09 13:45:57  12# 有没有小一点,便宜点的。8M有点大了。
有小一些的,比如256Kbits (32KB x 8 ) 或者 512Kbits ( 64KB x 8 ), 合适你吗?
rgwan
1
主题
25
回复
发表于2017-11-09 14:50:22   |  只看该作者 14#
ChessWorld 发表于 2017-11-09 14:39:31  13# 有小一些的,比如256Kbits (32KB x 8 ) 或者 512Kbits ( 64KB x ...
有点太小。512K-1M会比较合适
haoren
0
主题
3
回复
发表于2017-11-16 15:22:07   |  只看该作者 15#
有没有样片。拿几个试用一下380476830@QQ.COM
ChessWorld
40
主题
784
回复
发表于2017-11-16 18:13:48   |  只看该作者 16#
haoren 发表于 2017-11-16 15:22:07  15# 有没有样片。拿几个试用一下380476830@QQ.COM

已经代售,到货了,直接下单即可~

商品购买直通车: http://www.szlcsc.com/so/product/details_151292.html

haoren
0
主题
3
回复
发表于2017-11-18 10:54:15   |  只看该作者 17#
ChessWorld 发表于 2017-11-16 18:13:48  16# 已经代售,到货了,直接下单即可~ 商品购买直通车: http://www...
什么时候到货?你手上有没一两个能先给评估不?
haoren
0
主题
3
回复
发表于2017-11-18 11:40:29   |  只看该作者 18#
haoren 发表于 2017-11-18 10:54:15  17# 什么时候到货?你手上有没一两个能先给评估不?
如果有的话,可以加QQ 我们聊一下380476830
niba
38
主题
131
回复
发表于2017-11-24 09:23:56   |  只看该作者 19#
好东西。。近期买两个测试下。
niba
38
主题
131
回复
发表于2017-11-24 10:52:08   |  只看该作者 20#

 楼上代理看看 接的对否?STM32F103 SPII驱动

ChessWorld
40
主题
784
回复
发表于2017-11-24 18:18:01   |  只看该作者 21#
niba 发表于 2017-11-24 10:52:08  20# 楼上代理看看 接的对否?STM32F103 SPII驱动

OK ! 可以。

最好在VDD引脚并接上一个0.1uF的陶瓷贴片电容。

ChessWorld
40
主题
784
回复
发表于2017-11-26 11:12:02   |  只看该作者 22#
haoren 发表于 2017-11-16 15:22:07  15# 有没有样片。拿几个试用一下380476830@QQ.COM
昨天已经到货啦!欢迎品尝!
ChessWorld
40
主题
784
回复
发表于2017-11-29 15:56:33   |  只看该作者 23#
niba 发表于 2017-11-24 10:52:08  20# 楼上代理看看 接的对否?STM32F103 SPII驱动
板子做好了吗? 芯片已到货,欢迎测试
mwcsun
0
主题
1
回复
发表于2017-12-20 12:24:44   |  只看该作者 24#
niba 发表于 2017-11-24 10:52:08  20# 楼上代理看看 接的对否?STM32F103 SPII驱动

CS端要接一个上拉电阻。这个芯片接通电源时,CS也是高电平是,初始化。我用了两片,一片初始化正常,一片初始化不正常。

读写时,CS拉低的时间不能超过4us.

ChessWorld
40
主题
784
回复
发表于2017-12-20 13:52:13   |  只看该作者 25#
mwcsun 发表于 2017-12-20 12:24:44  24# CS端要接一个上拉电阻。这个芯片接通电源时,CS也是高电平是,...

看具体微处理器的IO IO端口类型吧。

原则上,这个CE# 是输入端,肯定需要Push-Pull 或者上拉的那种IO 来驱动,开漏肯定不行。

RenYH
1
主题
60
回复
发表于2018-02-09 11:04:01   |  只看该作者 26#
mwcsun 发表于 2017-12-20 12:24:44  24# CS端要接一个上拉电阻。这个芯片接通电源时,CS也是高电平是,...

怎么理解“读写时CE拉低时间不能超过4uS”??

想做任何操作都需要拉低CE啊!这个4uS就限制了每个命令可以操作的数据数量。假如我用SPI模式跑在30兆,也就是每次读写这个RAM最多只能操作120个时钟就得停住?拉高CS等他内部刷新,然后重新再读写?

120个时钟也就是只有15个字节啊。除去1个字节命令码,3个字节地址,也就是每个命令最多只能读或写11个字节数据。

我的理解有错吗??


RenYH
1
主题
60
回复
发表于2018-02-09 11:05:06   |  只看该作者 27#
ChessWorld 发表于 2017-12-20 13:52:13  25# 看具体微处理器的IO IO端口类型吧。 原则上,这个CE# 是输入端...
您是代售者应该比较熟悉这个芯片。请问我上面的理解对吗?用30兆SPI操作它,每次CS最多4uS,只够读写11个字节数据
英尚微电子
23
主题
124
回复
发表于2018-04-19 10:33:27   |  只看该作者 28#
 VTI7064这款器件很适合用在一些对占用单片机引脚过多,或者在PCB设计中需要占用的面积较小的应用设计中,容量有64Mbit,可以满足大多数单片机外扩内存的需求,在价格上也比较适中,符合大多数产品设计的预期成本,我司专门代理该品牌的,有需要的可以上http://www.sramsun.com/list-339-1.html了解具体的情况,
英尚微电子
23
主题
124
回复
发表于2018-04-19 10:40:10   |  只看该作者 29#

VTI7064除了容量有64Mbit,还有其他容量可以参考,以下是其他型号的参考:

  

niba
38
主题
131
回复
发表于2018-07-09 13:34:27   |  只看该作者 30#
这芯片好像卖的很好呀。。。全网好像也只有力创有卖 ,  其他几家大的电子电商都没货?  这芯片不会有断货问题吧?
马Mac
0
主题
1
回复
发表于2018-07-20 14:35:27   |  只看该作者 31#
8M有点大了。有没有容量是,1M和2M 的。分别什么价格
leiyitan
0
主题
74
回复
发表于2018-07-22 08:15:51   |  只看该作者 32#
楼主不懂,楼主只想转卖芯片赚点零花钱而已?
英尚微电子
23
主题
124
回复
发表于2018-08-08 13:54:15   |  只看该作者 33#
niba 发表于 2018-07-09 13:34:27  30# 这芯片好像卖的很好呀。。。全网好像也只有力创有卖 , 其他几...
不用担心供货问题,现在这款客户用的蛮多的,可以上我司的官网 http://www.sramsun.com 了解一下哦~
英尚微电子
23
主题
124
回复
发表于2018-09-03 15:52:32   |  只看该作者 34#
咨询VTI7064 需要样品可以联系QQ3161422826 手机13751192923 英尚微电子
Echo
16
主题
428
回复
发表于2018-09-16 11:06:28   |  只看该作者 35#
LY68S64好像比这款便宜很多
ECHO Studio http://www.uimeter.com
英尚微电子
23
主题
124
回复
发表于2019-02-21 09:54:51   |  只看该作者 36#
咨询VTI7064 需要样品可以联系QQ3161422826 手机13751192923 英尚微电子
英尚微电子
23
主题
124
回复
发表于2019-03-08 09:49:36   |  只看该作者 37#
 VTI7064这款器件很适合用在一些对占用单片机引脚过多,或者在PCB设计中需要占用的面积较小的应用设计中,容量有64Mbit,可以满足大多数单片机外扩内存的需求,在价格上也比较适中,符合大多数产品设计的预期成本,我司专门代理该品牌的,有需要的可以上http://www.sramsun.com/list-339-1.html了解具体的情况,
vip3
0
主题
0
回复
发表于2019-04-15 16:59:07   |  只看该作者 38#
请问有没有基于STM32的测试程序??调不出来啊
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部