论坛首页 > 交流专区 > 代售推荐 > 好消息!有了它你也是2.4G无线通...
查看:4758  |  回复:25
好消息!有了它你也是2.4G无线通信专家了
智易捷物联
16
主题
355
回复
发表于Mon Nov 21 18:42:09 CST 2016   |  只看该作者 1# 电梯直达

     无线串口模块LC12S介绍

     地址http://www.szlcsc.com/product/details_88653.html

     曾经对于我们没有做过无线RF射频模块的电工来说,如果要自己设计一个2.4G的PCB模块,经常出现的问题是距离不够远的问题,主要的原因如下 :

     1、天线匹配无法通过专业仪器测量

     2、电容电感是否真的要使用村田等大品牌

     3、到底是软件导致距离近,还是硬件导致的,不能做出正确判断

     4、PCB布局到底有多大影响

    另外,如果你是专业的射频工程师。首次接触2.4G时,也可以通过它来判断好硬件OK后,有时间了直接自己做射频部分。可以大大提高工作效率。

    现在大家可以利用无线串口模块LC12S来进行开发了,只要把它当做普通串口使用就可以了。直接省去所有的关于无线射频的知识,而且速度比原来用串口时可以更快,有利于降低产品的功耗,

老产品也可以直接升级产品为2.4G的无线产品。可以让工程师专心的对自己的产品进行设计,避开一切2.4G压力。

    LC12S是基于2.4G的收发一体化串口透传模块,波特率可以通过串口进行更改,内置功率放大电路,主要用于可视距离为120米通信。如果隔障碍物会相应减小距离,不同的隔障碍距离请以实际测试为准。

在使用时,天线区域和周边5MM以内不要铺铜,以免影响信号的通信距离。

    模块可以贴片,也可以使用排针转接为插件方式。

该帖子已被智易捷物联于Mon Nov 21 18:49:34 CST 2016编辑过
回复 收藏
  举报
谁没穿裤子
16
主题
258
回复
发表于Mon Nov 21 18:50:35 CST 2016   |  只看该作者 2#

好东西,串口的方便,有没有带PA远距离的




代售   16位ADC  TM7705(替代AD7705)   宽体SOIC_16_300mil     http://www.szlcsc.com/product/details_85474.html

代售   16位ADC  TM7705(替代AD7705)   窄体SOIC_16_150mil     http://www.szlcsc.com/product/details_78674.html

代售   LCD驱动   TM1621(替代HT1621B) SSOP-48_300mil          http://www.szlcsc.com/product/details_42310.html

代售   单片机    STC15W408AS                 DIP16                         http://www.szlcsc.com/product/details_84868.html

代售   10A欧姆龙继电器 G5LA-14-24V                                          http://www.szlcsc.com/product/details_40543.html

代售   16A欧姆龙继电器 G5RL-1A-E 24V                                       http://www.szlcsc.com/product/details_86102.html

代售   10A松川继电器  (替代宏发JZC-32F)835-1A-B-C 5V            http://www.szlcsc.com/product/details_86501.html

代售   10A松川继电器  (替代宏发JZC-32F)835-1A-B-C 12V            http://www.szlcsc.com/product/details_86501.html

代售   10A松川继电器  (替代宏发JZC-32F)835-1A-B-C 24V            http://www.szlcsc.com/product/details_86502.html

代售   10A松川继电器  (替代欧姆龙G5LA-14 宏发JQC-3FF)833H-1C-C 5V           http://www.szlcsc.com/product/details_86500.html

代售   10A松川继电器  (替代欧姆龙G5LA-14 宏发JQC-3FF)833H-1C-C 12V          http://www.szlcsc.com/product/details_86504.html

代售   10A松川继电器  (替代欧姆龙G5LA-14 宏发JQC-3FF) 833H-1C-C 24V         http://www.szlcsc.com/product/details_86505.html

工号:8888
ChessWorld
40
主题
770
回复
发表于Mon Nov 21 19:52:21 CST 2016   |  只看该作者 3#

嗯,东西不错!51单片机。 

有空弄些楼主的模块来玩玩。

该回复已删除! 4#
Echo
38
主题
313
回复
发表于Tue Nov 22 09:38:35 CST 2016   |  只看该作者 5#
厂家的淘宝官方店铺价格4.5,仅供参考
ECHO Studio http://www.uimeter.com
ChessWorld
40
主题
770
回复
发表于Tue Nov 22 10:18:47 CST 2016   |  只看该作者 6#
Echo 发表于 Tue Nov 22 09:38:35 CST 2016  5# 厂家的淘宝官方店铺价格4.5,仅供参考

立创商城,是含税17%的价格。 

买家中,正规公司或单位,国家税肯定是要交的。


智易捷物联
16
主题
355
回复
发表于Tue Nov 22 10:59:39 CST 2016   |  只看该作者 7#

这个里面有个功放最大是12DBM的。如果要更大的功率,可以选择我的另外一个代售型号XN297L系列的IC,通过外部加x2401c来实现,XN297L系列的外围电路非常简单,只要几个元件就可以搞定。不过要自己设计PCB,后期我会发布带功放的PCB。

條碼設備
5
主题
162
回复
发表于Tue Nov 22 16:59:05 CST 2016   |  只看该作者 8#

通信距离视距 120 应该是非常非常空旷 非常非常慢的速率的吧


我做2.4G从没有超过80米


可能跟我设计有关, 不过我速度有要求, 不能慢传


条码,二维码设备.有线,无线,蓝牙扫码枪,无线盘点机,WIFI盘点机,GPRS盘点机.
生日的蛋糕
5
主题
298
回复
发表于Tue Nov 22 18:23:59 CST 2016   |  只看该作者 9#
万恶的增值税
立创商城赵...
【官方工作人员】
130
主题
1308
回复
发表于Wed Nov 23 09:49:11 CST 2016   |  只看该作者 10#

楼主的这个无线模块”本身“,用户可以进行“二次开发“吗?


《立创快报》总编辑、立创电子公共实验室建设者,企业QQ:2355740879
智易捷物联
16
主题
355
回复
发表于Wed Nov 23 16:46:21 CST 2016   |  只看该作者 11#
立创商城赵工 发表于 Wed Nov 23 09:49:11 CST 2016  10# 楼主的这个无线模块”本身“,用户可以进行“二次开发“吗?
赵工,此模块内部有8K的OTP程序空间,不能进行二次开发
PCB大虾
3
主题
28
回复
发表于Wed Feb 08 22:54:09 CST 2017   |  只看该作者 12#
楼主,能更直观的说一下传输距离吗,都被掏包忽悠怕了, 你直接按照普通无线路由器做个距离对比, 比如无线路由器能传输2面墙后又1格信号, 那这个可能是多少信号,和多少速率,和丢包率
一本道君
1
主题
115
回复
发表于Thu Feb 09 16:56:35 CST 2017   |  只看该作者 13#
PCB大虾 发表于 Wed Feb 08 22:54:09 CST 2017  12# 楼主,能更直观的说一下传输距离吗,都被掏包忽悠怕了, 你直接按照...

淘X动不动300M,穿3面墙,数据感人,买回来一次非常气人,哈哈。

深受其害,握手握手!

2.4G用wifi,有没有什么好的模块推荐?

智易捷物联
16
主题
355
回复
发表于Thu Feb 09 19:07:35 CST 2017   |  只看该作者 14#
PCB大虾 发表于 Wed Feb 08 22:54:09 CST 2017  12# 楼主,能更直观的说一下传输距离吗,都被掏包忽悠怕了, 你直接按照...
我这样和你说吧,全世界做2.4G的,没有任何人可以保证隔墙还能有多远。只能说可视距离为120米通信。其它的任何保证统统是骗人的,也是不正确的。2.4G的不建议隔墙使用。也不建议隔机器等铁东西用。统统无法保证距离。如果要用自己花钱买入试试能用你运气好,不能用,不可以说东西有问题。但是一般2.4G产品隔2个墙问题不大,但是不是保证可用,请理解清楚再来下单。否则请不要下单。这东西和433MHZ的不同,433MHZ同样功率可以多N个墙。。。
阿甘
0
主题
49
回复
发表于Tue Mar 14 04:09:28 CST 2017   |  只看该作者 15#
报文长度有限制吗
深圳科瑞格,电力测量专家
智易捷物联
16
主题
355
回复
发表于Sun Mar 19 11:45:17 CST 2017   |  只看该作者 16#
阿甘 发表于 Tue Mar 14 04:09:28 CST 2017  15# 报文长度有限制吗
没有数据包大小限制
阿甘
0
主题
49
回复
发表于Fri Apr 21 11:11:39 CST 2017   |  只看该作者 17#
看了资料,报文中的模块ID是否支持广播?
深圳科瑞格,电力测量专家
NoThing
1
主题
39
回复
发表于Tue May 02 15:31:33 CST 2017   |  只看该作者 18#

买过几块测试了一下。感觉还不错的。

就是在接收过程中,如果信号稳,容易出现误码输出。

理论上,它误码了,应该是无输出的。

凌壹
0
主题
9
回复
发表于Wed May 24 21:00:51 CST 2017   |  只看该作者 19#
楼主,你这个无线模块可以10多个一起组网吗?
LYP103
1
主题
10
回复
发表于Sat May 27 08:38:12 CST 2017   |  只看该作者 20#
楼主再弄些便宜的433MHZ的串口透传模块出售
PCB库
0
主题
7
回复
发表于Fri Jun 02 18:11:39 CST 2017   |  只看该作者 21#

有没有实际应用的通信协议提供,比如modbus  103等

该回复已删除! 22#
该回复已删除! 23#
智易捷物联
16
主题
355
回复
发表于Sun Aug 27 15:47:06 CST 2017   |  只看该作者 24#

相关的资料

 

LC12S资料V2.0.zip 

sdlibin007
0
主题
1
回复
发表于Wed Sep 27 12:02:09 CST 2017   |  只看该作者 25#
这个官方淘宝店才4.5元/pcs,商城这里貌似没什么诱惑力啊!
dxm121
0
主题
18
回复
发表于Fri Nov 10 16:53:08 CST 2017   |  只看该作者 26#
sdlibin007 发表于 Wed Sep 27 12:02:09 CST 2017  25# 这个官方淘宝店才4.5元/pcs,商城这里貌似没什么诱惑力啊!
估计拿价也没有优势!
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部