查看:
24065
回复: 38 |
什么?你的USB口又烧了!那是因为你没有用 EC100D啊
|
||||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2016-11-21 22:29:24
|
只看该作者
1#
电梯直达
EC100D在商城的位置http://www.szlcsc.com/product/details_88577.html 铺垫 大家有没有USB口被烧坏的经历? 大部分情况是因为外设不经意的短路或者负载超过USB口能提供的最大电流引起的,有的时候外设还会向USB口倒灌电流。这些情况只需要在USB电源上加一个EC100D就可以解决问题。 简介 EC100D是一款具有超低导通电阻,短路保护电流可设置的短路保护和过流保护的器件。EC100D集成过温保护功能,关断自动泄放功能。EC100D能阻止反向电流的倒灌。 特性 工作电压:2.4V 到 5.5V; 保护电流可设置; 导通电阻80mΩ; 有使能管脚:高有效; 过温自动关断、重启; 电流过流响应时间是2uS; 无反向体二极管,防止电流倒灌,输出电压可以比输入电压高; 关断自动泄放功能; SOT23-5封装,减小PCB面积。 功能可以等效为 == 熔断电流可设置的电子保险丝 串联 压降为零的理想二极管 电流最大1.5A,电流设置计算公式如下
应用拓展 其实除了用在USB口上,其他需要过流短路保护地方的都可以使用;也可以当成理想二极管使用。 EC100D在商城的位置http://www.szlcsc.com/product/details_88577.html |
||||
JNCK
2
主题
131
回复 |
发表于2016-11-21 22:44:11
|
只看该作者
2#
防反接吗
|
||||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2016-11-21 22:52:32
|
只看该作者
3#
这个是放在主机USB口输出上的,比如插U盘的输出口。 不明白你说的反接是什么意思,除非电路板设计错了才会反吧
|
||||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2016-11-22 11:50:14
|
只看该作者
5#
这个应该好卖!性价比高 |
||||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2016-11-22 13:14:19
|
只看该作者
6#
真的吗! 商城居然把这个芯片归类到模拟开关那里去了,这明明就是一个电源管理类的IC。虽然芯片手册中有模拟开关这个字眼,但是这个模拟开关和商城的模拟开关不是一个开关 。 下面这幅图可以说明这个问题。 |
||||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2016-11-22 15:20:34
|
只看该作者
7#
我们工作人员或许看错了,确实分错了。我已经安排纠正。 |
||||
條碼設備
3
主题
163
回复 |
发表于2016-11-22 16:56:45
|
只看该作者
8#
这等于给USB上了个保险 虽然我自己还没有见过USB因为插拔损坏的案例(我想应该比较少见), 不过保险还是值得的 条码,二维码设备.有线,无线,蓝牙扫码枪,无线盘点机,WIFI盘点机,GPRS盘点机.
|
||||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2016-11-23 12:28:54
|
只看该作者
9#
电脑的usb口短路没有关系,那是因为主板上每一个usb口都有自恢复保险丝。 EC100D能够起到的限流能力比自恢复保险丝要好,而且能够防止倒灌。 其实除了给USB口,其他任何需要限流保护的地方都可以使用,工作电压2.4V 到 5.5V |
||||
智易捷物联
8
主题
353
回复 |
发表于2016-11-23 16:04:03
|
只看该作者
10#
这种IC不能防反接,要用二极管或MOS
|
||||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2016-11-23 16:47:34
|
只看该作者
11#
这个IC能设置的保护电流,范围是多少? 手册里面,好像没看到有描述。 应该有个范围,估计太小不行。 |
||||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2016-11-23 18:11:15
|
只看该作者
12#
电流最大1.5A,电流设置公式如下 |
||||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2016-11-23 18:25:10
|
只看该作者
13#
最小范围呢?
|
||||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2016-11-23 18:46:27
|
只看该作者
14#
数据手册上没有给出最小值。你要限制多大的电流呢?
|
||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2016-11-30 16:21:54
|
只看该作者
15#
对比下他们的差别:
TLV4316 这个可以代替Microchip的 MCP6022 ,并且比他的性能要好很多的 http://www.szlcsc.com/product/details_88025.html
TLV2316 这个可以代替Microchip的 MCP6024 ,并且比他的性能要好很多的 http://www.szlcsc.com/product/details_90585.html MC33272ADR2G 这个可以代替Ti 的 OPA4172 ,并且比他的性能要好很多的 http://www.szlcsc.com/product/details_55577.html
MC33274ADR2G 这个可以代替Ti 的 OPA4174 ,并且比他的性能要好很多的
|
||||
红尘客
29
主题
4308
回复 |
发表于2016-11-30 16:23:09
|
只看该作者
16#
这是要干什么啊,这是没有节操的捣乱!
|
||||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2016-12-24 23:07:20
|
只看该作者
17#
顶顶
|
||||
一本道君
1
主题
252
回复 |
发表于2017-02-09 22:32:38
|
只看该作者
18#
拉出去,不要到处打小广告哦
|
||||
一本道君
1
主题
252
回复 |
发表于2017-02-09 22:38:10
|
只看该作者
19#
usb好像一般是ESD保护吧。 这个过流,比固定电流阈值的0805自恢复保险丝如何? 实话实说: 优点是可设置电流,可关断; 缺点是pcb太大,元器件太多 |
||||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2017-02-10 12:06:13
|
只看该作者
20#
0805自恢复保险丝有如下缺点:1、保护电流不是一个定值,只在一个范围之内;2、不能防止电流倒灌进入电脑主机。 EC100D是一个sot23的小封装,体积很小。 |
||||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-02-10 13:42:55
|
只看该作者
21#
|
||||
rodger
0
主题
2
回复 |
发表于2017-02-10 18:19:48
|
只看该作者
22#
mark一下备用
|
||||
jeraw
14
主题
176
回复 |
发表于2017-02-10 19:32:30
|
只看该作者
23#
松川继电器再便宜点啊
|
||||
谁没穿裤子
10
主题
258
回复 |
发表于2017-02-10 22:59:45
|
只看该作者
24#
兄弟需要哪一款,立创的采购含税价格没有优势; 立创采购松川继电器,有1款居然半年了还没到货; 工号:8888
|
||||
ltaalent
9
主题
30
回复 |
发表于2017-02-26 21:13:37
|
只看该作者
25#
这个不错啊
|
||||
张为华1
0
主题
8
回复 |
发表于2017-03-17 21:48:19
|
只看该作者
26#
一短路就烧,这东西太差劲了
|
||||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2017-03-17 22:40:27
|
只看该作者
27#
这个芯片我测试多次,加上电之后用镊子不停在输出口短路十几次都没有出现你说的情况。 可能是你的应用场合超过了这个芯片datasheet上给的参数,或者是你的电路有问题 |
||||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-03-18 00:01:53
|
只看该作者
28#
是否你的Rset阻值选得不合适? 比如选太小,那么基本不起到限流保护的作用~
|
||||
好大的风2008
1
主题
83
回复 |
发表于2017-03-20 22:52:57
|
只看该作者
29#
请问楼主,这个芯片,当EN为低电平时,芯片是什么行为? 还能够阻断反相电流传输么?
|
||||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2017-04-24 15:29:10
|
只看该作者
30#
理想二极管,可防止电流倒灌,这一功能实测实现不了,是不是有什么地方要注意的。 |
||||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2017-04-26 10:05:31
|
只看该作者
31#
你研究一下手册吧,我的表述可能有误解。 |
||||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-05-03 12:45:16
|
只看该作者
32#
建议电路加上如下ESD器件,提高产品的静电防护能力。
q3397226930
|
||||
youyou
0
主题
33
回复 |
发表于2017-05-04 11:03:31
|
只看该作者
33#
硬件限流保护正需要。用普通的自恢复保险丝,压降太大了,比如0.2V。
|
||||
mobai
1
主题
5
回复 |
发表于2017-08-10 16:57:48
|
只看该作者
34#
停产了!!!希望大家推荐下替代型号!
|
||||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2017-08-10 18:32:27
|
只看该作者
35#
不会吧,正打算用呢,同类产品挺多,但价格肯定做不了这么低了。 |
||||
Linac
0
主题
3
回复 |
发表于2017-08-21 18:22:37
|
只看该作者
36#
这款停产了吗? 正要买。
|
||||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-08-21 19:49:23
|
只看该作者
37#
|
||||
youyou
0
主题
33
回复 |
发表于2017-08-29 17:20:59
|
只看该作者
38#
真的停产了吗?
|
||||
此地无银
0
主题
38
回复 |
发表于2019-03-20 19:56:12
|
只看该作者
39#
很好的东西,可惜停产了
|
|