查看:
9420
|
回复:
14
|
50RMB求购51单片机音乐闪灯程序
|
转身遇到你
1
主题
1
回复 |
发表于2017-11-26 20:10:53
|
只看该作者
1#
电梯直达
50RMB求购一51单片机音乐闪灯程序,
要求控制10个LED随音乐而闪烁 模式1 当音量达到10%时,点亮第一个LED,然后点亮的LED 再随音乐节拍闪烁当音量达到20%时,点亮第二个LED,然后点亮的第一个,第二个LED 都随音乐节拍闪烁 依次下去既不像是音乐频谱,也不纯是音量电平,更不可能是水灯 模式2,音乐流水灯 有愿意的可以加我q 593831223 或者在这里回答也可以 |
小差
11
主题
302
回复 |
发表于2017-11-26 21:04:35
|
只看该作者
2#
呵呵O(∩_∩)O~
|
。。
2
主题
89
回复 |
发表于2017-11-27 00:21:33
|
只看该作者
4#
再加俩零
|
maxtch
18
主题
141
回复 |
发表于2017-11-27 00:35:27
|
只看该作者
5#
如果你要软件,除非你愿意接受被强制开源(代码 GPL 且你没有著作权,整个系统的硬件和其他软件也需要 GPL 开源)否则恐怕没人愿意 50 块做这个。 |
快乐电子
4
主题
246
回复 |
发表于2017-11-27 06:14:29
|
只看该作者
6#
曾经有人对我说,做一个程序300元,我都不做,再简单的程序不是一会儿能做好的,还要处理各种问题。所以说认为编程简单的事件,一律不做,你自己去做吧,因为别人的工作你根本没放在心上,认为别人总是很简单
参赛作品《智能正负脉冲电动车6-64V铅酸蓄电池多功能充电器》
|
路在脚下
0
主题
201
回复 |
发表于2017-11-27 07:40:38
|
只看该作者
7#
50块,施舍么? 要么别提钱,求就要有求的样子,看看各位技术大咖的心情,看愿不愿意给你施舍指点一下 |
三极管跑马灯
2
主题
20
回复 |
发表于2017-11-27 12:08:55
|
只看该作者
8#
是美金不?
|
YeeRay
7
主题
215
回复 |
发表于2017-11-27 13:36:19
|
只看该作者
9#
6楼说的在理,如果觉得很简单,那你自己写就好了啊
|
水上漂老张
13
主题
191
回复 |
发表于2017-11-27 19:18:41
|
只看该作者
10#
估计50英镑也没人接吧
长期承接单片机类软硬件开发,QQ: 809668534 邮箱:bx133@126.com 电话/微信:15194925233
|
let
9
主题
485
回复 |
发表于2017-11-28 00:17:35
|
只看该作者
11#
50 打发学生都叫侮辱,而且提及的要求比较笼统,起码电路图啥的没说,所以后面沟通成本最少都占了50了, 多个零,起码诚意在。 SMT从业员,需要可联系。
|
我也是
6
主题
103
回复 |
发表于2017-11-28 21:52:44
|
只看该作者
12#
加俩零合理
|
西点
2
主题
49
回复 |
发表于2017-11-30 16:38:41
|
只看该作者
13#
简单的程序就自己写呗
|
呵呵Zz囧
0
主题
4
回复 |
发表于2017-11-30 17:12:51
|
只看该作者
14#
MMP,50元太看不起人了
|
蓝蓝的恋
1
主题
19
回复 |
发表于2017-12-02 08:58:58
|
只看该作者
15#
5块钱吧,一包泡面
|
|