查看: 3545  |  回复: 14
嘉立创能不能在PCB放一个编号,然后编号自加,做到每个板子都不一样?
逐梦科技
5
主题
19
回复
发表于2017-12-02 09:25:25 | 只看该作者
1# 电梯直达
嘉立创能不能在PCB放一个编号,然后编号自加,做到每个板子都不一样?
KevinChen
0
主题
72
回复
发表于2017-12-02 09:33:05   |  只看该作者
2#
理论上可以,但是少众需求会影响生产效率,导致总体成本抬高。
逐梦科技
5
主题
19
回复
发表于2017-12-02 09:39:18   |  只看该作者
3#
KevinChen 发表于2017-12-02 09:33:05  2# 理论上可以,但是少众需求会影响生产效率,导致总体成本抬高。
现在没有这种工艺吗?那有一些PCB上面的唯一编号是怎么做的?
KevinChen
0
主题
72
回复
发表于2017-12-02 09:42:09   |  只看该作者
4#

99%的人不需要,1%的人需要,这样在切换过程中,会影响生产效率。

如果70%不需要,30%的人需要,就值得去做了。

不聊12
1
主题
11
回复
发表于2017-12-02 12:22:31   |  只看该作者
5#
俺也有这需求,
沐阳展颜
6
主题
813
回复
发表于2017-12-02 14:46:30   |  只看该作者
6#

每款板子印不同的丝印,每款板子的文件要单独做资料(各做各的资料确保不了唯一性,有风险),出的菲林才是不同的。30PCS板子,30个编号,要当30款板子来处理了。无法一个工作板拼一片,统一开多少张料了,这个需求无法支持的,是个天价的安排方式。交期也将是个遥遥无期的状态了。这个想法是一个挖坑的想法,千万不要入坑。

 点击查看大图

10,如果只有细微差别的板子(细微差别指的可能是只有极个别线路,或是字符不一样,其它的外形,大部分层都是一样)拼在一起,也没有真实的填写拼版款数,又没有给于备注是几款板,从而导致做成只做了一种板,嘉立创一律不负责任!

 

1)真实填写拼版款数

 

2)细微差别指的是如下图(这只是案例中的一部分),只有路间的字符层不一样,其它的都一样!

 


QQ:800056530冯工 注册下单www.sz-jlc.com/r [业务代号R] 一扇打开新世界的大门,电子产品从这里开始...
GUO
9
主题
170
回复
发表于2017-12-02 17:13:35   |  只看该作者
7#
逐梦科技 发表于2017-12-02 09:39:18  3# 现在没有这种工艺吗?那有一些PCB上面的唯一编号是怎么做的?

怎么做的?

说起来都是泪, 接个单不容易, 咬着牙做.

maxtch
17
主题
140
回复
发表于2017-12-02 18:02:49   |  只看该作者
8#
我以前做这种序列号板都是留一块贴纸区域,然后用贴上序列号标签。现在基本不做序列号贴纸了,直接用主控芯片内置的序列号。
村风科技
2
主题
4
回复
发表于2017-12-02 18:24:51   |  只看该作者
9#
PCB出来的激光打码,可以按照顺序自己累加。
let
10
主题
490
回复
发表于2017-12-02 20:40:52   |  只看该作者
10#
不是一直在吹喷墨打印吗,那样可以随意灵活改变。
SMT从业员,需要可联系。
电子产品
1
主题
5
回复
发表于2017-12-03 19:41:17   |  只看该作者
11#
那以前的板子呢???
流浪龙牙草
3
主题
13
回复
发表于2019-07-18 17:03:44   |  只看该作者
14#
我也有这个需求!!!
流浪龙牙草
3
主题
13
回复
发表于2019-08-24 12:14:56   |  只看该作者
15#
我也有这个需求,而且特别强烈!!!!

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

顶部