查看:
11572
回复: 13 |
代替MOC3063,6脚SOP6封装,零交叉可控硅驱动器
|
|||
迪天科技
2
主题
4
回复 |
发表于2017-12-08 10:36:18
|
只看该作者
1#
电梯直达
代替MOC3063,6脚SOP6封装,零交叉可控硅驱动器,有价格优势,典型应用电路如图:
常见问题: 1、输出电压不足:多是因为3063驱动电流不够,3063的发光二极管需要5mA的驱动电流,因此限流电阻必须保证能给3063足够的驱动电流,设计时要考虑到驱动三极管、3063、发光二极管的压降,3063压降在1.1V左右,三极管0.3V,特别注意的是发光二极管,不同颜色压降不同,比如红色只有1.8V左右,而绿色或蓝色就达到2.8V了。以上电路只适用于固定电压驱动,如果宽电压驱动时需要做恒流驱动。 2、图中R2、R4的功率选择,实际应用中R2用贴片1206、R4用0805完成没有问题。 |
|||
kingpoo
15
主题
114
回复 |
发表于2017-12-08 14:33:34
|
只看该作者
2#
巧,刚好在找这个,居然就出现了
|
|||
kingpoo
15
主题
114
回复 |
发表于2017-12-08 15:36:42
|
只看该作者
3#
楼主能不能解释下R2和R4的作用,我看了别人的电路,R2和R4电阻都没有,只有一个电阻330R串接在G端,另外外部吸收电路R3和C3如何选择?
|
|||
迪天科技
2
主题
4
回复 |
发表于2017-12-26 16:12:33
|
只看该作者
4#
串接在G端的电阻就等同于R2,限流用的,R4就是一个下拉电阻,保证没有驱动信号时可控硅片于关闭状态,R2放在前边和后边都是一样的效果,主要看布线怎么方便
|
|||
kingpoo
15
主题
114
回复 |
发表于2018-01-22 09:22:25
|
只看该作者
5#
我发现用这个电路控制BTA16控制不了,可控硅会一直打开,但是控制BT136却可以,不知道什么原因? 试过把光耦的驱动电流加大(把D11去掉,换成100R电阻,驱动电压3.3v),但是没用(R39实际是20R,光耦是3063,)
|
|||
迪天科技
2
主题
4
回复 |
发表于2018-03-09 19:25:33
|
只看该作者
6#
电路没有问题,我的产品用的就是BTA16,可能和你的BTA16品牌有关系,不同厂家的驱动电流不一样,也分几个档
|
|||
亿光LED梁先生
0
主题
3
回复 |
发表于2018-06-04 16:44:19
|
只看该作者
7#
我有做这个,亿光一级代理商
|
|||
rdwx
0
主题
1
回复 |
发表于2018-11-29 13:22:23
|
只看该作者
8#
我在3063的4,6脚接220V,中间串氖泡;1,2脚接电池(试过3V,12V)都没有点亮氖泡
|
|||
水上漂老张
13
主题
191
回复 |
发表于2018-12-05 22:35:04
|
只看该作者
9#
你这个电路错了
长期承接单片机类软硬件开发,QQ: 809668534 邮箱:bx133@126.com 电话/微信:15194925233
|
|||
水上漂老张
13
主题
191
回复 |
发表于2018-12-05 22:36:50
|
只看该作者
10#
这个光耦是过零触发的,不能用PWM控制;
长期承接单片机类软硬件开发,QQ: 809668534 邮箱:bx133@126.com 电话/微信:15194925233
|
|||
雪山飞狐
0
主题
8
回复 |
发表于2020-07-27 18:42:07
|
只看该作者
11#
这种电路光耦4 6引脚在开关时有500多伏峰值电压,很容易击穿光耦的
|
|||
雪山飞狐
0
主题
8
回复 |
发表于2020-07-27 18:42:07
|
只看该作者
12#
这种电路光耦4 6引脚在开关时有500多伏峰值电压,很容易击穿光耦的
|
|||
simonliu
2
主题
27
回复 |
发表于2020-08-28 09:35:13
|
只看该作者
13#
这个光耦如果电源是3.3V的话,因为多串了一个LED,额外产生一个压降,导致电流不足,R39还要再改小一点。 另外光耦的型号也确实需要注意。 |
|||
zigzagroad
3
主题
19
回复 |
发表于2023-05-28 21:19:01
|
只看该作者
14#
C3一般是用10nF,R3/39R 是不是也可以用0805电阻?
|
|