查看: 5705  |  回复: 8
J-LINK或CMSIS-DAP调试下载工具
阳光下的忧郁
1
主题
0
回复
发表于2017-12-08 23:36:01 | 只看该作者
1# 电梯直达

JLINK.rar

包中的源码为CMSIS-DAP,修改自X893版,串口在115200以下正常,太高了不行.

脱机下载没有做
本硬件可以做成J-LINK或CMSIS-DAP。
CMSIS-DAP带有串口功能,调试和J-LINK一样速度。但是没有量产下载工具。1个工具2种用途。

J-LINK方式可以使用JFlashARM量产下载,自动升级的,但是没有串口可用,使用那种方式看大家的喜欢 点击查看大图

 

 

 JLINK.rar 

 

小差
27
主题
293
回复
发表于2017-12-09 08:58:10   |  只看该作者
2#
顶一个。
maxtch
17
主题
140
回复
发表于2017-12-09 13:58:09   |  只看该作者
3#

USB 有个问题:串联电阻应该是 22R,DP 上拉应该是 1k5。这两个数值都是 USB 规范文档里面的,有偏差的话可能会遇到挑剔的主机就用不了了。(也别是某些苹果笔记本,要求特别高)还有,建议把完整的 JTAG 也接出来,这样的话就可以调 ARM7/9/11/Cortex-A 了。

流逝星空
1
主题
16
回复
发表于2018-03-30 10:40:20   |  只看该作者
4#
版主 厉害    
哈哈
流逝星空
1
主题
16
回复
发表于2018-03-30 10:41:32   |  只看该作者
5#
很希望认识您  我是流逝 QQ 2032897425
哈哈
Roylink
1
主题
2
回复
发表于2018-04-02 15:26:22   |  只看该作者
6#

 

楼主,我试制了一个,发现JLINK的程序是可以的,但是DAP的驱动找不到?

流逝星空
1
主题
16
回复
发表于2018-04-16 09:44:05   |  只看该作者
7#
Roylink 发表于2018-04-02 15:26:22  6# 楼主,我试制了一个,发现JLINK的程序是可以的,但是DAP的驱动找不到?
加QQ2032897425
哈哈
察微病理
0
主题
5
回复
发表于2018-06-15 17:37:08   |  只看该作者
8#
编译不通过是什么情况?usbd_user_hid.c(5): error:  #5: cannot open source input file "..\..\RL\USB\INC\usb.h": No such file or directory
www.chiwell.com.cn
noobnoob
0
主题
1
回复
发表于2020-01-14 19:20:02   |  只看该作者
9#
察微病理 发表于2018-06-15 17:37:08  8# 编译不通过是什么情况?usbd_user_hid.c(5):error:#5:cannotopensourceinput...
您好,我也是这个问题,请问您解决了吗?

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

顶部