查看:
7271
|
回复:
9
|
N76E003AT20和STM8S003F3P6技术指标对比 干货分享
|
|||
dnsj052
78
主题
59
回复 |
发表于2017-12-12 09:54:01
|
只看该作者
1#
电梯直达
STM8S003F3P6:一共20个脚,最多支持16个GPIO,支持16个外部中断;2个16位定时器[TIM1/TIM2],最多可以输出3路PWM信号;5个ADC通道,支持SPI/I2C/UART;8KBYTE FLASH,1K RAM,128 BYTE EEPROM;还有内置16M 高速振荡器,WDG等等。 单从器件的性能上来看:新唐的N76E003AT20相比之下更具备经典的优势: ? 1T/8051 :1T超值单片机,8051我们更熟悉的经典内核; ? 18KB Flash ROM:优于8KB Flash,而且18KB的闪存空间,全部都可以作为资料存储空间应用; ? 1024B SRAM ; ? 17个+1个输入口:优于最多支持16个GPIO; ? 2*UART, I2C ,SPI :优于SPI/I2C/UART(多一个UART); ? 8ch of 12bit ADC :优于5通道10bit ADC ; ? 6ch of individual duty PWM :优于3路PWM输出; ? 10KHz LIRC for WDT reset / WKT ; ? 16MHz HIRC ±1% Room temp. ±2% full condition; ? -40~105 ℃ 温度范围更宽; ? 2.4V至5.5V更宽的供电电压范围; ? TSSOP20 / QFN20; ? ESD&EFT:HBM/8KV MM/400V,Over 4KV,优异的ESD和EFT,抗干扰和ESD防护能力;
芯片供应代理,深圳市动能世纪,欢迎交流技术与讨论 黄工:2355239055 Tel:18025398186 因为专注,所以专业。 刘工 13802914278 微信同号
|
|||
ChessWorld
36
主题
819
回复 |
发表于2017-12-12 10:55:08
|
只看该作者
2#
QFN-20 封装的,新唐有兼容的对应型号代替stm8s003/103?
|
|||
张工
7
主题
206
回复 |
发表于2017-12-12 12:49:49
|
只看该作者
3#
新唐003 批量10K+的 表示您这忽悠成分巨大! 上面讲的都是“功能”不能说“性能”;指令执行效率没法跟STM8比较 另外EEPROM 跟dataflash是不同概念。新唐的dataflash操作时CPU完全停止响应5ms(中断也无法响应),应用时需注意错开这个时间。 100次擦写这也拿出来黑~呵呵(是不是做业务的都喜欢黑别人?) 原文是保证100次擦写,55度下保存20年。(意思是擦写次数越多,保存时间越短) |
|||
xbwpc
4
主题
71
回复 |
发表于2017-12-12 16:04:11
|
只看该作者
4#
STM8一个TIM1就可以把芯唐碾死了,何况芯唐的支持根本没法和ST比。LZ不如直接摆明说,ST003涨价,功能简单、利润薄的考虑下芯唐。
|
|||
很毒de鸡汤
0
主题
8
回复 |
发表于2017-12-12 16:36:50
|
只看该作者
5#
垃圾芯唐,谁用谁知道。坐等你们的产品死掉。
|
|||
天郯
9
主题
337
回复 |
发表于2017-12-12 18:09:51
|
只看该作者
6#
用了N76E003做了个项目,试产了1000个,直接搞死了。 AD性能极差,所谓12位AD,还远不如PIC16系列10位的稳定,把12位过滤到只有9位也比PIC的10位跳动大。 睡眠电流大到不想说话。 太多不如意了。 高细分步进电机驱动THB6064AH: http://www.szlcsc.com/so/product/details_20644.html
|
|||
张工
7
主题
206
回复 |
发表于2017-12-12 22:00:14
|
只看该作者
7#
N76E003 的ADC基准用的是VCC的。需要自己通过检测内部基准的ADC值来实时校准。不像其他IC,基本都是使用内部基准直接测量ADC的。 所以要求高的,电源一定要够稳定够精确。才能保证整一批产品的一致性与稳定性。 |
|||
KH
1
主题
22
回复 |
发表于2017-12-23 21:53:41
|
只看该作者
8#
表示在st涨价前把用stm8s003的产品全部替换N76E003,现在以使用了10K以上了,还正常,当时不是因为怕涨价才替换的,是因为一个产品不知道为什么会引起异常复位,才换的n76e003的
|
|||
KH
1
主题
22
回复 |
发表于2017-12-23 21:55:50
|
只看该作者
9#
再说幸好更换了不然现在这价格我这小产品也抗不住
|
|||
dnsj052
78
主题
59
回复 |
发表于2017-12-27 10:31:28
|
只看该作者
10#
我司有供应新唐和stm8s003价格支持终端,可以留个联系方式或者加我qq2355239055,了解下价格
因为专注,所以专业。 刘工 13802914278 微信同号
|
|