查看:
7186
|
回复:
2
|
FT232-USB转串口芯片
|
dnsj052
78
主题
59
回复 |
发表于2017-12-21 09:34:22
|
只看该作者
1#
电梯直达
常用的USB转串口的芯片有FT232、PL2303、CH340,以上三个芯片PL2303有某些型号不支持win10而且稳定性不如CH340和FT232 FT232系列,提供的USB转RS422/RS485,在RS422/RS485和USB口之间建立可靠的连接。利用USB接口具有的即插即用和热插拔的能力可以给RS422/RS485设备提供非常容易使用的环境。同时利用RS422/RS485具有的远距离传输和抗干扰性能好等特点赋予了USB口远距离传输的功能。它的设计可以让你方便地连接诸如PLC和PLD、条码扫描器、工控自动化等设备,并提供高达3Mbps的传输速率。
【用途 应用】 USB转换RS-232、S422、RS485电路 应用范围 USB óRS232 USB óRS422 / RS485转换器 Upgrading RS232 Legacy Peripherals to USB 便携式电话的US MCU的USB接口扩张 USB音频、低速射频数据传输 PDA、USB读卡器。 机顶盒USB扩张 USB MODEM设备。 无线USB Modems 仪器仪表。 条码读写器。 FPGA,PLD接口应用 【性能 参数】 采用双列28脚SSOP封装。 ◆ 内部集成了电源去耦RC电路。
专业芯片供应代理 深圳市动能世纪 黄工 qq:2355239055 Tel:18025398186 因为专注,所以专业。 刘工 13802914278 微信同号
|
lzl123
6
主题
35
回复 |
发表于2017-12-21 16:30:20
|
只看该作者
2#
立创上面FT232售价是CH340的十倍以上,价格相差太多了。
|
Netlead
1
主题
10
回复 |
发表于2017-12-26 23:40:53
|
只看该作者
3#
现在FT232RL有很多假芯片,价格10元以下的肯定是假的,很多厂家自己就说是“国产全新”,实际上FT232RL没有什么国产的。假冒的芯片协议和FT232RL基本一样,但是完全是自己设计的,内部完全不同,性能和真芯片差很多。更要命的是被FTDI公司发现了,就在新的驱动程序里搞了很多动作,所以现在假片子少些了。所以凡是低价的不能买,标明“国产全新”的也不能买。
|
|