论坛首页 > 交流专区 > 谈天说地 > 超声波传感器在智慧城市垃圾处理...
查看:654  |  回复:1
超声波传感器在智慧城市垃圾处理问题解决中的应用
sensor
74
主题
10
回复
发表于Thu Dec 21 17:23:09 CST 2017   |  只看该作者 1# 电梯直达

智慧城市是近几年在通信、互联网和传感器技术快速发展的浪潮下涌现的一个热点概念话题,主要的目的是通过综合运用现有的手段来加强对城市核心和关键系统的监管和测量,以解决长期以来城市发展过程中的难点问题。智慧城市的测量系统由分散在各处的传感器组成,并利用无线通信模块建立起网络连接,从而形成一个特定应用的传感器网络。城市垃圾处理问题一直都是影响城市发展的一个难题,同时也是智慧城市发展中所要解决的问题。

  

目前城市生活垃圾处理方式还比较单一,主要是以填埋为主,将近72%的生活垃圾被白白地填掉了,综合利用率较低,远没达到资源化利用的要求。虽然在针对城市垃圾处理这个问题中经过几次机构改革和职能调整,各城市的城市生活垃圾管理体制逐步理顺,但城市的各区、街道情况不同,关系不畅的问题或多或少存在。因此对于城市生活垃圾成分的复杂性等因素,一个城市不可能采取一种方式就能够完全解决垃圾处理的所有问题,所以必须采取一种方式为主、其它方式为辅的综合处理模式。如果利用安装在城市各个垃圾箱安放点的传感器设备获得垃圾箱中垃圾的收集实况图,通过2G/3G无线网络数据传输将实时信息发送到清洁城市网络的监控数据管理平台,从而能够根据实际情况保证我们的顾客可以通过智能决策规划最佳的垃圾收集方式。以调节城市的各区、街道的垃圾处理状况,合理的利用不同路段的优势,以便最大程度上发挥城市道路的交通能力。

  

超声波传感器 垃圾箱 - Clean CAP Plus可以安装在各种垃圾箱或容器上,他的装满程度感应器可以感应到固体(一般废物,纸,玻璃,电子垃圾,纺织品等)和液体(油,污泥,农产品等)。感应距离可达到从30厘米到400厘米(4/13英尺),其中如果容器是由塑料制成,感应器可以通过螺丝固定在容器上。如果容器是由金属制成,感应器可以通过托架安装在容器上。对于垃圾收集的实况的数据反馈可以利用2G/3G无线网络数据传输将实时信息发送到清洁城市网络的监控数据管理平台,保证我们的顾客可以通过智能决策规划最佳的垃圾收集方式。与其他传感器相比超声波传感器 垃圾箱 - Clean CAP Plus的功能与电池寿命已通过多种测试。它完全不受灰尘或水的影响,电池寿命高达10年,工作温度范围从-30摄氏度(-22华氏度)80摄氏度(176华氏度)这就为恶劣环境定制保证了持久度。

  

除了上述所讲的传感器外高性能声呐测距仪 垃圾桶超声波传感器 XL-TrashSonar-WR - MB7139也可以用于城市垃圾的处理。MB7139 xl - trashsonar - wr1是一种用于垃圾桶水平测量的抗天气传感器,为您的项目或产品的简单集成而设计,是市面上最小的轻重量模块,最大距离350厘米(138英寸)且可在42kHz超声波传感器测量距离物体的距离,分辨率为1厘米。操作温度从-40?C + 65?C(-40?F + 149?F),作业时要求平均电流炜3.4mA并且从所有3个传感器输出:模拟电压,脉冲宽度,RS232串行。具有耐气候(IP67),可选的化学抗性f选项。同时MB7139 xl - trashsonar - wr1也可以报告垃圾桶内第一个可检测目标的范围。具有高输出声功率与连续可变增益、实时背景自动校准、实时波形特征特征分析、噪声抑制算法等特点且都能有效地实现无噪声距离读数。即使在许多不同的声学或电子噪声源的存在中,这种情况也是成立的。XL - trash声纳- WR传感器是工厂校准的,以匹配窄的传感器束模式,并提供可靠的中距离探测区域。这个传感器是我们在垃圾桶内测试的最推荐的传感器。

 
回复 收藏
  举报
该回复已删除! 2#
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部