论坛首页 > 交流专区 > 技术交流 > RS485通讯接口上10欧限流电阻(...
查看:4870  |  回复:22
RS485通讯接口上10欧限流电阻(封装2512)烧坏,请各位大侠给分析一下原因。多谢
INNOVO
3
主题
13
回复
发表于Tue Dec 26 21:35:59 CST 2017   |  只看该作者 1# 电梯直达

 

D25,D26,D27是SMBJ6.8CA,R147,R148在客户那里老化测试时烧坏,一共50套设备,出问题的有8台。请各位帮分析一下原因,不胜感激。

这个电路我们产品上一直在使用,每年有上万套设备出货,但是只有这次遇到这种烧电阻的情况。是继电器产品,客户负载是12V推杆电机,电机和控制器使用同一电源供电。485接口没有使用隔离电源。

该帖子已被INNOVO于Tue Dec 26 21:43:08 CST 2017编辑过
回复 收藏
  举报
电子工具
4
主题
27
回复
发表于Tue Dec 26 21:40:19 CST 2017   |  只看该作者 2#
换自恢复会比较合适,现场使用也许误碰12V电源了(曾经被坑过的)
INNOVO
3
主题
13
回复
发表于Tue Dec 26 21:48:23 CST 2017   |  只看该作者 3#
产品出货到客户那里有一个多月了,控制器每天24小时运行,上周才反映说有通讯不上的情况,每个电脑控制两个485设备,使用的是232转485数据线。刚开始说通讯不了,控制器需要重新上电才能通讯,我们以为是控制器死机了,但是收到返修的6台产品,其中5台限流电阻烧了。
INNOVO
3
主题
13
回复
发表于Tue Dec 26 21:50:08 CST 2017   |  只看该作者 4#
电子工具 发表于 Tue Dec 26 21:40:19 CST 2017  2# 换自恢复会比较合适,现场使用也许误碰12V电源了(曾经被坑过的...
明天打算用自恢复保险丝来代替电阻拿给客户测试一下
ChessWorld
40
主题
784
回复
发表于Wed Dec 27 09:51:35 CST 2017   |  只看该作者 5#

另外一端的设备,其485电路接口是如何的? 这样才好分析。

电阻烧坏,估计相关的设备被高电压串入或漏电导致的吧?

到处荡荡
20
主题
177
回复
发表于Wed Dec 27 10:59:07 CST 2017   |  只看该作者 6#

试问楼主设计这个电路时考虑的,浪涌要求过几KV?冲击电流要过几KA,静电要过几KV?

接继电器就烧了很大可能是浪涌的问题!

楼上所说换自恢自保险丝是其中考虑的一个点,但根本反电动势冲击没解决会不会换了之后通讯断断续续。

你可把你的二极管换成这颗料:http://www.szlcsc.com/so/product/details_84483.html   

美国力特的TVS虽有点贵但可靠性高。


另外你的电上下拉2K的电会不会太小了,你接多少个点?假如你接了10个点,并起来等效电阻是多少?换成5.1K或10K会不会好些?



INNOVO
3
主题
13
回复
发表于Wed Dec 27 12:11:30 CST 2017   |  只看该作者 7#
ChessWorld 发表于 Wed Dec 27 09:51:35 CST 2017  5# 另外一端的设备,其485电路接口是如何的? 这样才好分析。 电阻...
感谢您的回复,客户使用的是一个232转485转换器,一个转换器带两个我们的控制器。
INNOVO
3
主题
13
回复
发表于Wed Dec 27 12:13:17 CST 2017   |  只看该作者 8#
到处荡荡 发表于 Wed Dec 27 10:59:07 CST 2017  6# 试问楼主设计这个电路时考虑的,浪涌要求过几KV?冲击电流要过...
谢谢您的建议。232转485数据线,挂两个控制器。
ZXCVBNM
13
主题
38
回复
发表于Wed Dec 27 14:30:56 CST 2017   |  只看该作者 9#

大家没看出这个原理图有致命缺陷?  

RS485 A 与B 是差分信号,不分正负的。

INNOVO
3
主题
13
回复
发表于Wed Dec 27 14:44:24 CST 2017   |  只看该作者 10#
ZXCVBNM 发表于 Wed Dec 27 14:30:56 CST 2017  9# 大家没看出这个原理图有致命缺陷? RS485 A 与B 是差分信号,...
是差分信号。烦请进一步指教。
ZXCVBNM
13
主题
38
回复
发表于Wed Dec 27 17:04:06 CST 2017   |  只看该作者 11#
  TVS 应该这样加吧。
jeraw
12
主题
174
回复
发表于Wed Dec 27 18:52:20 CST 2017   |  只看该作者 12#
一般都用可恢复保险丝当这个限流电阻的
INNOVO
3
主题
13
回复
发表于Wed Dec 27 21:20:03 CST 2017   |  只看该作者 13#
jeraw 发表于 Wed Dec 27 18:52:20 CST 2017  12# 一般都用可恢复保险丝当这个限流电阻的
明天客户把整套设备发到公司,我们用示波器测一下看看。有可能是推杆电机启动或者停止瞬间,对电源有冲击,或者有干扰进入数据线,造成限流电阻损坏。感谢您的恢复。
人低成事
2
主题
22
回复
发表于Sat Feb 10 17:23:55 CST 2018   |  只看该作者 14#
    楼主的参数有改善的余地;但从目前看,那么大的电阻都烧毁了,很大可能是被坑了(同意6楼说的,很大可能12V或者高电压灌过来的,也有楼主您自己分析的那样对电源有冲击,或者有干扰进入数据线,造成限流电阻损坏。)具体还要等楼主分析才有最终答案。
FOCUS电路...
3
主题
135
回复
发表于Sun Feb 11 08:03:30 CST 2018   |  只看该作者 15#
首先,lz的这个电路一直在使用,已经是经过验证了的,电路是没有问题的,偶尔有坏的,在考虑上面几位盆友关于浪涌分析的时候,也该考虑SMBJ6.5CA等片子的质量问题;可以考虑换一下上面的那位盆友推荐的TVS试一下;方便的话,对你使用的TVS管做一下浪涌实验
XK2018
0
主题
2
回复
发表于Tue Feb 27 11:31:36 CST 2018   |  只看该作者 16#
电路设计有问题,485 A/B端到芯片的电路应该是 先TVS管,然后再经过电阻再到芯片,楼主的电路如果有高压或者干扰信号是先经过电阻再到TVS管
就会画简单...
4
主题
201
回复
发表于Tue Feb 27 16:06:52 CST 2018   |  只看该作者 17#

以前用过这套电路做产品(好几千台)。A跟B中分别串了20欧姆、1206的电阻,小批量没发现异常,大批量供货后,发现部分产品通讯异常、无法通讯,测试发现全部都是20欧姆电阻烧毁。

我的RS485终端设备使用的485芯片是3.3V的,也就是楼主图中的VCC=3.3V,而客户自行设计的控制器使用的是5V供电的无极性RS485芯片。(理论上分析这个不应该是损坏的原因)

但是,我方将烧毁的电阻更换后(还是20欧姆1206),将芯片电源由3.3V提高到5.0V以后,运行正常,从此没有再发现此电阻烧毁的情况。

该回复已删除! 18#
RenYH
1
主题
60
回复
发表于Thu Mar 01 15:34:00 CST 2018   |  只看该作者 19#
就会画简单双面板 发表于 Tue Feb 27 16:13:33 CST 2018  18# 该回复已删除

反了,应当是保险电阻在前,TVS在后,否则TVS无法抗电源误接。

你想想别人在AB之间加上12V或24V电源是什么结果?


dalarang
0
主题
1
回复
发表于Sat Mar 03 15:29:58 CST 2018   |  只看该作者 20#

AB之间的TVS不是用双向的吗,你怎么用单向的?485发0信号时岂不是从它那导通了。

nust奔跑
0
主题
12
回复
发表于Tue Apr 24 19:08:43 CST 2018   |  只看该作者 21#

TI的文档上是不是写错了? 



无锡粽子
27
主题
196
回复
发表于Tue Apr 24 19:31:55 CST 2018   |  只看该作者 22#
SM712好东西
MUN5214T1G,进多了13盘,清仓价出,朋友帮帮忙 http://item.szlcsc.com/188094.html
女攻城狮
0
主题
16
回复
发表于Mon Dec 10 18:46:18 CST 2018   |  只看该作者 23#
可以用捷茂微生产的RS485 试试。其中HD588是ESD等级最高的。立创有售。
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部