查看:
30883
回复: 32 |
RS485通讯接口上10欧限流电阻(封装2512)烧坏,请各位大侠给分析一下原因。多谢
|
|||
INNOVO
4
主题
13
回复 |
发表于2017-12-26 21:35:59
|
只看该作者
1#
电梯直达
D25,D26,D27是SMBJ6.8CA,R147,R148在客户那里老化测试时烧坏,一共50套设备,出问题的有8台。请各位帮分析一下原因,不胜感激。 这个电路我们产品上一直在使用,每年有上万套设备出货,但是只有这次遇到这种烧电阻的情况。是继电器产品,客户负载是12V推杆电机,电机和控制器使用同一电源供电。485接口没有使用隔离电源。 |
|||
电子工具
4
主题
27
回复 |
发表于2017-12-26 21:40:19
|
只看该作者
2#
换自恢复会比较合适,现场使用也许误碰12V电源了(曾经被坑过的)
|
|||
INNOVO
4
主题
13
回复 |
发表于2017-12-26 21:48:23
|
只看该作者
3#
产品出货到客户那里有一个多月了,控制器每天24小时运行,上周才反映说有通讯不上的情况,每个电脑控制两个485设备,使用的是232转485数据线。刚开始说通讯不了,控制器需要重新上电才能通讯,我们以为是控制器死机了,但是收到返修的6台产品,其中5台限流电阻烧了。
|
|||
INNOVO
4
主题
13
回复 |
发表于2017-12-26 21:50:08
|
只看该作者
4#
明天打算用自恢复保险丝来代替电阻拿给客户测试一下
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-12-27 09:51:35
|
只看该作者
5#
另外一端的设备,其485电路接口是如何的? 这样才好分析。 电阻烧坏,估计相关的设备被高电压串入或漏电导致的吧? |
|||
到处荡荡
1
主题
174
回复 |
发表于2017-12-27 10:59:07
|
只看该作者
6#
试问楼主设计这个电路时考虑的,浪涌要求过几KV?冲击电流要过几KA,静电要过几KV? 接继电器就烧了很大可能是浪涌的问题! 楼上所说换自恢自保险丝是其中考虑的一个点,但根本反电动势冲击没解决会不会换了之后通讯断断续续。 你可把你的二极管换成这颗料:http://www.szlcsc.com/so/product/details_84483.html 美国力特的TVS虽有点贵但可靠性高。 另外你的电上下拉2K的电会不会太小了,你接多少个点?假如你接了10个点,并起来等效电阻是多少?换成5.1K或10K会不会好些? |
|||
INNOVO
4
主题
13
回复 |
发表于2017-12-27 12:11:30
|
只看该作者
7#
感谢您的回复,客户使用的是一个232转485转换器,一个转换器带两个我们的控制器。
|
|||
INNOVO
4
主题
13
回复 |
发表于2017-12-27 12:13:17
|
只看该作者
8#
谢谢您的建议。232转485数据线,挂两个控制器。
|
|||
ZXCVBNM
7
主题
38
回复 |
发表于2017-12-27 14:30:56
|
只看该作者
9#
大家没看出这个原理图有致命缺陷? RS485 A 与B 是差分信号,不分正负的。 |
|||
INNOVO
4
主题
13
回复 |
发表于2017-12-27 14:44:24
|
只看该作者
10#
是差分信号。烦请进一步指教。
|
|||
ZXCVBNM
7
主题
38
回复 |
发表于2017-12-27 17:04:06
|
只看该作者
11#
TVS 应该这样加吧。
|
|||
jeraw
14
主题
176
回复 |
发表于2017-12-27 18:52:20
|
只看该作者
12#
一般都用可恢复保险丝当这个限流电阻的
|
|||
INNOVO
4
主题
13
回复 |
发表于2017-12-27 21:20:03
|
只看该作者
13#
明天客户把整套设备发到公司,我们用示波器测一下看看。有可能是推杆电机启动或者停止瞬间,对电源有冲击,或者有干扰进入数据线,造成限流电阻损坏。感谢您的恢复。
|
|||
人低成事
2
主题
22
回复 |
发表于2018-02-10 17:23:55
|
只看该作者
14#
楼主的参数有改善的余地;但从目前看,那么大的电阻都烧毁了,很大可能是被坑了(同意6楼说的,很大可能12V或者高电压灌过来的,也有楼主您自己分析的那样对电源有冲击,或者有干扰进入数据线,造成限流电阻损坏。)具体还要等楼主分析才有最终答案。
|
|||
FOCUS电路设计
3
主题
152
回复 |
发表于2018-02-11 08:03:30
|
只看该作者
15#
首先,lz的这个电路一直在使用,已经是经过验证了的,电路是没有问题的,偶尔有坏的,在考虑上面几位盆友关于浪涌分析的时候,也该考虑SMBJ6.5CA等片子的质量问题;可以考虑换一下上面的那位盆友推荐的TVS试一下;方便的话,对你使用的TVS管做一下浪涌实验
|
|||
XK2018
1
主题
3
回复 |
发表于2018-02-27 11:31:36
|
只看该作者
16#
电路设计有问题,485 A/B端到芯片的电路应该是 先TVS管,然后再经过电阻再到芯片,楼主的电路如果有高压或者干扰信号是先经过电阻再到TVS管
|
|||
就会画简单双面板
4
主题
200
回复 |
发表于2018-02-27 16:06:52
|
只看该作者
17#
以前用过这套电路做产品(好几千台)。A跟B中分别串了20欧姆、1206的电阻,小批量没发现异常,大批量供货后,发现部分产品通讯异常、无法通讯,测试发现全部都是20欧姆电阻烧毁。 我的RS485终端设备使用的485芯片是3.3V的,也就是楼主图中的VCC=3.3V,而客户自行设计的控制器使用的是5V供电的无极性RS485芯片。(理论上分析这个不应该是损坏的原因) 但是,我方将烧毁的电阻更换后(还是20欧姆1206),将芯片电源由3.3V提高到5.0V以后,运行正常,从此没有再发现此电阻烧毁的情况。 |
|||
RenYH
1
主题
58
回复 |
发表于2018-03-01 15:34:00
|
只看该作者
19#
反了,应当是保险电阻在前,TVS在后,否则TVS无法抗电源误接。 你想想别人在AB之间加上12V或24V电源是什么结果? |
|||
dalarang
0
主题
1
回复 |
发表于2018-03-03 15:29:58
|
只看该作者
20#
AB之间的TVS不是用双向的吗,你怎么用单向的?485发0信号时岂不是从它那导通了。 |
|||
nust奔跑
0
主题
15
回复 |
发表于2018-04-24 19:08:43
|
只看该作者
21#
TI的文档上是不是写错了? |
|||
无锡粽子
16
主题
197
回复 |
发表于2018-04-24 19:31:55
|
只看该作者
22#
SM712好东西
MUN5214T1G,进多了13盘,清仓价出,朋友帮帮忙 http://item.szlcsc.com/188094.html
|
|||
女攻城狮
0
主题
16
回复 |
发表于2018-12-10 18:46:18
|
只看该作者
23#
可以用捷茂微生产的RS485 试试。其中HD588是ESD等级最高的。立创有售。
|
|||
文武12345
0
主题
1
回复 |
发表于2020-04-05 14:32:01
|
只看该作者
24#
楼主问题原因找到了么,我也碰到一样的问题
|
|||
ndtc
27
主题
21
回复 |
发表于2020-04-05 19:53:57
|
只看该作者
25#
同意16#的观点: 1、R147、148应该放到比 D25、6、7更靠近485芯片的地方,它们烧坏了说明D25、6、7起到作用了; 2、R145、6的阻值建议大一点,10K、12K也是常用的值; |
|||
合粤电子
4
主题
78
回复 |
发表于2020-04-18 12:25:04
|
只看该作者
26#
专业贴片铝电解电容生产厂家www.dg-heyue.com
|
|||
killeen
0
主题
1
回复 |
发表于2022-01-28 11:42:44
|
只看该作者
27#
赞同加一
|
|||
路边侬nnon
0
主题
2
回复 |
发表于2022-02-17 14:43:01
|
只看该作者
28#
同问TVS的疑惑,是啊。应该是双向的,怎么楼主是单向呢?这能通信吗?
|
|||
路边侬nnon
0
主题
2
回复 |
发表于2022-02-17 14:43:28
|
只看该作者
29#
D27是不是接反了?
|
|||
空港5236
0
主题
1
回复 |
发表于2022-08-23 18:35:38
|
只看该作者
30#
请问楼主当时有结论了吗?怎么解决的?
|
|||
小小狼狈
1
主题
3
回复 |
发表于2022-09-28 18:00:19
|
只看该作者
31#
楼主已经说的是用双向的TVS, 只不过他的原理图不是很正规
|
|||
cheery
0
主题
1
回复 |
发表于2022-10-17 10:02:33
|
只看该作者
32#
你的电机是有续流二极管么?有的话可以选用超快速恢复二极管,如果没有续流二极管,那么电机关断瞬间会有很强的反向电动势,会通过通过电机的负极流向正极,有可能会造成TVS管或者限流电阻损坏。
|
|||
平常心123
0
主题
4
回复 |
发表于2022-11-18 14:30:22
|
只看该作者
33#
1.限流电阻换PTC保险丝,如果不换需要将电阻换到靠近芯片的地方 2.上下拉用10K,节点多了会烧,电阻并联多了电阻很小 3.多节点,注意参考地连通,一个网络原则上只允许一个浮空的节点,485信号耐共模电压很低,超过14V都会烧 |
|