查看:
6113
|
回复:
12
|
200W无刷驱动和固态继电器
|
|||
人低成事
2
主题
22
回复 |
发表于2018-01-02 14:51:14
|
只看该作者
1#
电梯直达
说说我做的无刷马达驱动吧,公司要求做无刷驱动,买了150W的无刷电机,初步估计也用不了满功率,只是尺寸符合,就先做了。对于硬件要做到什么程度不知道,没有指定要多少功率。在做堵转实验时发现很容易烧毁MOS,后来需要实实在在驱动200W功率。选择了NCE40H12K(N沟道),RDS(ON) <4.0m? @ VGS=10V,堵转大电流时发热非常低。而价格不贵(批量1.21元/pcs)。比其他的进口TI;IRF;ST;AOS的好很多。国产新洁能,不用担心有假货。还支持中国制造。用过都说好。可以代换IRF1404SPBF,
|
|||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2018-01-02 23:31:16
|
只看该作者
2#
What MOS driver are you using?
|
|||
人低成事
2
主题
22
回复 |
发表于2018-01-03 09:27:32
|
只看该作者
3#
|
|||
人低成事
2
主题
22
回复 |
发表于2018-01-24 09:39:51
|
只看该作者
4#
|
|||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2018-01-24 11:29:12
|
只看该作者
5#
Do you have a circuit baord schematic and picture?
|
|||
人低成事
2
主题
22
回复 |
发表于2018-02-06 09:28:17
|
只看该作者
8#
多方查阅,40V,TO-252封装,内阻4mR很难有,这个性价比无与伦比。
|
|||
人低成事
2
主题
22
回复 |
发表于2018-02-09 09:41:03
|
只看该作者
9#
MOS驱动/NCP5106BDR2G 编带完全代替IR2101S;而且开关输的比IR2101更加快速,有效降低MOS的发热和有效的提高效率。且看此指标IR2101的on/off (typ.) 160 & 150 ns,NCP5106BDR2G的on/off (typ.) 100 & 100 ns,;提高速度50%或者以上。只有速度更加快才可以减少MOS在放大区的时间,所以才能提高效率。价格也非常给力。而且是ON(安森美)大品牌噢。销售地址:http://www.szlcsc.com/so/product/details_68963.html |
|||
人低成事
2
主题
22
回复 |
发表于2018-04-21 14:43:08
|
只看该作者
10#
最近贸易战越打越厉害;大家多多支持国产,品质好,还不贵。实业公司发展了,对民族有重大贡献。
|
|||
给个面子吧
0
主题
17
回复 |
发表于2018-04-21 23:34:02
|
只看该作者
11#
您说的这个性质应该比较tr和tf。不过这个确实也还是NCP5106BDR2G的手册上更快一点。
|
|||
人低成事
2
主题
22
回复 |
发表于2018-04-22 12:18:26
|
只看该作者
12#
是的,MOS的G极上升时间越短,那么进入放大区的时间越少;对应的放大区是很严重的功率消耗的。所以要尽量降低进入放大区的时间。上升和下降时间就是很重要的。这个NCP5106B是有很大优势的。
|
|||
lhxtzlhxtz
1
主题
4
回复 |
发表于2019-11-03 16:09:24
|
只看该作者
13#
楼主还知道有哪些型号的N沟场管,内阻很低,电压在200V---300V左右的吗?
|
|