查看: 10757
回复: 26
慎重选择ME3116芯片,
江水东流
2
主题
9
回复
发表于2018-01-09 09:24:57 | 只看该作者
1# 电梯直达

血的教训,大家慎重选择me3116芯片,我使用的24V转5V,在上电的瞬间有高压输出,最高能到11V左右。

电路图是按照 规格书设计的,大家可以看下:


 

 点击查看大图


John
8
主题
277
回复
发表于2018-01-09 09:27:34   |  只看该作者
2#

此处dV/dt较大,反馈点取滤波电容之后应该会有改善

 

HiFi用三端稳压器安森美LM337BTG,超低Ciss 1400pF NMOS管安森美NTMFS5C670NLT1G
江水东流
2
主题
9
回复
发表于2018-01-09 10:18:33   |  只看该作者
3#
John 发表于2018-01-09 09:27:34  2# 此处dV/dt较大,反馈点取滤波电容之后应该会有改善
谢谢~ 实际PCB是在滤波之后的,只是我sch不规范
FunnyNYPD
5
主题
441
回复
发表于2018-01-09 10:34:50   |  只看该作者
4#

It looks there are many pin-to-pin compatible ones, have you tried other vendor's IC?


>此处dV/dt较大,反馈点取滤波电容之后应该会有改善

Actually, you may want to do the opposite, keep the feedback sample point before the output capacitors.

绿豆吧
4
主题
7
回复
发表于2018-01-09 10:52:31   |  只看该作者
5#
DC-DC之后一般都习惯性加个LDO的飘过。
pll1984051
8
主题
58
回复
发表于2018-01-09 11:59:28   |  只看该作者
6#

特地看了下规格书,你电容小了


江水东流
2
主题
9
回复
发表于2018-01-09 13:01:04   |  只看该作者
7#
FunnyNYPD 发表于2018-01-09 10:34:50  4# Itlookstherearemanypin-to-pincompatibleones,haveyoutriedothe...

谢谢~ 

实际PCB是在电容之后的,原理图我画的随意了些~

tom6bj
30
主题
262
回复
发表于2018-01-09 14:45:54   |  只看该作者
8#
布局/布线问题吧?把PCB局部拍个照片发上来看看?
FunnyNYPD
5
主题
441
回复
发表于2018-01-10 00:17:11   |  只看该作者
9#

>DC-DC之后一般都习惯性加个LDO的飘过。

what LDO are you using? Is there a low Iq LDO recommended?

Keepgoing
3
主题
15
回复
发表于2018-01-10 12:07:31   |  只看该作者
10#

楼主的C9电容应该并在R6上,而不是R4上。启动瞬间等于C9短路,或者不并那个C9也没关系。另外输出滤波电容还是多并几个4.7uF MLCC更好点。一点愚见,可以试试。


老陆075S
0
主题
7
回复
发表于2018-01-10 16:22:12   |  只看该作者
11#
Keepgoing 发表于2018-01-10 12:07:31  10# 楼主的C9电容应该并在R6上,而不是R4上。启动瞬间等于C9短路,或者不并那个C9也没关系。另外输出滤波电容还是多并几个...

并在R4上是对的,这种问题不一定是布板原因,

另外,LDO也未必都没事,我以前用7533从15V降到3.3V,上电瞬间冲到6V,试了好多种办法都无解.

自动搬砖工
2
主题
101
回复
发表于2018-01-10 16:33:25   |  只看该作者
12#

电感换33uH,输出电容换47uF(高频低阻的)试试


主要问题两方面,电感量不足,按30%纹波计算,电感量不能小于24uH,用33uH应该好

另一个输出电容容量不足,具体型号不知就无法判断是否ESR满足要求,手册要求20-100uF,低ESR

如果高ESR的输出电容配合小电感,MOS一开通电压就上去了,逐周期限流起不到作用,只能等反馈慢慢调

llssr
1
主题
12
回复
发表于2018-01-12 22:14:09   |  只看该作者
13#
Keepgoing 发表于2018-01-10 12:07:31  10# 楼主的C9电容应该并在R6上,而不是R4上。启动瞬间等于C9短路,或者不并那个C9也没关系。另外输出滤波电容还是多并几个...
并在上偏电阻上是对的,起到前馈作用,可以抑制开机过冲,而不是你说的造成尖峰。楼主的原因可能主要在布局布线、输出电容的ESR不匹配上,   很多LDO输出不能直接接low ESR的MLCC电容,反而电解更好
wwRww
0
主题
2
回复
发表于2018-01-29 18:43:00   |  只看该作者
14#
将Vin和5V对比一下看看。
wwRww
0
主题
2
回复
发表于2018-01-29 18:46:10   |  只看该作者
15#
自动搬砖工 发表于2018-01-10 16:33:25  12# 电感换33uH,输出电容换47uF(高频低阻的)试试主要问题两方面,电感量不足,按30%纹波计算,电感量不能小于24uH...
33uH的电感,电流会不会太小?
自动搬砖工
2
主题
101
回复
发表于2018-01-29 21:18:08   |  只看该作者
16#
wwRww 发表于2018-01-29 18:46:10  15# 33uH的电感,电流会不会太小?
相同额定电流的电感,电感量越大体积越大
江水东流
2
主题
9
回复
发表于2018-03-26 11:46:58   |  只看该作者
17#
和厂家联系过,厂家默认芯片有问题。
FunnyNYPD
5
主题
441
回复
发表于2018-03-26 12:19:52   |  只看该作者
18#

>厂家默认芯片有问题。

Is there a silicon errata solution?

江水东流
2
主题
9
回复
发表于2018-03-26 19:11:00   |  只看该作者
19#
FunnyNYPD 发表于2018-01-09 10:34:50  4# Itlookstherearemanypin-to-pincompatibleones,haveyoutriedothe...
是的,用MP2451  就完全没问题。
FunnyNYPD
5
主题
441
回复
发表于2018-03-26 21:40:47   |  只看该作者
20#

This is a list of result when searching MP2451, 

http://so.szlcsc.com/global.html?os=0&sb=1&pn=1&c=&k=MP2451&tc=0&pds=0&pa=0&gp=0&st=&sk=MP2451


Anyone knows for a low Iq edition available?


Wattle0Hua
5
主题
102
回复
发表于2018-03-27 10:08:54   |  只看该作者
22#
江水东流 发表于2018-03-26 11:46:58  17# 和厂家联系过,厂家默认芯片有问题。
具体是啥问题?
FunnyNYPD
5
主题
441
回复
发表于2018-03-29 10:23:36   |  只看该作者
23#

>具体是啥问题?

It looks like a common problem of over-shot. The amplifier and MOSFET driver are not fast enough to control over-shot.

鑫森淼焱垚
1
主题
11
回复
发表于2018-04-09 02:02:56   |  只看该作者
24#

我也有用这个,27V转3.3V,没有发现楼主的问题

江水东流
2
主题
9
回复
发表于2018-05-19 12:56:19   |  只看该作者
25#
鑫森淼焱垚 发表于2018-04-09 02:02:56  24# 我也有用这个,27V转3.3V,没有发现楼主的问题
能不能帖个电路图看下。
中冷老李
0
主题
1
回复
发表于2019-08-23 15:24:53   |  只看该作者
26#

ME3116的使能端EN用1.5V或更高的逻辑信号控制开启。如果不使用该功能,可以将EN脚与VIN用一个1MΩ甚至

更大的电阻连接。EN脚最大电压不能超过5V。

串联个1M的电阻,电压不还是24V? 是否需要分压给EN?


江水东流
2
主题
9
回复
发表于2019-11-07 16:37:54   |  只看该作者
27#
中冷老李 发表于2019-08-23 15:24:53  26# ME3116的使能端EN用1.5V或更高的逻辑信号控制开启。如果不使用该功能,可以将EN脚与VIN用一个1MΩ甚至更大的...

可以的,

1. 规格书中有说明:

如果不使用该功能,可以将EN脚与VIN用一个1MΩ甚至更大的电阻连接。

2. 原理就是因为1M电阻使得电流很小很小。