查看:
14372
回复: 8 |
超值型线性稳压芯片 LDO 超低压差,适合电池供电,低功耗供电
|
||||||||||||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2018-01-12 17:29:48
|
只看该作者
1#
电梯直达
超值型线性稳压芯片 LDO 超低压差,适合电池供电,低功耗供电 超低压差,可以提高电池续航能力,特别是无线模块的电压一般要求3.8V,用锂电池供电用DCDC不可靠,用普通LDO压差太大。 BL(上海贝岭)
BL(上海贝岭)
BL(上海贝岭)
BL(上海贝岭)
BL(上海贝岭)
BL(上海贝岭)
|
||||||||||||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2018-01-12 17:33:18
|
只看该作者
2#
超值型线性稳压芯片 LDO 超低压差,适合电池供电,低功耗供电 BL9110 超低压差,1A大电流输出,可以提高电池续航能力,特别是无线模块的电压一般要求3.8V,用锂电池供电用DCDC不可靠,用普通LDO压差太大。 BL1084 是大电流,可以达5A的电流输出能力,适合大电流需要的场合。 BL(上海贝岭)
BL(上海贝岭)
|
||||||||||||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2018-01-14 16:42:17
|
只看该作者
3#
上面几个LDO很有特色,1.有低压差的,就高效率,适合电池供电。BL9110 超低压差,350mV压降1A大电流输出。 2.有大电流的,BL1084的额度电流5A输出,适合要求大电流供电的场合。 3.BL1117-3.3这个TO-252-2大封装,散热好,可靠性高,适合替换SOT223封装的1117-3.3
|
||||||||||||||||||||||||
模拟之家
8
主题
151
回复 |
发表于2018-01-25 22:30:27
|
只看该作者
4#
看上面的介绍,参数。 的确很好的芯片,值得一试。
|
||||||||||||||||||||||||
kupier
1
主题
2
回复 |
发表于2019-05-11 11:51:01
|
只看该作者
5#
BL9110-330BPEB有货吗? 要用到1脚输入,2脚接地,3脚输出的版本 |
||||||||||||||||||||||||
goodwell
1
主题
9
回复 |
发表于2019-08-02 16:52:51
|
只看该作者
6#
mark
|
||||||||||||||||||||||||
强哥2007
0
主题
1
回复 |
发表于2019-12-06 16:00:44
|
只看该作者
7#
BL9110-330不行,压差是低,谐波太大了,3.3V LDO前端的电源还有别的DCDC电路,谐波大的可怕,几乎可以毁掉整 个电路的工作,我这还有一般9110-330,不敢用了,早先用了一千多颗,半年不到,客户退货返修处理,一堆堆,为此丢了不少客户,立贴为证,真实用户 要是贝岭的工程师看到可随时找立创商城问我联系方式找我,随时可复原电路的工作情况。还有,9110-330过炉后挂掉的更多~~~~~~手焊还免强能用,晕死 |
||||||||||||||||||||||||
PONY
1
主题
7
回复 |
发表于2020-02-24 18:32:33
|
只看该作者
8#
我现在也正在用BL9110,前面5V电源是一个AC-DC的电源,我这里的电路可能对谐波要求不高,并没有出现你说的现象。也没发现过炉后挂掉的情况啊。
|
||||||||||||||||||||||||
深圳芯语科技有限公司
0
主题
20
回复 |
发表于2020-04-24 21:46:19
|
只看该作者
9#
我用的一个输入电压范围很大的,其中电感还是用的127封装,肖特基用的SS54,这个问题我也遇到过。搞了一堆售后。跟你情况一样。去年的事,到现在都有阴影,单片机烧了一大片。本来输出给多个光藕的。测的时候测了几路没注意,后来到客户那里,输出弄个七作路,就不正常了,电流也是100MA左右。输入电压为12V。输出5V ,我在开发过程有有这样的情况,有时不起动,不输出5V。尤其在关电后马上又打开。最后把最感换小后好多了。但还没在100多毫安时输出电压不稳。有几次我测到输出八九伏。后来我再也不敢用了,本想事研究一下的,问官方要个测试板,没下文。然后我也不想花精力弄了,原来大家都有碰到啊。有哪个说没碰到这问题的举个手。能到5V 200MA不?跟你买个样板
|
|