查看: 7066  |  回复: 10
高性价比,TLV2316面向成本敏感型系统的低功耗、轨到轨输入输出
青龙
59
主题
726
回复
发表于2016-11-29 16:18:21 | 只看该作者
1# 电梯直达

高性价比,TLV2316 面向成本敏感型系统的低功耗、轨到轨输入输出

高速轨到轨输入输出二运放1.8-5.5V抗干扰能力强

采购连接:

http://www.szlcsc.com/product/details_90585.html

手册下载:

TLV2316 10MHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器.zip


TLV2316

宽低供电电压 低功耗 ,高速高宽带,强抗干扰,抗共模干扰。高速高带宽

宽带10MHZ

压摆率 6V/uS

工作电压1.8-5.5V

汽车级的工作温度-40℃ - +125℃

低噪声,低偏置

强抗干扰EMI

低功耗

2通道运放

大电流输出50mA

轨到轨输入输出


此型号:

1.经过长期的工业环境-40 - +125 度 高低温测试。运行稳定。

2. 工业、电力、家电等长期稳定应用。


青龙
59
主题
726
回复
发表于2016-11-30 16:18:44   |  只看该作者
3#
对比下他们的差别:

TLV4316  这个可以代替Microchip的  MCP6022 ,并且比他的性能要好很多的

http://www.szlcsc.com/product/details_88025.html


TLV2316  这个可以代替Microchip的  MCP6024 ,并且比他的性能要好很多的

http://www.szlcsc.com/product/details_90585.html


MC33272ADR2G  这个可以代替Ti 的  OPA4172 ,并且比他的性能要好很多的

http://www.szlcsc.com/product/details_55577.html


MC33274ADR2G  这个可以代替Ti 的  OPA4174 ,并且比他的性能要好很多的


http://www.szlcsc.com/product/details_91029.html

青龙
59
主题
726
回复
发表于2016-12-02 13:22:19   |  只看该作者
4#

TLV2316 双   TLV4316IDR 四运放

 两种封装 SOIC8 VSSOP8 都快到货了,还有四运放TLV4316IDR 已经到货了


1. TLV2316IDR  SOIC8  二运放

http://www.szlcsc.com/product/details_88024.html


2. TLV2316IDGKR  VSSOP8  二运放 

http://www.szlcsc.com/product/details_90585.html


3. TLV4316IDR  SOIC14 四运放

http://www.szlcsc.com/product/details_88025.html


数据手册下载地址:

TLV2316 10MHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器.zip

shangwang
1
主题
3
回复
发表于2016-12-26 11:49:37   |  只看该作者
5#
TLV2316   可以用在什么地方呢
青龙
59
主题
726
回复
发表于2016-12-31 19:07:41   |  只看该作者
6#
shangwang 发表于2016-12-26 11:49:37  5# TLV2316可以用在什么地方呢
你好, 这个运放特性优异,性价比比超高,可用在电流,电压,温度,压力等信号的变送采样,信号滤波电路等,在工业,电力,交通,汽车领域都可应用。
青龙
59
主题
726
回复
发表于2017-01-17 16:57:20   |  只看该作者
7#

运算放大器是作为最通用的模拟器件,广泛用于信号变换调理、ADC采样前端、电源电路等场合中。虽然运放外围电路简单,不过在使用过程中还是有很多需要注意的地方。

1、注意输入电压是否超限

图1是ADI的OP07数据表中的输入电气特性的一部分,可以看到在电源电压±15V的条件下,输入电压的范围是±13.5V,如果输入电压超出范围,那么运放就会工作不正常,出现一些意料不到的情况。

而有一些运放标注的不是输入电压范围,而是共模输入电压范围,如图1-2是TI的TLC2272数据表的一部分,在单电源+5V的条件下,共模输入范围是0-3.5V。其实由于运放正常工作时,同相端和反相端输入电压基本是一致的(虚短虚断),所以“输入电压范围”与“共模输入电压范围”都是一样的意思。

图1-1

图1-2

2、不要在运放输出直接并接电容

在直流信号放大电路中,有时候为了降低噪声,直接在运放输出并接去耦电容(如图2-1)。虽然放大的是直流信号,但是这样做是很不安全的。当有一个阶跃信号输入或者上电瞬间,运放输出电流会比较大,而且电容会改变环路的相位特性,导致电路自激振荡,这是我们不愿意看到的。

正确的去耦电容应该要组成RC电路,就是在运放的输出端先串入一个电阻,然后再并接去耦电容(如图2-2)。这样做可以大大削减运放输出瞬间电流,也不会影响环路的相位特性,可以避免振荡。


图2-1

图2-2

3、不要在放大电路反馈回路并接电容

如图3-1所示,同样是一个用于直流信号放大的电路,为了去耦,不小心把电容并接到了反馈回路,反馈信号的相位发生了改变,很容易就会发生振荡。所以,在放大电路中,反馈回路不能加入任何影响信号相位的电路。由此延伸至稳压电源电路,如图3-2,并接在反馈脚的C3是错误的。为了降低纹波,可以把C3与R1并联,适当增大纹波的负反馈作用,抑制输出纹波。


图3-1


图3-2

4、注意运放的输出摆幅

任何运放都不可能是理想运放,输出电压都不可能达到电源电压,一般基于MOS的运放都是轨对轨运放,在空载情况下输出可以达到电源电压,但是输出都会带一定的负载,负载越大,输出降落越多。基于三极管的运放输出幅度的相对值更小,有的运放输出幅度比电源电压要小2~6V,比如NE5532。图4-1就是TI的TLC2272在+5V供电的输出特性,它属于轨对轨运放,如果用该器件作为ADC采样的前级放大(如图4-2),单电源+5V供电,那么当输入接近0V的时候,输入和输出变得非线性的了。解决的方法是引入负电源,比如在4脚加入-1V的负电源,这样在整个输入范围内,输出与输入都是线性的了。


图4-1


图4-2

5、注意反馈回路的Layout

反馈回路的元器件必须要靠近运放,而且PCB走线要尽量短,同时要尽量避开数字信号、晶振等干扰源。反馈回路的布局布线不合理,则会容易引入噪声,严重会导致自激振荡。

6、要重视电源滤波

运放的电源滤波不容忽视,电源的好坏直接影响输出。特别是对于高速运放,电源纹波对运放输出干扰很大,弄不好就会变成自激振荡。所以最好的运放滤波是在运放的电源脚旁边加一个0.1uF的去耦电容和一个几十uF的钽电容,或者再串接一个小电感或者磁珠,效果会更好。


来源:EDN 蓝海之鸟的博客
http://bbs.ednchina.com/BLOG_ARTICLE_3018126.HTM9

青龙
59
主题
726
回复
发表于2017-02-12 09:22:36   |  只看该作者
8#
tlv2316,tlv4316,真是高速,高带宽,宽温度范围:-40到125℃,低偏置的好运放,并且增强了EMI,抗干扰能力增强。
青龙
59
主题
726
回复
发表于2017-04-02 08:17:52   |  只看该作者
9#
shangwang 发表于2016-12-26 11:49:37  5# TLV2316可以用在什么地方呢
你好,可以用的地方很多,立创商城的电子报都专门报道过的。汽车级的温度等级-40到+125℃。电力,工业上都可以使用,这个运放强化了抗干扰能力!这点是其他多数运放没有的.
LeeCode
0
主题
5
回复
发表于2017-05-18 09:14:19   |  只看该作者
10#

运放使用知识又学习了,谢谢!

 

雷霆战机
16
主题
41
回复
发表于2017-06-22 10:16:44   |  只看该作者
11#
多谢推荐,收藏了.

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部