查看:
5085
|
回复:
7
|
锐骏新款高性能MOS管RUH40130M
|
|||
月影
15
主题
97
回复 |
发表于2018-01-15 23:58:28
|
只看该作者
1#
电梯直达
锐骏半导体继成功发布RU190N08Q后,再紧跟国际步伐发布新款高性能MOS管RUH40130M 采用易散热封装DFN-8,5*6。 http://www.szlcsc.com/so/product/details_183203.html 耐压40V 电流130A 内阻仅仅1.9毫欧 以下是测试资料测试其驱动波形,驱动波形很漂亮,以及温升情况 基本接近国外大品牌性能,保持一贯的易驱动性,超高性价比 MOS管图片
满负载驱动波形图1
满负载驱动波形图2
环境温度
工作温度(散热片比较小,80*60*10MM)
输入电流电压
输出电流
|
|||
SEED
3
主题
17
回复 |
发表于2018-03-02 09:40:12
|
只看该作者
2#
对这个波形有点疑问,看示波器频率是200K没错吧? 电压是36V。你确定这个电压VGS不会击穿??? 请问这个芯片工作频率多少K合适,很多DC-DC芯片,频率多1MHz了,用什么MOS比较合适,锐俊的呢?还是其他厂家? 硬件工程师,电机驱动方面。
|
|||
月影
15
主题
97
回复 |
发表于2018-03-02 10:51:57
|
只看该作者
3#
不好意思,GS那张图要解释一下,因为是自举驱动的,我测量的是GND到G极的波形了, 而不是MOS管G极到S极的波形,实际GS间的驱动电压是5伏的,不会击穿。只要考虑DS间的峰值就安全的。 这个芯片工作频率150-200K比较合适,MOS管的开关损耗也小,容易找到合适的MOS管,锐骏就是不错的选择,如果频率高达500K以上相匹配的MOS管价格会飙升,一般要考虑英飞凌等国外品牌。 当然如果是小功率的DCDC,1M以上的MOS管却是很多选择 |
|||
SEED
3
主题
17
回复 |
发表于2018-03-02 15:58:24
|
只看该作者
4#
我看到几个高频率的1M以上的甚至是几M的内部MOS集成的, 有的1M开关频率的用的是英飞凌的,飞兆的,具体是什么工艺的MOS不知道,看了其中一个电源芯片用的是英飞凌的,型号忘记了,Ciss好像1nF左右。 有可以高频的国产管子有推荐下。 硬件工程师,电机驱动方面。
|
|||
SEED
3
主题
17
回复 |
发表于2018-03-02 16:00:30
|
只看该作者
5#
你这个板子是什么主控芯片,看板子2边,一遍3个MOS管,有点奇怪,是升降压吗。
硬件工程师,电机驱动方面。
|
|||
DMA4ME
103
主题
163
回复 |
发表于2018-03-06 17:35:49
|
只看该作者
6#
Ciss 好大啊,好处是emi小了,哈哈
呼啦啦
|
|||
月影
15
主题
97
回复 |
发表于2018-03-07 09:44:39
|
只看该作者
7#
凌特的芯片,升降压的没错·,GS的波形图上错了,应该5伏的峰峰值,现在不能编辑修改了。
|
|||
月影
15
主题
97
回复 |
发表于2018-05-07 13:21:55
|
只看该作者
8#
另外还推出以下几款高性能MOS:1.RUH4010M |
|