论坛首页 > 官方交流 > 对话立创商城 > 存储器ROM、PROM、EPROM、EEPRPM...
查看:1158  |  回复:0
存储器ROM、PROM、EPROM、EEPRPM、FLASH ROM的区别
立创商城工...
【官方工作人员】
130
主题
1324
回复
发表于Tue Jan 16 22:08:40 CST 2018   |  只看该作者 1# 电梯直达
      ROM指的是“只读存储器”,即Read-Only Memory。这是一种线路最简单半导体电路,通过掩模工艺, 一次性制
造,其中的代码与数据将永久保存(除非坏掉),不能进行修改。这玩意一般在大批量生产时才会被用的,优点是成本

低、非常低,但是其风险比较大,在产品设计时,如果调试不彻底,很容易造成几千片的费片,行内话叫“掩砸了”!


  比如,这个64位全球唯一ID号码的单总线芯片 DS2401, 就是一款增强型、硅序列号的电子注册码芯片。

 

立创商城的商品链接:

http://www.szlcsc.com/so/product/details_78813.html

http://www.szlcsc.com/so/product/details_52909.html



  PROM指的是“可编程只读存储器”既Programmable Red-Only Memory。这样的产品只允许写入一次,所以也被称
为“一次可编程只读存储器”(One Time Progarmming ROM,OTP-ROM)。PROM在出厂时,存储的内容全为1,用户可以
根据需要将其中的某些单元写入数据0(部分的PROM在出厂时数据全为0,则用户可以将其中的部分单元写入1), 以实
现对其“编程”的目的。PROM的典型产品是“双极性熔丝结构”,如果我们想改写某些单元,则可以给这些单元通以
足够大的电流,并维持一定的时间,原先的熔丝即可熔断,这样就达到了改写某些位的效果。另外一类经典的PROM为
使用“肖特基二极管”的PROM,出厂时,其中的二极管处于反向截止状态,还是用大电流的方法将反相电压加在“肖
特基二极管”,造成其永久性击穿即可。
 
  EPROM指的是“可擦写可编程只读存储器”,即Erasable Programmable Read-Only Memory。 它的特点是具有可
擦除功能,擦除后即可进行再编程,但是缺点是擦除需要使用紫外线照射一定的时间。这一类芯片特别容易识别,其
封装中包含有“石英玻璃窗”,一个编程后的EPROM芯片的“石英玻璃窗”一般使用黑色不干胶纸盖住, 以防止遭到

阳光直射。

     这类器件在单片机(80C31单片机时代)刚引入我国的时候,还经常看到,但现在已经基本消失了。。。


  EEPROM指的是“电可擦除可编程只读存储器”,即Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory。
它的最大优点是可直接用电信号擦除,也可用电信号写入。EEPROM不能取代RAM的原应是其工艺复杂, 耗费的门电路

过多,且重编程时间比较长,同时其有效重编程次数也比较低。

     这类器件相当常见了,比如 I2C接口的 24C01、24LC1024等等。

 
  Flash memory指的是“闪存”,所谓“闪存”,它也是一种非易失性的内存,属于EEPROM的改进产品。它的最大
特点是必须按块(Block)擦除(每个区块的大小不定,不同厂家的产品有不同的规格), 而EEPROM则可以一次只擦除一
个字节(Byte)。目前“闪存”被广泛用在PC机的主板上,用来保存BIOS程序,便于进行程序的升级。其另外一大应用
领域是用来作为硬盘的替代品,具有抗震、速度快、无噪声、耗电低的优点,但是将其用来取代RAM就显得不合适,

因为RAM需要能够按字节改写,而Flash ROM做不到。


    顺便一提,现在立创商城上有一款SOP8封装、SPI 四线接口的类SRAM芯片,容量高达 64Mb(8M字节),还是较少见。

不知道是哪位网友代售的,商品链接: http://www.szlcsc.com/so/product/details_151292.html


该帖子已被立创商城工程部于Tue Jan 16 22:14:27 CST 2018编辑过
回复 收藏
  举报
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部