查看:
16351
回复: 11 |
充电芯片支持3.6V(4.2V)锂电,3.2V(3.6V)磷酸铁锂电,镍氢,镍镉等电池
|
|||
模拟之家
8
主题
151
回复 |
发表于2018-01-20 11:41:19
|
只看该作者
1#
电梯直达
磷酸铁锂电的优势: 1. 价格便宜, 2. 用的多,好买到,在电动自行车,电动汽车上用的很多,18650动力上用的特别多。 3. 安全可靠,短路,过放,过充,过热 等等不会爆炸,不像普通锂电池,不安全,易爆炸。飞机上允许带 磷酸铁锂电电池的,说明安全,而普通锂电池有容量限制。 4. 过放一般不会失效,可以充电再恢复。 5. 磷酸铁锂电的放电工作温度更广泛,可以适合低温,高温。 -20~60°C 放电电流平缓,最大放电电流变化很小,电池容量变化小。 而普通的锂电池在低温放电极差,容量减少很大,最大放电电流减少很多的。
电池电源管理芯片 ,性价比极高,电路超级简单,设置简单灵活。 1 .XT2059AASR 充电芯片:支持3.6V(4.2V)锂电或是3.2V(3.6V)磷酸铁锂电,以及普通的1.5V(1.2V)电压的镍氢,镍镉电池充电, 最大充电电压可调,最大输出充电电流可调节,最大充电电流 1.2A。
采购连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_188509.html 数据手册:XT2059AASR.pdf 批量价格: ¥0.58 / 个
2 .LN2053Y2SR 充电芯片:支持3.6V(4.2V)锂电或是3.2V(3.6V)磷酸铁锂电, 只调一个短路0欧姆的电阻,就可以切换支持充电电池的种类,太简单了。 最大输出充电电流可调节,最大充电电流 1.0A
采购连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_188510.html 数据手册:LN2053Y2SR.pdf 批量价格: ¥0.58 / 个
3 .低功耗,霍尔,检测磁场,用于转速与开关检测。宽工作电压 1.8-5.5(V) ,低功耗,特别适合电池供电的场合。用于气表,水表,热量表,风速测量等等。 性价比超高,¥0.54 / 个 型号:LN245MR 连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_188508.html 手册:官方下载。 批量价格:¥0.54 / 个 LN2053Y2SR 电路设计极其简单,太棒了,请看: XT2059AASR电路设计极其简单,太棒了,请看: |
|||
模拟之家
8
主题
151
回复 |
发表于2018-01-20 11:51:43
|
只看该作者
2#
3 .低功耗,霍尔,检测磁场,用于转速与开关检测。 宽工作电压 1.8-5.5(V) ,低功耗,特别适合电池供电的场合。用于气表,水表,热量表,风速测量等。 SOT23-3封装 型号:LN245MR 连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_188508.html 手册:官方下载。 性价比超高,批量价格:¥0.54 / 个
专门针对低功耗优化的,无极性霍尔开关,是南麟电子今年刚出来的,针对水表,气表,接近感应等应用。 南麟电子推出低功耗无极性全时检测霍尔开关LN245MR
作者:admin时间:2017-07-07 11:02:02阅读:275
上海南麟电子股份有限公司最近推出一款检测周期为350us(VDD=3V)无极性霍尔开关电路,LN245MR 是一款基于混合信号CMOS 技术的无极性霍尔开关,这款IC 采用了先进的斩波稳定技术,因而能够提供准确而稳定的磁开关点。 在电路设计上,LN245MR提供了一个内嵌的受控时钟机制来为霍尔器件和模拟信号处理电路提供时钟源,同时这个受控时钟机制可以发出控制信号使得消耗电流较大的电路周期性的进入“休眠”模式;同样通过这个机制,芯片被周期性的“唤醒”并且根据预定好的磁场强度阈值检测外界穿过霍尔器件磁场强度的大小。如果磁通密度高于“操作点”阈值或者低于“释放点”阈值,则开漏输出晶体管被驱动并锁存成与之相对应的状态。而在“休眠”周期中,输出晶体管被锁定在其先前的状态下。 LN245MR的输出晶体管在面向封装标示一面存在一定强南极或北极磁场时被锁定在开状态,而在无磁场时锁定在关状态。 采用SOT23-3封装。 关键技术指标: 工作电压VDD:1.8-5.5(V) |
|||
模拟之家
8
主题
151
回复 |
发表于2018-01-23 15:43:36
|
只看该作者
3#
已经到货了,性价比超高的充电芯片。电路极简单,线性稳压可靠性极高,综合成本更低。
|
|||
模拟之家
8
主题
151
回复 |
发表于2018-02-01 11:28:06
|
只看该作者
4#
LN245MR.低功耗,霍尔,检测磁场,用于转速与开关检测。宽工作电压 1.8-5.5(V) ,低功耗,特别适合电池供电的场合。用于气表,水表,热量表,风速测量等等。
型号:LN245MR
连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_188508.html 手册:LN245MR.pdf
批量价格:¥0.54 / 个 |
|||
模拟之家
8
主题
151
回复 |
发表于2018-02-01 13:53:57
|
只看该作者
5#
动力型2500EC电池 锂离子电池 3.6V 2500mAH 动力型锂离子电池,支持5C放电、低内阻航模电芯, 18650 可充电电池 品 牌:远东福斯特,国内锂电排名数一数二的品牌。 安全注意:避免短路,最高充电压为4.2V。 低温特性好,可以低达-20℃放电。 特别适合电动自动车,电动汽车上使用。 品质好,寿命长,性价比极高。 性价比超高, 批量价格:¥8.38 / 个
采购连接: http://www.szlcsc.com/so/product/details_178901.html |
|||
REN2588
1
主题
7
回复 |
发表于2018-03-15 19:25:25
|
只看该作者
6#
有没有用过的,分享下效果怎样,本人想搞一组,大概200颗
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2018-03-15 21:16:00
|
只看该作者
7#
动力型,可大电流放电,准备改造电动卡车的铅酸电池。
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2018-03-15 21:17:48
|
只看该作者
8#
用过,比普通型性能好,大电流放电效果好。
|
|||
REN2588
1
主题
7
回复 |
发表于2018-03-15 22:49:01
|
只看该作者
9#
好的,谢谢,先搞200颗试试
|
|||
hu
0
主题
14
回复 |
发表于2019-01-06 17:28:15
|
只看该作者
10#
是a品吗,匹配筛选没有。质保多长时间。
|
|||
月亮照进现实
5
主题
13
回复 |
发表于2019-07-04 17:36:13
|
只看该作者
11#
3/10就截至充电。电池内阻浮充掉电问题怎么解决? |
|||
CocoSSD
0
主题
1
回复 |
发表于2019-09-28 12:56:13
|
只看该作者
12#
请问我这样接 为什么充电电流只有200mA Viset 只有200mV Riset = 1K |
|