论坛首页 > 交流专区 > 技术交流 > 真正实用的100G QSFP28 DAC以太...
查看:386  |  回复:0
真正实用的100G QSFP28 DAC以太网连接解决方案
专说光通信
94
主题
4
回复
发表于Tue Feb 06 14:55:53 CST 2018   |  只看该作者 1# 电梯直达

100G以太网凭借着更高传输速率、更高密度、更低设备功耗的趋势成为了市场的宠儿,而100G光模块、100G AOC100G DAC更是其中的重要组成部分。现在市场上出现了各种各样的100G光模块、100G AOC100G DAC等,今天,易飞扬通信就为大家提供一个真正实用的100G QSFP28以太网连接解决方案。

   

100G QSFP28光模块

 

100G光模块是为了适应网络市场由10G逐渐向40G100G发展的趋势而诞生的光模块产物,传输速率为100G,在构建100G网络系统中发挥了至关重要的作用。

 

QSFP28适用于4x25GE接入端口,采用4个光纤通道来传输数据,并且光模块各个光纤通道的传输速率最高能达到28Gbps,主要用于100G传输应用。

  

100G QSFP28光模块类型

 

100G QSFP28光模块经过发展,形成了多种类型的100G光模块,包括有:100G QSFP28 PSM4光模块、100G QSFP28 CWDM4光模块、100G QSFP28 SR4光模块、100G QSFP28 LR4光模块、100G CF/CF2/CF4光模块等。而100G的光缆、电缆就有100G QSFP28 AOC100G QSFP28 DAC了。

 

那么,每一种100G QSFP28光模块、100G DAC是怎样实现互联解决方案的呢?

 

100G QSFP28 DAC、100G QSFP284*SFP28 DAC100G QSFP28 AOC都可以用于服务器与交换机、存储器与交换机、交换机与交换机之间的连接。

 

其中100G QSFP28 DAC100G QSFP284 SFP28 DAC的链路长度相对较短,QSFP28无源DAC高速线缆包括QSFP28QSFP28 DACQSFP284xSFP28 DAC,它们的理想使用范围都为5m内。

   

QSFP28DAC是替代100G光模块进行100G短距离连接的理想解决方案。如果您的100GbE网络部署在5m机架内,则QSFP28DAC无源高速线缆非常适合您。

 

更多100G QSFP28 DAC连接方案请访问易飞扬通信(gb.gigalight.com)

 
回复 收藏
  举报
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部