论坛首页 > 交流专区 > 技术交流 > 晶体旁2个电容该如何选择
查看:1477  |  回复:9
晶体旁2个电容该如何选择
let
10
主题
485
回复
发表于Wed Feb 07 16:21:08 CST 2018   |  只看该作者 1# 电梯直达

看到一遍长编大论公式一堆的贴,没看懂。


想确认下,是否如下简单选择即可:

晶体频率确定后,比如8M,采购晶体时候发现有负载电容参数,有些12p,有些18p,20p等等

是不是晶体旁边2个电容选择对应容量即可,


比如W5500这个IC 的25M晶体,我买了负载电容12P的,那么我焊接2个12P电容在晶体两旁,是不是表示最合适。


或者STM32这个芯片用了8M晶体20P负载电容的,到时候焊接2个20P电容,就最佳匹配,是否这样

如果是这样,那么就很好买,很好用,如果不是,那么请大神总结个帖子,列一下常用晶体负载电容,该配搭何种容量电容

这样大家看到表格来买料,就可以避免晶体方面的问题。

 
SMT从业员,需要可联系。
回复 收藏
  举报
立创工程小...
5
主题
85
回复
发表于Wed Feb 07 16:35:13 CST 2018   |  只看该作者 2#
let
10
主题
485
回复
发表于Wed Feb 07 17:12:40 CST 2018   |  只看该作者 3#
立创工程小李 发表于 Wed Feb 07 16:35:13 CST 2018  2# http://club.szlcsc.com/article/details_3170_1.html 您可以看...

这就是我说的长编大论,看完更晕,

其实只要罗列一个表格,晶体负载电容参数跟选择的2个实际焊接的电容容量,应该可以得到一个表格,大家看着选用就差不多了,

此表格一目了然,只是我没理解,整理不出来,


C1=C2我见过的大家都是这样用。

比如,

8m负载电容12p,旁边焊接2个12P电容,

就是想要这种表格,收藏受用一生。


SMT从业员,需要可联系。
深圳阿愚
15
主题
143
回复
发表于Wed Feb 07 23:23:41 CST 2018   |  只看该作者 4#
let 发表于 Wed Feb 07 17:12:40 CST 2018  3# 这就是我说的长编大论,看完更晕, 其实只要罗列一个表格,晶体...

就因为不是这么简单,所以才没法列一张表,只能长篇大论。

反正我的是从不用电容,也就不用选得头疼。

Lee
1
主题
122
回复
发表于Thu Feb 08 00:28:02 CST 2018   |  只看该作者 5#

12p的晶振就选(12-3)×220p负载电容

20p的晶振就选(20-3)×225p负载电容

这样还行吧,但是确实会有偶尔和电路、IC不匹配无法正常起振的情况发生,这时候查错过程中往往觉得晶振电路没问题而忽略这里,浪费了大量时间,所以遇到问题之后要优先考虑负载电容选取是否恰当

杯吹的恩吉...
15
主题
422
回复
发表于Thu Feb 08 08:54:38 CST 2018   |  只看该作者 6#

与一个晶振供应商聊过这个问题,不是按晶振规格书给的负载电容容值直接照搬,但是我想的话多数的公司或者工程师都是照搬这样做的,而没有出问题就OK。

供应商说的意思好象是这样:规格书给的负载电容值是指IC晶振引脚的PCB实物的外围分布电容和IC内部的分布电容综合总电容。可能是理解为总的环境电容并联值吧。所以,实际用的容值应该是小于规格书上的值。

我也希望有大虾能给出正确答案。

美发产品方案:直发器、卷发器、电吹风、电推剪等。MCH发热体智能控温,全球电压自适应,安全、稳定。
ChessWorld
40
主题
784
回复
发表于Fri Feb 09 10:22:54 CST 2018   |  只看该作者 7#

负载电容匹配

1.于振荡电路产生的振荡回路来看,不同的负载电容会有不同程度频率飘移,因此设计时必须针对产品实际的负载电容做量测以确定是否与当初设计规格一致
2.理论值负载电容计算方式如下,由C51 C52计算串联电容后加上离散电容等于实际的负载电容,杂散电容内含PCB Layout、芯片电极等等因素造成.
         CL = C51 * C52 / (C51 + C52) + C0 + Cs;
         Note: Cs refers to on board stray capacitance.

let
10
主题
485
回复
发表于Fri Feb 09 14:20:47 CST 2018   |  只看该作者 8#
ChessWorld 发表于 Fri Feb 09 10:22:54 CST 2018  7# 负载电容匹配 1.于振荡电路产生的振荡回路来看,不同的负载电容...

实际一般C1=C2,所以串联电容等于他们一半,再加离散电容,那么可以大概估计如下


负载电容CL=C/2+离散,        C=(CL-离散)*2


离散电容不容易确认,不知道3P是否合适,

负载电容12p,离散3p,C=18p    

负载电容18p,离散3p,C=30p    



SMT从业员,需要可联系。
杯吹的恩吉...
15
主题
422
回复
发表于Fri Feb 09 15:10:26 CST 2018   |  只看该作者 9#

立创论坛中就有相关讲解,还有公式。

http://club.szlcsc.com/article/details_3170_0.html

美发产品方案:直发器、卷发器、电吹风、电推剪等。MCH发热体智能控温,全球电压自适应,安全、稳定。
沙海Shih
2
主题
20
回复
发表于Wed Feb 28 16:02:01 CST 2018   |  只看该作者 10#
看你用在哪里,单片机的话数据手册里肯定有振荡电路详细说明,包括怎么计算,推荐值。。一些外设的话(时钟之类的),都已经有典型电路了。。另外买晶振的时也要了解你买的这个型号的具体参数,例如多少ppm之类的。。
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部