查看:
15839
回复: 43 |
【免费赠送】USB和Touchkey单片机CH554评估板免费发放活动——第二波
|
|||
![]() ![]()
WCHCN
37
主题
241
回复 |
![]()
1#
电梯直达
![]()
活动形式:免费发放CH554T评估板由立创论坛网友试用——第二波
试用重点: USB主从、触摸按键
活动测试板:CH554T评估板 数量:15块(包邮)
CH554系列特点:1、超高性价比,CH552G批量含税1.3元RMB(带USB和Touchkey)
2、超小型MSOP10封装,可做进USB插头里
增强型E8051内核 14KB CodeFlash、2KB Bootloader
1KB RAM、128B DataFlash 支持USB和串口ISP,无需硬件烧录器
USB2.0全速HOST/DEVICE 内置6通道触摸按键
内置Type-C CC控制器 4通道8位ADC 2路UART、1路主从SPI 内置RC,无需外部晶振
CH554系列完整型号:
典型应用:游戏外设、小家电、手持设备、一卡通系统、仪器仪表 资料下载: CH554技术手册下载:CH554DS1.PDF CH554开发包(例程、评估板说明)下载:CH554EVT最新.zip
CH554系列应用实例参考:http://club.szlcsc.com/article/details_9799_1.html 申请要求:
1、会积极测试,有项目应用更好
2、注册立创论坛账号,浏览立创论坛
3、跟帖回复申请,下载认真填写此:WCH样品申请表.zip 并发送至邮箱:2268271896@qq.com
4、在立创论坛分享使用感受(可包括晒板卡照片+点评、应用实例、开发项目流程、成果展示等)
5、希望申请到测试板的网友可以物尽其用,不要让开发板孤独的待在角落里,谢谢大家! ^_^
活动奖励:
本次沁恒电子针对认真测试的网友也准备了一些小礼品。我们会筛选符合以下要求的评测网友免费赠送沁恒出品的加密U盘一个(礼品总数量为5个)。
符合以下要求的网友可免费获取沁恒加密U盘:
1、认真评测CH554T评估板,并在立创论坛发布评测帖(要求测试到CH554的USB和触摸按键等主要功能模块)。
2、完成一个基于CH554T评估板的方案产品设计,实现某一具体功能(建议基于USB和Touchkey的方案设计),并在帖子中图文并茂表现出来,给其他网友参考。
3、发帖后将网址发到申请邮箱(2268271896@qq.com)待审核,审核通过即可安排邮寄加密U盘。
礼品加密U盘细节如下:
1、加密U盘由沁恒设计生产,容量大小为16G。
2、U盘分为2G公开区和14G加密区,加密区默认隐藏,正常插在电脑上仅显示2G公开区。
3、有如下两种方式进入加密区:1、通过软件输入密码进入 2、通过在公开区新建文件夹(文件名为密码)进入。
活动流程安排:
(一) 申请时间:2018年3月2日——2018年3月18日, 跟帖回复,填写申请表发送至2268271896@qq.com, 活动结束后会从所有申请者中选取15名发放CH554T评估板测试,发放名单(论坛ID)会在跟帖中公布。
(二)测试板发放时间:2018年3月20日开始逐渐安排快递发出(假期顺延)
(三)本次随免费发放的CH554T评估板会赠送给大家一块CH340的USB转串口调试板,板子外观如下:
未申请到CH554T测试板的网友若有需求可直接在立创商城购买样品测试。
购买地址:http://www.szlcsc.com/so/global.html?globalCurrentCatalog=&globalSearchKeyword=CH554
注: 本次活动最终解释权归江苏沁恒所有
本次活动发放评估板产生的运费由江苏沁恒承担
CH554测试板实物图: ![]()
本次活动CH554T测试板数量暂定15块,如果网友反馈较好后期还会再进行活动。在此感谢立创论坛的大力支持。
![]() ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
![]()
我是肥肥徐
1
主题
27
回复 |
2#
我要申请!我要申请!
![]() |
|||
![]()
江湖老戴
0
主题
13
回复 |
3#
我申请一个
![]() |
|||
![]()
awei
0
主题
1
回复 |
4#
申请一块
![]() |
|||
![]()
FOCUS电路设计
3
主题
152
回复 |
5#
物尽其用,申请一块玩玩
![]() |
|||
![]()
碧海蓝天
7
主题
266
回复 |
6#
申请一个,谢谢
|
|||
![]()
惊弓之鸟
0
主题
3
回复 |
7#
我想申请一个试试.谢谢
![]() |
|||
![]() ![]()
WCHCN
37
主题
241
回复 |
8#
填写样品申请表发送至2268271896@qq.com,审核通过后会安排。
![]() ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
![]() ![]()
WCHCN
37
主题
241
回复 |
9#
需要下载并填写样品申请表发送至2268271896@qq.com,审核通过后会安排。
![]() ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
![]() ![]()
WCHCN
37
主题
241
回复 |
10#
获取加密U盘奖品的截止时间为4月30日。
![]() ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
![]()
USB接口专家
5
主题
26
回复 |
11#
不错,建议多多做一些此类活动。
![]() |
|||
![]()
W2972257
0
主题
2
回复 |
12#
我申请一个试试
![]() |
|||
![]()
Wong
43
主题
500
回复 |
13#
个人认为除了免费赠送外,有购买的渠道更好,不是每个人都喜欢填表被收集数据的,搞个推广价销售才是广而告之之正道! |
|||
![]()
Wong
43
主题
500
回复 |
14#
刚看到赵工发的帖http://club.szlcsc.com/article/details_11599_1.html 做为方案验证板在商城出售或赠送是极好的 |
|||
![]() ![]()
WCHCN
37
主题
241
回复 |
15#
你好,你这个建议不错,我们可以试一下
![]() ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
![]()
流浪的星
0
主题
2
回复 |
16#
我要申请!我要申请!我要申请! 重要的事说三遍 ![]() |
|||
![]()
Klll
3
主题
10
回复 |
17#
我也想申请一块!
感觉 沁恒的 文件系统 和协议转换 做的很好!
另外 请问 这个芯片内部的硬件 支持红外38KHZ发射?是什么意思?
请问 支持NEC编码的遥控吗? 有这方面的例程吗?
再就是 有没有读写SSD 硬盘方面的方案呢?
![]() |
|||
![]() ![]()
WCHCN
37
主题
241
回复 |
18#
红外编解码,是CH340和CH559的串口1支持,内部集成红外编解码,外部增加手收发头可以实现红外信号的发送和接收,CH554不支持。
NEC编码应该是支持的,因为芯片只是将接收的红外信号,处理成数据,然后接收还是使用串口接收那样处理,具体的协议分析,需要软件处理。 对于存储器,我们并不区分存储介质,我们目前开放的是支持FAT32,FAT16,FAT12的文件系统库,如果需要支持其他文件系统(如NTFS)可以定制,但会根据工具量收取开发费用。 ![]() ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
![]()
RDTC
0
主题
4
回复 |
19#
申请一个,正好手头的项目RFID读卡器需要usb方案,成本和物料空间都很敏感,能替代nuvoton的单片机最好。
![]() |
|||
![]() ![]()
WCHCN
37
主题
241
回复 |
20#
大家好,CH554评估板发放楼层如下: 2# @我是肥肥徐 3# @江湖老戴 5# @FOCUS电路设计的帖子 7# @惊弓之鸟 12# @W2972257 17# @Klll 19# @RDTC 获得评估板的网友会有邮件回复,如果未收到可以直接联系我。
![]() ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
![]() ![]()
WCHCN
37
主题
241
回复 |
21#
所申请的评估板近期将逐渐安排发出,请大家留意。
![]() ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
![]()
江湖老戴
0
主题
13
回复 |
22#
还没收到啊
![]() |
|||
![]() ![]()
WCHCN
37
主题
241
回复 |
23#
你好,评估板已发出,最近两天应该能收到。长时间没收到可以联系我。
![]() ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
![]()
Klll
3
主题
10
回复 |
24#
感谢 沁恒赠送的开发板! 现在拿到手了,试了一下USB下载比较简单。很容易搞定。 为什么串口就不行呢? 我调整了电压,短接了UART1 按住dowload 还是不行啊!
请问 为何出现的是:等待设备接入呢? ![]() |
|||
![]() ![]()
WCHCN
37
主题
241
回复 |
25#
你好,串口下载需要在ISP软件的功能里选择BootloaderV2.30之前版本。因为ISP软件最近更新到了最新版本,现在之前发出的芯片用串口下载时都要选择一下这个“BootloaderV2.30之前版本”,后面再出的芯片就不需要选择了。
![]() ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
![]()
Klll
3
主题
10
回复 |
26#
难怪呢!
原来是软件版本与IC 固件的问题。我还打电话向贵司的技术人员确认了一下。
不过知道问题出在那里就可以了!
另外还有一个问题,比如说:开发一种 专用键盘,比如 编程软件或者绘图软件等需要大量组合快捷键的键盘,这样的键盘开发的时候,用什么方式来扩展IO口最好?
可以提示一下参考方案吗? ![]() |
|||
![]()
WCHTECH11
0
主题
2
回复 |
27#
可以使用CH45X系列 键盘扫描芯片。
![]() ![]() |
|||
![]()
Klll
3
主题
10
回复 |
28#
请问 有DMX512 发送的 案例吗?
谢谢! ![]() |
|||
![]()
WCHTECH11
0
主题
2
回复 |
29#
目前没有的 ![]() |
|||
![]()
惊弓之鸟
0
主题
3
回复 |
30#
请问有做好的KEIL工程案例么?毕竟FLASH只能烧录200次,想先完全读懂芯片,再调试,瞎试的话太费芯片了.谢谢!
![]() |
|||
![]() ![]()
WCHCN
37
主题
241
回复 |
31#
CH554EVT.ZIP里面有
![]() ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
![]()
江湖老戴
0
主题
13
回复 |
32#
电源选择哪里怎么有两组跳线?
![]() |
|||
![]() ![]()
WCHCN
37
主题
241
回复 |
33#
哪个地方?贴个图上来看看
![]() ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
![]()
江湖老戴
0
主题
13
回复 |
34#
![]() ![]() |
|||
![]()
Lee
1
主题
122
回复 |
35#
5V供电:
3V3供电:
![]() |
|||
![]() ![]()
WCHCN
37
主题
241
回复 |
36#
3.3V供电 or 5V供电的选择跳线。 看插针下方白框框里的内容、。
![]() ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
![]()
安Sir
0
主题
1
回复 |
37#
很不错的,,希望国产芯,多推广
![]() |
|||
![]() ![]()
WCHCN
37
主题
241
回复 |
38#
![]() ![]() ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
![]()
电控工程师
0
主题
4
回复 |
39#
我要申请!
![]() |
|||
![]()
SILION
0
主题
3
回复 |
40#
还能申请评估板吗?现在公司产品使用CH9328,听说CH551G是不是可以代替?
![]() |
|||
![]() ![]()
WCHCN
37
主题
241
回复 |
41#
无法直接替代。
![]() ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
![]()
WCH5XX
0
主题
2
回复 |
42#
ISP 工具官网已经更新到V2.50版本,地址 www.wch.cn 搜索 ISP即可。 使用串口下载,需要匹配BOOT和ISP工具当前的模式,如果BOOT低于V230,需要再ISP工具的“功能”里面选择V230之前的版本,串口默认是V231以及以上的版本。 ![]() |
|||
![]()
wait31414
3
主题
22
回复 |
43#
還能申請嗎?
![]() |
|||
![]() ![]()
WCHCN
37
主题
241
回复 |
44#
可以申请,添加QQ1258305301
![]() ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|