查看:
111472
回复: 85 |
强烈建议电子工程师设计PCB时必须注意PCB封装库的极性及方向!
|
|||
arm8686
3
主题
42
回复 |
发表于2016-11-22 19:39:15
|
只看该作者
53#
电梯直达
这涉及到导出 pick and place 坐标文件。 主要就是为了在表贴生产时减轻工作量。 |
|||
arm8686
3
主题
42
回复 |
发表于2016-11-22 20:22:22
|
只看该作者
54#
大概就是类似于上图的做法。 SCH库 和 PCB库 对应好,并符合实际编带的标准。 另外,PCB库的原点最好是在元器件的中间。 |
|||
arm8686
3
主题
42
回复 |
发表于2016-11-22 21:14:55
|
只看该作者
55#
通过对比 IPC-7351B,嘉立创的钽电容恰好与其相反。 这还真是有点奇怪。 难道SMT机器有两种装料盘的方式? |
|||
笑看风云
0
主题
1
回复 |
发表于2016-11-23 09:52:12
|
只看该作者
56#
封装方向标准,直接导出就能贴(人工核对更好)。不然,全部要人工核对。有的LED封装厂家,编带的时候也不注意方向,每次出货的方向可能都有不同,SMT上机的时候,操作员都快疯了。
|
|||
AiLife
0
主题
3
回复 |
发表于2016-11-28 21:15:27
|
只看该作者
57#
如果采用了嘉立创的封装库,是否可以不考虑这个问题?
|
|||
出的大撒
11
主题
216
回复 |
发表于2016-11-29 08:58:15
|
只看该作者
58#
IPC-7351C 又改了方向呢.
|
|||
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2016-11-29 08:59:49
|
只看该作者
59#
人家都做好了. 自己当然可以少做点工作了. 用吧. 用现成的是聪明的做法
深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
|||
SeanPao
0
主题
1
回复 |
发表于2016-11-30 08:51:16
|
只看该作者
60#
烦请嘉力创提供标准的元件库
|
|||
乱十七
2
主题
27
回复 |
发表于2016-12-13 18:37:40
|
只看该作者
61#
请问:SO-4的EL357光耦的0度是什么样子的?
|
|||
Eleven
0
主题
1
回复 |
发表于2016-12-20 16:52:49
|
只看该作者
62#
SMT时,要导出坐标,坐标里面其中有一项是角度,这个角度应该就是以做封装的那个摆放角度为参考的。SMT贴片的时候,机器也是要认这个角度,为保证贴片出来的元件摆放是正确的,所以机器的角度参考要跟画板的角度参考要一致!!这是我的理解,不知道是否正确!仅供参考
|
|||
广州冠图电源
0
主题
364
回复 |
发表于2017-01-21 17:41:46
|
只看该作者
63#
支持,期待做的越来越好。
q484165838
|
|||
acking
0
主题
2
回复 |
发表于2017-03-20 15:48:42
|
只看该作者
64#
很多时候修改已有的封装库是不太现实的,有没有办法可以在后期对 SMT 的相关文件进行统一处理呢? 并且可以直观的检查是否有方向问题,这样就不需要修改封装库了
|
|||
沐阳展颜
6
主题
821
回复 |
发表于2017-03-20 16:04:57
|
只看该作者
65#
企业微信:18681568525 冯工 注册下单www.sz-jlc.com/r [业务代号R]
一扇打开新世界的大门,电子产品从这里开始...
|
|||
yingfei
1
主题
5
回复 |
发表于2017-05-13 09:26:45
|
只看该作者
66#
有没有Allegro的封装呢??
|
|||
quanliking
0
主题
3
回复 |
发表于2017-05-31 22:47:30
|
只看该作者
67#
刚试了第一块SMT打样板,对于旋转角度,一点小小的体会。 因为嘉立创贴片为了减少人工核对和出错率,制定了统一标准是好事,但是大家手头很多已有的封装库不可能都改过来,毕竟很多板子事先都已经画好了,重新修改带来很多额外工作量,对于这类板子我想可以在PCB作图软件导出坐标后,我们自行再增加一列"相对角度","相对角度"指的是我们自己的封装库相对于嘉立创SMT贴片标准的角度差,然后可以自己编个小程序或EXCEL宏将导出元器件坐标角度换算成嘉立创标准,再发送嘉立创打样,这样可以避免大量修改已有电路沿用原有封装库。 以上还未做验证,只是思路。 |
|||
得力集团
2
主题
14
回复 |
发表于2017-06-01 09:04:58
|
只看该作者
68#
上传坐标以后贴片图上要是能标出三极管、IC的第一脚,这样我们就可以自己核对极性与方向了。
|
|||
张铱超大
0
主题
11
回复 |
发表于2017-06-01 09:08:10
|
只看该作者
69#
还好早一点看了看这个封装规则,以后就按照这个规则弄
|
|||
西点
2
主题
49
回复 |
发表于2017-06-24 15:31:19
|
只看该作者
70#
今天我又学到一招好的,加油!!!
|
|||
能能能能站
0
主题
7
回复 |
发表于2017-06-27 22:40:57
|
只看该作者
71#
这么规范的公司都有自己的贴片机了
|
|||
z叔森66
0
主题
3
回复 |
发表于2017-07-14 10:41:05
|
只看该作者
72#
这个图的三极管封装和版主说的不一样啊 |
|||
快乐电子
4
主题
246
回复 |
发表于2017-08-27 21:21:12
|
只看该作者
73#
最好上传一下每种器件的真实产品包装(编带)的实物图片,有的IC资料中没有提到如何编带的吧
参赛作品《智能正负脉冲电动车6-64V铅酸蓄电池多功能充电器》
|
|||
森林石头
6
主题
44
回复 |
发表于2017-08-27 23:21:48
|
只看该作者
74#
关于封装摆放位置: 一定要按编带封装方向摆放,虽然这是编带的标准,但以前怎么没听说呢? 现在要改的话,可能有好多封装都要改,因为所有封装都是自己做的,软件自带的封装不太合适(自己做:单面板封装会做的大一点,双面板做的封装小一点,且会按标准尺寸做等等。。。。); 反正觉得有点麻烦 ,可能自己不够专业吧!!! 而且有的新封装不知编带是怎样的排列, |
|||
沙海Shih
2
主题
28
回复 |
发表于2017-08-28 17:09:56
|
只看该作者
75#
mark
|
|||
MRChen
0
主题
2
回复 |
发表于2017-08-30 23:35:38
|
只看该作者
76#
393的元件库有错哦,看图
|
|||
工程师007
0
主题
3
回复 |
发表于2017-11-16 21:43:55
|
只看该作者
77#
您好,工作人员 建议PCB封装极性标志放在元件外面,这样当焊接后的板子在查问题是可以一眼就看到极性,例如二极管封装建议如图 或者 还有建议尽快增加2.0mm板厚贴片,2.0也是常用板厚,做工程的话1.6mm强度太低 |
|||
Fonrich
0
主题
1
回复 |
发表于2017-12-07 10:59:32
|
只看该作者
78#
嘉立创提出了一个好问题。 我特意去卡了一下几个芯片厂商提供的建议焊盘封装方向。TI的话芯片确实是1脚放在了左下角。但是它家的SOT-23封装确实1脚在左上角,和20楼的一样,可能是为了把1脚放在左侧把。甚至SOT-23-5 也是1脚放在了左下角,但是按编带的方向的话,1脚侧3个pin应该是放在右侧…… 而不同厂商的就更加不一样了。可见封装这事存在一定的混乱。嘉立创给出以编带圆孔为标志的标准相当好。 现在我有一个问题,以楼主提供的孔在左侧的编带图来看,TI 标识的 Feeding Direction 箭头是从下往上,这是指下方的料会先被送入贴片机吗?还是反过来上方的先进入贴片机? |
|||
alden
0
主题
4
回复 |
发表于2018-01-02 14:16:29
|
只看该作者
79#
还有其它的封装,需要注意的地方吗
|
|||
周星星点灯
0
主题
2
回复 |
发表于2018-12-12 16:17:23
|
只看该作者
80#
现在才知道这个规则,对于以前画的PCB,有办法补救吗 |
|||
Jely
0
主题
1
回复 |
发表于2019-05-11 00:43:08
|
只看该作者
81#
谢谢您的分享
|
|||
深圳秦工
0
主题
3
回复 |
发表于2020-02-15 11:59:44
|
只看该作者
82#
立创商城的PCB标准库,用Protel99打不开。我也没装AD.怎么办?
|
|||
深圳秦工
0
主题
3
回复 |
发表于2020-02-15 12:07:30
|
只看该作者
83#
嘉立创根据PCB源文件生成BOM,非常慢,希望能多一个选项,允许使用客户自己提供的BOM,系统再根据PCB源文件生成坐标。
|
|||
深圳秦工
0
主题
3
回复 |
发表于2020-02-15 12:07:30
|
只看该作者
84#
嘉立创根据PCB源文件生成BOM,非常慢,希望能多一个选项,允许使用客户自己提供的BOM,系统再根据PCB源文件生成坐标。
|
|||
Tesla
8
主题
43
回复 |
发表于2020-06-08 10:54:32
|
只看该作者
85#
总结: 有极性的两脚及三脚贴片元件,1脚或者正极性在右或右下位置,四脚及以上的1脚在左下位置,引脚按照逆时针顺序排列。
电子软硬件设计,电器结构设计
|
|||
kkar
0
主题
7
回复 |
发表于2022-10-21 11:57:17
|
只看该作者
86#
你这是什么软件
|
|