查看:
9040
|
回复:
8
|
三端稳压SE8533和SE8550的输出端可以直接用瓷片电容吗?
|
|||
声路电子
2
主题
7
回复 |
发表于2018-03-21 15:51:40
|
只看该作者
1#
电梯直达
如标题,请问三端稳压SE8533和SE8550的输出端可以直接用瓷片电容吗? 我是用在音频电路上,SE8533输入电压9V工作电流110mA左右,SE8550输入电压9V工作电流50~100mA,这两款稳压器噪声如何? |
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2018-03-21 16:59:43
|
只看该作者
2#
内部电路不明确的情况下,为确保稳压IC控制环路的稳定性、负载响应速度,输出端的电容,尽量选用低ESR(等效串联电阻)值的陶瓷电容是有必要的。。 批量前,最好拿具体的实物器件试试。。
|
|||
夏萤
0
主题
53
回复 |
发表于2018-03-21 22:30:19
|
只看该作者
3#
低压差的LDO对输出电容的ESR是有要求的,宜大不宜小。
|
|||
声路电子
2
主题
7
回复 |
发表于2018-03-22 10:20:48
|
只看该作者
4#
已经全部发到贴片厂了,没有留下两个。有些IC对输出电容的ESR要求不能太低,否则环路失控,第一次用这个IC又没有测试,心里没低。
|
|||
声路电子
2
主题
7
回复 |
发表于2018-03-22 10:27:33
|
只看该作者
5#
“宜大不宜小”,这个不一定,现在新出的稳压IC大多针对低ESR的瓷片电容设计,所以具体还是要看数据手册和实际测试。 由于现在手头暂时没有实物,一会我联系下厂家技术支持试试。 |
|||
夏萤
0
主题
53
回复 |
发表于2018-03-22 10:36:30
|
只看该作者
6#
宜大不宜小的意思是规格书中有要求ESR的值,也要比这个最低的值要高才好,没有写明可接低ESR值的电容,特别要注意这类IC
|
|||
声路电子
2
主题
7
回复 |
发表于2018-03-22 11:44:47
|
只看该作者
7#
厂家回复:
尽量选择SOT89封装
输入电容尽量选择105(或者4.7uF)以上的陶瓷电容。输出104以上。
噪音控制无问题。1%精度可以用于基准,价格稍贵
|
|||
最后一次
0
主题
1
回复 |
发表于2018-10-25 17:31:46
|
只看该作者
8#
这个得分开看,简单说,超过24V的输入条件,输入Cin电容最好ESR大的电解电容或者串电阻陶瓷电容,避免LC反击电压高压。 输出Cout电容最好ESR小的陶瓷电容,避免RC,电流不变,等效电阻大,会输出过冲电压高。 容值上统一105或者4.7以上。 |
|||
叮当
3
主题
72
回复 |
发表于2020-06-18 11:10:12
|
只看该作者
9#
楼主这款LDO用下来怎么样?有没有遇到一定比例的不良?
|
|