查看:
48046
回复: 54 |
给立创SMT供货的CH340G芯片千万慎用!(真相在16楼,晶振焊反了)
|
|||
Keepgoing
3
主题
15
回复 |
发表于2018-03-24 12:55:34
|
只看该作者
1#
电梯直达
厉害了,我的CH340G芯片!!!严重质疑给嘉立创供货的CH340G芯片批次的质量稳定性太差。同一款板子,前后总共做了6个批次了。一共150多片板子。这次25片SMT板子上的CH340G全部不能用,我整批板子报废了。CH340G外围电容,晶振都和其他批次板子一样。谐振电容33pF,晶振12M。等等,没有不一样的地方。我逐一换成20pF,或者47pF的也都不行。嘉立创的SMT加工稳定性这么差,供货商的品质如此不稳定。客户的钱的损失,时间的损失,谁负责! 厉害了,我的国产芯片!!!靠着走低价策略,不稳定的产品品质,只能把自己的品牌砸掉。嘉立创在选择芯片供应商的时候是不是也要考虑下索赔,为广大客户服务啊!
|
|||
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2018-03-24 13:47:38
|
只看该作者
2#
提供一下SMT单号? 或客户编号? 这个问题属实的话,下架不卖了. 深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
|||
。。
2
主题
89
回复 |
发表于2018-03-24 14:07:49
|
只看该作者
3#
用CH340B/C/E或CH330吧
|
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2018-03-24 14:15:18
|
只看该作者
4#
CH340G之前的电容事件的确让人对它失去了信心。
|
|||
wendy
1
主题
5
回复 |
发表于2018-03-24 15:17:06
|
只看该作者
5#
我用的CH330N,一直很正常
|
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2018-03-24 16:37:28
|
只看该作者
6#
问题属实了吗?刚下单到一半发现CH340G已经匹配不到了,到可贴元件中也搜不到CH340G了,不贴这个了?
|
|||
Moai
0
主题
1
回复 |
发表于2018-03-24 17:17:05
|
只看该作者
7#
刚给技术打电话了,下架了,不贴了
|
|||
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2018-03-24 17:48:47
|
只看该作者
8#
还没证实问题. 为了避免问题扩大, 先下架.
深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2018-03-24 17:52:14
|
只看该作者
9#
嗯,希望不是芯片的原因,等着恢复下单! |
|||
niba
38
主题
131
回复 |
发表于2018-03-24 18:07:32
|
只看该作者
10#
好像原来有个帖子说了下。。。晶振外围电容要更换,厂家也明确知道这事,就是没有出啥通知什么的。WCH芯片是种类花样太多,估计也是疲于应付市场,没有更进一步的优化和服务。
|
|||
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2018-03-24 22:02:33
|
只看该作者
11#
最近用的一些CH330N也有点问题,2Mbps时发1024字节的数据帧基本不能保证完整传输。 1.5Mbps的话,每帧1024字节, 每次发100k, 连续发100次, 大约有2次会出错。 500kbps时基本就一切正常了。 咱这要求算高么?1.5Mbps也不算多快吧~ FT232咱不敢用,以后打算全部用CP2102了。 |
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2018-03-25 16:27:48
|
只看该作者
12#
除了晶振的电容还有V3脚的电容楼主也更换试一下,以前是0.01,现在厂家建议0.1uF |
|||
Keepgoing
3
主题
15
回复 |
发表于2018-03-25 21:29:57
|
只看该作者
13#
V3脚的电容就是接的0.1uF。还是一直没有找到故障原因。
|
|||
MiaoKo
4
主题
94
回复 |
发表于2018-03-26 07:58:44
|
只看该作者
14#
CH340G用起还可以,没出过啥问题啊,不过从稳定性来说,确实不如国外的FT232这些靠谱,就是贼贵了
|
|||
lzl123
6
主题
35
回复 |
发表于2018-03-26 15:52:42
|
只看该作者
15#
可以直接用CH340C,和340G兼容的,而且340C内置晶振,性价比更高。
|
|||
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2018-03-26 18:13:27
|
只看该作者
16#
这事丢人了, SMT的工艺工程师 把晶振给人家弄反了. . 人家芯片好好的. 深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
|||
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2018-03-26 18:15:27
|
只看该作者
17#
另外 干脆 换 CH340C了. 省的还折腾晶振了. 深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2018-03-26 18:19:58
|
只看该作者
18#
感谢立创积极排查问题,大家有任何疑问也可直接联系沁恒原厂,我们会全力配合大家处理在设计开发以及批量过程中遇到的任何技术问题。谢谢!!!
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2018-03-26 18:24:18
|
只看该作者
19#
CH340C和CH340G引脚兼容的,只是不需要焊接晶振。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2018-03-26 18:37:38
|
只看该作者
20#
CH340C并不能完全代替CH340G的,C的温度范围受内部晶振限制与G不同,另外波形也有小小差别,CH340G更精确,如果不是芯片的问题,建议不要换成C的
|
|||
Keepgoing
3
主题
15
回复 |
发表于2018-03-26 18:46:59
|
只看该作者
21#
No,No,No。不好意思,晶振焊反的问题是我早上自己排查出并反馈给嘉利创的哦。
|
|||
夏萤
0
主题
53
回复 |
发表于2018-03-26 19:11:05
|
只看该作者
22#
这种问题,不应该首先用示波器看晶振信号是否起振是否为12MHZ的频率吗? |
|||
小雅小姑娘
5
主题
47
回复 |
发表于2018-03-26 19:30:13
|
只看该作者
23#
今天上午看到这个帖子直接和产品经理说了这情况,批量产品都用这个芯片,人和采购正在商量对策,我还是赶紧再给人发个信息吧。
我想改昵称,但昵称只能改一次。
|
|||
WCHTECH39
3
主题
7
回复 |
发表于2018-03-26 19:33:05
|
只看该作者
24#
各位工程师好,若在使用ch340/ch341遇到技术问题,首先检查下电源与外围电路设计与焊接是否有问题。若是第一次使用或者设计图纸有变更,可以直接联系WCH技术工程师。然后,将硬件接入电脑,观察设备管理器是否有刷新。若有刷新动作,则证明芯片工作产生 USB D+ 信号线有上拉动作。若表现为“无法识别的USB设备”,一般是由于 USB 信号或者时钟信号不稳定导致的,建议缩短或者使用有屏蔽层 USB 线缆。并在 PCB Layout 时注意 USB 差分线与时钟线的走线。感谢大家对于340芯片的关注与支持,希望大家遇到问题,可以通过分析排查,联系沁恒技术支持确认设计及共同分析问题点来尽快帮助客户解决问题。作为技术支持我们会第一时间跟进处理,以免客户走弯路或者造成对芯片的误解。同时,也希望大家理性发帖,理智提问,避免对更多的用户造成误导。因为是国产芯片,所以我们要更认真,付出更多的努力让国产IC走的更远。最后,附上沁恒工程师联系方式:025-52638360/18951773212。
实事求是,积极进取。热爱生活,热爱工作。
|
|||
limeng
【官方工作人员】
188
主题
797
回复 |
发表于2018-03-26 21:29:08
|
只看该作者
25#
支持!
深圳市嘉立创科技发展有限公司
PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
|
|||
Keepgoing
3
主题
15
回复 |
发表于2018-03-26 23:30:09
|
只看该作者
26#
CH340G芯片事件的情况澄清说明: 本次事件是本人SMT客户和嘉力创共同导致的一起让CH340G背锅的事件,尽管作为受害者之一,我还是首先向WCH公开致歉。具体情况却是事出有因: 1. 同款板子,PCB版图都没有改动,前后做了5个批次,都是正常的。所以一直也没怀疑JLC会贴错; 2. 前面出现过CH340G晶振谐振电容由20pF 改为33pF或47pF的事先未告知事件,导致第一次对CH340G莫名的失去信任感。 3. 早期因为一批产品使用了国产232芯片,结果波特率19200都不能稳定工作,白查了半天程序,换上了原装进口的MAX232, 整批板子115200 跑的一点问题都没有。所以那次心理对国产芯片第一次蒙上了很重的心理阴影。 因此本次事件是在前述经历的惯性思维下,未深入细致查验问题造成了盲目评价。 再说JLC: 出现问题后,第一时间给力创SMT反馈了问题,结果是CH340G下架,导致一时恐慌,但没有检查自己的SMT生产过程问题。我在网上查了,只能看到元件参数表,那个是没有问题的啊,但看不到SMT贴片版图,没法核对。 后来我无意间发现了晶振方向的错误,修改后板子正常,就第一时间给JLC做了反馈。注意这个是我最快速的主动反馈,自始至终都不是JLC发现的问题!JLC的第一个客服给我的电话真的让我很寒心,这里不说了,总之一句话总结为:是你客户自己的责任,要赔偿,就赔你那几个晶振的钱吧。。。这个我没有瞎编吧。倒是后来第二个客服打过来的电话,还比较客气,我也能接受。 本件事的经过说明至此。 后记:谨言慎行,自勉! 国产芯片例如CH340G, STC12C5A60S2...确实还是不错的,挺耐用的,稳定性挺好。但是行业里也的确存在着一批批价廉质次的国产芯片(232,L9110S...)时不时让你烧心一下,所以难免有时殃及无辜。声誉信用要靠厂家过硬的产品质量,良好便捷的网上信息资源渠道,和稳定的客户共同推动。不管是谁,最终还是要站在客户的角度理解客户,问题就会少的多。 |
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2018-03-27 09:04:00
|
只看该作者
27#
既然不是芯片的事,能不能尽快恢复上架?等着这个料下单!
|
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2018-03-27 09:05:29
|
只看该作者
28#
既然不是芯片的事,能不能尽快恢复上架,等着这个料下单,基础库最好不要随意变更,影响太多!
|
|||
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2018-03-27 09:12:29
|
只看该作者
29#
上架 CH340C, 不焊晶振即可. 可以直接替换.
深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2018-03-27 09:32:02
|
只看该作者
30#
这个有点太儿戏了吧,怎么可以这样啊,CH340C放在扩展库中是否更合理些?基楚库就这样随意变更好吗?我没法在这贴了,板子可是专门为JLC贴片设计的啊
|
|||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2018-03-27 09:37:04
|
只看该作者
31#
>上架 CH340C, 不焊晶振即可. 可以直接替换. This is not the wide temperature edition, recommend put both on-line. |
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2018-03-27 09:56:24
|
只看该作者
32#
其实不止温度范围不同,只有真正用过这个料的人才知道细节上的不同,C在大多场合可以代替G,但在一些场合只能用G。
|
|||
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2018-03-27 10:32:05
|
只看该作者
33#
非常感谢楼上,去查了查数据手册, 也翻了一下你的发的贴. 确实不能替换. 不只是温度范围.. 深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2018-03-27 12:23:39
|
只看该作者
34#
谢谢,已顺利下单!
|
|||
hxcnz
1
主题
13
回复 |
发表于2018-03-27 14:48:28
|
只看该作者
35#
建议同时在基础库中上架“CH340C”,我们用的基本都是CH340C,大部分情况都适用可以直接替换CH340G
|
|||
xy3dg12
1
主题
87
回复 |
发表于2018-03-28 11:22:20
|
只看该作者
36#
这个用的是晶振还是晶体?晶体3225封装应该是对角的吧,焊反也没事的。
THINKPAD键盘改装 shop65864038.taobao.com
|
|||
xy3dg12
1
主题
87
回复 |
发表于2018-03-28 11:29:56
|
只看该作者
37#
客服都是一样的,错误能推就推,实在推不了的才承认。 上次JLC有个USB座的图纸画错了,差了0.3mm,导致PCB要修一下才能焊接。客服死活不承认,非说是公差导致的。 现在工艺标准,公差能有0.3mm就不用做了。交流了好几个回合客服才承认图纸错误。 本来一件很简单的事情,也没让JLC赔偿什么,就是好意的提醒图纸错误。 结果被JLC的客服搞得心里很不舒服。 THINKPAD键盘改装 shop65864038.taobao.com
|
|||
NONE
13
主题
71
回复 |
发表于2018-03-28 12:49:58
|
只看该作者
39#
曾用AD18设计打样也是问题严重的很,过孔电路不通、铺铜异常等问题很多。
|
|||
逐梦科技
5
主题
18
回复 |
发表于2018-03-28 15:47:47
|
只看该作者
40#
感觉嘉立创的投诉流程并没有什么用,之前因为AD版本的原因导致板子的字符错位变形,这么明显的问题JLC都没发现,还是给做了,板子收到以后去投诉了,没有说怎么解决,只是说以后不要用高版本的软件......至此以后批量的板子就没敢再在JLC做,只敢打打样
|
|||
xy3dg12
1
主题
87
回复 |
发表于2018-03-28 16:19:45
|
只看该作者
41#
版本问题确实也是难为JLC了,所以应该只接受GERBER文件。
THINKPAD键盘改装 shop65864038.taobao.com
|
|||
绿茵信息
0
主题
4
回复 |
发表于2018-03-28 23:42:37
|
只看该作者
42#
与楼主的经历相似,现在基本不会考虑用国产芯片。成本大点就大点。 以前被折腾惨了。中国制造的品质也确实在速度提升,但阴影久久挥之不去。 |
|||
那天风云
2
主题
5
回复 |
发表于2018-03-30 17:03:08
|
只看该作者
43#
我在可贴列表中没有找到ch340c啊
|
|||
3ric
0
主题
4
回复 |
发表于2018-04-10 23:34:03
|
只看该作者
44#
同感同感!难道JLC都不更新软件版本吗???
|
|||
D
6
主题
447
回复 |
发表于2018-04-11 07:12:13
|
只看该作者
45#
你用的是正版吗?
|
|||
创客小杨
0
主题
1
回复 |
发表于2018-08-04 15:22:25
|
只看该作者
46#
关于CH340G晶振的问题我也遇到过,首先这个因素是多方面的,比如晶振的质量(精度),还有电容的位置。 1.晶振尽量要离芯片近一些。 2.晶振的电容要放在晶振的两侧,因为有一个放在了同侧,就出现了问题。 3.要注意晶振的接地端的位置。 4.如果出现了不起振的问题尝试可以出掉电容,反而可以工作。 这些都是个人使用中遇到的问题,仅供参考。 |
|||
BH4TDV
0
主题
1
回复 |
发表于2018-08-05 11:14:55
|
只看该作者
47#
第一次发言。无意中看到这个帖子,无语,JLC贴错是一个问题,最大的问题是群主你自己的问题,你画的3225晶振封装,画成了正方形,(见16楼图)建议去看看3225晶振手册,尺寸图,如果是正常的封装,无论如何贴,都贴不反,现在风气不好,程序出问题、硬件出问题,啥事都往国货上推
|
|||
帝国炮灰
0
主题
2
回复 |
发表于2018-08-07 10:38:47
|
只看该作者
48#
我上次在立创商城购买的场效应管也出现问题,害得我浪费了很长时间,希望立创商城严格把关产品质量,要从正规规渠道采购!!!
|
|||
天涯静默
0
主题
1
回复 |
发表于2018-08-28 15:08:55
|
只看该作者
49#
也说一个340G的问题,曾按照做EMC公司的建议,在电源地上串磁珠,导致串口各种错误,上位机卡死等等,不知道怎么回事,调试了好久,去掉磁珠,直接短接就好了。
|
|||
power
0
主题
49
回复 |
发表于2018-09-26 11:32:53
|
只看该作者
50#
同意啊,这个封装怎么看怎么别扭。当然嘉立创也是有一部分责任,毕竟人家有圆圈标了方向,另外,这是不是返单的?返单的话不应该会出现不一致吧?
|
|||
harvardx
2
主题
43
回复 |
发表于2020-06-03 12:42:48
|
只看该作者
51#
无晶振版本的有没有什么不足和缺陷. 是不是波特率会有误差. |
|||
阿斯顿啊啊
0
主题
1
回复 |
发表于2020-11-18 10:07:49
|
只看该作者
52#
大家都不检查板子元器件极性的吗
|
|