查看:
21209
回复: 35 |
3A大电流,高效率开关电源IC
|
|||
智易捷物联
8
主题
353
回复 |
发表于2016-12-03 17:02:29
|
只看该作者
1#
电梯直达
SGM6130是一款可以在4.5V—28.5V输入电压下连续稳定输出3A的大功率降压IC,内置固定的385kHz频率的PWM,可以使开关电感更小,效率高达94%。其性价比非常高,是设计宽电压输入产品的完美解决方案。 主要有如下特点: ● 3A恒定输出电流 参考应用电路
商品编号:C87094 购买地址http://www.szlcsc.com/product/details_88272.html |
|||
智易捷物联
8
主题
353
回复 |
发表于2016-12-04 09:32:55
|
只看该作者
3#
你的意思是???
|
|||
小差
11
主题
302
回复 |
发表于2016-12-04 12:27:28
|
只看该作者
4#
我帮他回复,应该是价格没有优势
|
|||
凌工
0
主题
6
回复 |
发表于2016-12-04 23:58:01
|
只看该作者
5#
纹波怎么样一
|
|||
凌工
0
主题
6
回复 |
发表于2016-12-05 00:00:06
|
只看该作者
6#
和2596啥优势
|
|||
智易捷物联
8
主题
353
回复 |
发表于2016-12-05 13:07:56
|
只看该作者
7#
和2596比SGM6130效率高很多,体积也小很多,纹波我也不清楚,没有测试过
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2016-12-05 23:36:48
|
只看该作者
8#
对比下他们的差别:
TLV4316 这个可以代替Microchip的 MCP6022 ,并且比他的性能要好很多的 http://www.szlcsc.com/product/details_88025.html
TLV2316 这个可以代替Microchip的 MCP6024 ,并且比他的性能要好很多的 http://www.szlcsc.com/product/details_90585.html MC33272ADR2G 这个可以代替Ti 的 OPA4172 ,并且比他的性能要好很多的 http://www.szlcsc.com/product/details_55577.html
MC33274ADR2G 这个可以代替Ti 的 OPA4174 ,并且比他的性能要好很多的
|
|||
好大的风2008
1
主题
83
回复 |
发表于2016-12-06 00:08:36
|
只看该作者
9#
这个duty cycle能到100%么?
|
|||
智易捷物联
8
主题
353
回复 |
发表于2016-12-09 15:49:26
|
只看该作者
10#
最大是90%,最小是0%
|
|||
PowerAnts
0
主题
3
回复 |
发表于2016-12-11 17:23:03
|
只看该作者
11#
低电压输出, 还是选个有同步开关的好
|
|||
PowerAnts
0
主题
3
回复 |
发表于2016-12-11 17:25:02
|
只看该作者
12#
立创自营的LSP5503, 耐压和电流跟楼主这颗差不多, 有同步开关, 还不到一块钱
|
|||
智易捷物联
8
主题
353
回复 |
发表于2016-12-11 21:20:46
|
只看该作者
13#
LSP5503涨价了,价格已经基本一样了,做为选择可以对比下它们的性能,SGM6130可以运用在24V的系统中。
|
|||
小差
11
主题
302
回复 |
发表于2016-12-11 21:40:40
|
只看该作者
14#
推荐个可搭配该DC应用的功率电感:8.2uH ±20% 编带 SWPA8040S8R2MT 饱和电流4.2A 温升电流:3.45A 单价0.49 |
|||
智易捷物联
8
主题
353
回复 |
发表于2016-12-11 22:37:53
|
只看该作者
15#
还有更大的吗?这个电感还是小了一点。3.45*0.8=2.76。
|
|||
cici
0
主题
7
回复 |
发表于2016-12-12 21:18:28
|
只看该作者
16#
是不是可以和MP2303 pin to pin 替换?
|
|||
智易捷物联
8
主题
353
回复 |
发表于2016-12-12 21:53:22
|
只看该作者
17#
LSP5503,MP2303,MP2307DN ,这些都可以和SGM6130来pin to pin 替换,但是留意下2个问题,一个是参考电压不同,注意公压电阻的选择。还是一个是二极管不是可选的,而且要用3A的。
|
|||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-01-22 23:00:15
|
只看该作者
18#
"LSP5503,MP2303" Those are synchronous rectified, a MOSFET is included to function as flywheel diode. This is why it can achieve very high efficiency. >90%. |
|||
小伊
9
主题
396
回复 |
发表于2017-01-22 23:42:14
|
只看该作者
19#
非常有道理。 ①法拉电容备电方案;②锂电池备电方案;③低功耗数据采集及控制系统。
|
|||
智易捷物联
8
主题
353
回复 |
发表于2017-01-23 20:52:18
|
只看该作者
21#
哈哈,大家理性选择,综合考虑性价比和各种参数来进行选择。
|
|||
视图定义
0
主题
1
回复 |
发表于2017-02-03 16:38:24
|
只看该作者
22#
价格便宜。
|
|||
广州冠图电源
0
主题
364
回复 |
发表于2017-02-08 14:02:13
|
只看该作者
23#
欢迎交流,欢迎关注,我们是专业研发,生产与销售高品质电源模块与开关电源的原厂。 高性价电源芯片: 提供485通讯供电方案,485方案。 q484165838
|
|||
广州冠图电源
0
主题
364
回复 |
发表于2017-02-08 14:02:41
|
只看该作者
24#
确实是的,同类的太多。优势的IC,立创自己拿去了。
q484165838
|
|||
广州冠图电源
0
主题
364
回复 |
发表于2017-02-08 14:28:14
|
只看该作者
25#
这个适合做车载充电器吗
q484165838
|
|||
智易捷物联
8
主题
353
回复 |
发表于2017-02-08 19:53:44
|
只看该作者
26#
你好!
我们来分析一下做为车充时的情况,这个IC主要有如下特点: ● 3A恒定输出电流 ● 效率高达94% ● 正常工作电压4.5V - 28.5V宽范围输入 从输出电流和效率上看,非常适合做车充。一般的车充用MC34063做为充电IC,效率极低。 从输入电压上看,车上电瓶一般是12V或者是24V供电。汽油车通常都是12V,柴油车有12V也有24V 。24V汽车的充电电压要求不超过28.8V。原因是铅蓄电池的每个单元格的电压标称是2V,充满电的理论电压是2.4V。超过就会损伤电瓶,所以标称24V的电瓶就是28.8V。因为本IC的绝对最大输入电压可达到31V。所以不会烧坏。设计时,可在输入端串接一个3A的二极管。即电路正常工作电压输入范围变成了5.2V - 29.2V,加上输入线路的压降,做为车充使用是安全的。 从车型上来看看,现在基本上所有的小型车都是汽油车通常都是12V,大型车基本上是柴油车24V 。一般主要的用户群是在小型车,也就是说大多数客户都是要12V的。输入端不用串接一个3A的二极管。做为通用型号时,可在输入端串接一个3A的二极管和一个零点几欧的限流电阻就可以了。 以上供参考,谢谢! |
|||
Wattle0Hua
6
主题
110
回复 |
发表于2017-07-15 21:05:10
|
只看该作者
27#
开关频率太低了,大多数选型状况下,感觉电感至少要上6x6mm,二极管要SOD123的,BOM面积有点大…… |
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-08-15 08:48:57
|
只看该作者
28#
q3397226930
|
|||
智易捷物联
8
主题
353
回复 |
发表于2017-08-15 09:58:12
|
只看该作者
29#
相互学习的,哈哈!
|
|||
智易捷物联
8
主题
353
回复 |
发表于2017-08-24 15:44:09
|
只看该作者
30#
|
|||
菜头电子
41
主题
315
回复 |
发表于2017-08-26 10:37:19
|
只看该作者
31#
我有做车充的芯片
|
|||
永恒岁月
4
主题
77
回复 |
发表于2017-09-04 16:41:39
|
只看该作者
32#
你这个广告得到毫无水平可言。。。。太赤裸裸了。
|
|||
智易捷物联
8
主题
353
回复 |
发表于2017-09-05 17:14:37
|
只看该作者
33#
各位下载了电路图的网友,亲注意了: 1、EN 端口不要和电源一起上电,最好设计为悬空,不然有问题。。今天测试的时候都发现了这个问题,找了很久的问题。 2、芯片背后的GND一定要拉地,一来可以解决散热问题,而来也是芯片里面要求接地。 3、改芯片为可调电压的
4、这个芯片的效率还是很好的,STM32F103芯片和其他相关电路在空载没有上电的情况下,出入电压可以从3.5V-10V(因为只需要这么高的电压),输出都能保持良好的3.3V。芯片没有写程序的情况下,输入电流为0.。
后续有什么问题,大家在讨论。。
|
|||
llhvip2011
0
主题
5
回复 |
发表于2018-03-01 16:52:51
|
只看该作者
34#
在空载情况下,12V输入的时候,输入电流是多少?
|
|||
lmklmk
0
主题
1
回复 |
发表于2018-05-16 11:14:44
|
只看该作者
35#
楼主你好。我也是打算用此芯片来给STM32F103以及其他芯片供电。有几个问题希望得到你的回复。1.关于EN脚。原先我也打算把EN通过分压上拉到SGM6130的电源输入端。因为手册上提到高有效?你确定EN脚悬空,器件也能正常工作嘛?2.关于电容C6。手册上写说是可选的。而且他的值和输出电容的等效串联电阻有关,可是我的电容手册上找不到esr这个值,请问你关于电容C6是怎么取值的。
|
|||
疯清扬0001
0
主题
4
回复 |
发表于2018-08-02 16:52:05
|
只看该作者
36#
楼主你好,我用这颗芯片时,本身我的负载有点大,12V转11V左右,实测只有10.6V。加上负载后降到7.7V左右,根本不足以驱动继电器。什么原因 |
|