查看:
8075
|
回复:
15
|
M24C02是SMT里面只有的一个型号,用AT24C02的程序用不了,求解,哪位遇到过,解...
|
|||
fuhome
6
主题
23
回复 |
发表于2018-04-05 12:18:38
|
只看该作者
1#
电梯直达
M24C02是SMT里面只有的一个型号,用AT24C02的程序用不了,求解,哪位遇到过,解决办法,搜索到的一个帖子也遇到这个情况,写的页16字节,AT24c02是8字节,这个改了还是不行,有时候可以,有时候不可以,不知道时序,延时和AT有什么区别呢
|
|||
fuhome
6
主题
23
回复 |
发表于2018-04-05 13:37:07
|
只看该作者
2#
已经解决,除了PAGE字节不一样,其他可以通用,我的程序是中断导致程序卡住了
|
|||
sunxiaoniu
0
主题
1
回复 |
发表于2018-05-21 19:13:47
|
只看该作者
3#
能问一下具体怎么解决的吗?是时序的问题吗?
|
|||
nnqtdf
0
主题
5
回复 |
发表于2018-06-25 19:27:30
|
只看该作者
4#
我也遇到这问题了,AT24C02的程序,读写M24C02一直 不成功,请问楼主怎么解决的
|
|||
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2018-06-25 23:13:39
|
只看该作者
5#
我干脆都用mcu的flash代eeprom了 反正用24c02也没几个字节要存,用mcu的flash无压力,速度还快 非要用单独一片的话,上fram好了,就是有点贵 |
|||
fuhome
6
主题
23
回复 |
发表于2018-07-01 18:27:31
|
只看该作者
6#
他的多字节读写一次是16字节,不过用AT程序的8字节也是可以的,然后就是写间隔5ms需要
|
|||
fuhome
6
主题
23
回复 |
发表于2018-07-01 18:28:07
|
只看该作者
7#
需要掉电存储,flash耗电比较可能电容怕不够
|
|||
kaka123
0
主题
1
回复 |
发表于2018-07-04 15:49:21
|
只看该作者
8#
我SMT一直用M24C02替代AT24C02,程序用的是AT24C02的程序,从来没有出错。
|
|||
nnqtdf
0
主题
5
回复 |
发表于2018-07-04 19:33:33
|
只看该作者
9#
已经解决了,时序上有点小问题
|
|||
nnqtdf
0
主题
5
回复 |
发表于2018-07-04 19:34:42
|
只看该作者
10#
现在可以正常读写了,时序上的问题,可能是AT24C02对时序没那么严格吧
|
|||
hiliu
4
主题
9
回复 |
发表于2018-07-08 21:35:35
|
只看该作者
11#
路过 1k 以内数据,断电保存, 都是放cpu的flash以内, 不用另加芯片 |
|||
fuhome
6
主题
23
回复 |
发表于2018-07-11 09:55:07
|
只看该作者
12#
你用的什么当电池?1K恐怕时间不够,我用的1000uf,不过我的是反复读写,你这样可能flash坏了
|
|||
hiliu
4
主题
9
回复 |
发表于2018-07-12 07:42:45
|
只看该作者
13#
断电保存 , 断电才写flash, 开关机一次最多写一次flash, flash寿命长命百岁. 侦测到断电---电压低,如果需要写flash,关所有设备, 写flash. 写完,软件开cpu上的耗电设备,并用软件强制从新启动. 电路设计时,给cpu供电电容前加二极管,就是说该电容只给cpu供电. 具体用多大电容, 根据写flash的数据多少初步计算,然后用示波器查看验证.
|
|||
houde
0
主题
1
回复 |
发表于2019-03-28 19:38:53
|
只看该作者
14#
楼主,我们也遇到了一样的问题,可以知道一下吗?定当酬谢,15002077704
|
|||
fuhome
6
主题
23
回复 |
发表于2019-04-11 11:18:23
|
只看该作者
15#
我上面的帖子已经提到了区别16和8的区别 |
|||
fuhome
6
主题
23
回复 |
发表于2019-04-11 11:20:15
|
只看该作者
16#
我的设备还是出现偶然掉数据的情况,我的逻辑是开机读取255字节是不是指定的数据,不是就初始化写初始设置,后来发现大多数是OK的,我还启用了保护读写线。。。写完就关闭保护。。。可是有时候还会重写,不知道为什么255地址的这个数据会变化,逻辑里面是不需要用到这个字节的
|
|