查看:
58316
回复: 54 |
请教IP5306芯问题,输出30秒自动断电
|
|||
心在飞翔
1
主题
1
回复 |
发表于2018-04-05 15:37:51
|
只看该作者
1#
电梯直达
|
|||
我是肥肥徐
1
主题
29
回复 |
发表于2018-04-06 09:31:11
|
只看该作者
2#
应该是你的负载过小,芯片自动进休眠了。你可以增大负载试试,或者周期性提供唤醒信号在KEY脚上
|
|||
心在飞翔
1
主题
1
回复 |
发表于2018-04-06 18:57:29
|
只看该作者
3#
谢谢你的回复,真是负载太小了,换个负载大的板接后面就可以了,但现实中只想给后几个芯片供电就可以,有没有可替代的芯片呢
|
|||
电子小白丶
0
主题
1
回复 |
发表于2018-06-26 15:06:59
|
只看该作者
4#
楼主,我按照手册画了原理图,焊接测试发现只要焊盘接地(图中9引脚),输出电压正常但是芯片发烫特别严重,不接地,输出电压不正常(3.5-3.8V),请问楼主有遇到过吗
|
|||
深圳昱灿小达人
16
主题
18
回复 |
发表于2018-06-27 11:43:02
|
只看该作者
5#
我们公司是专业做电源管片芯片的,可以联系我们给你提供合适的芯片,我们也有工程,可提供技术支持。
专业销售电源管理IC,DC-DC升压/降压IC,LDO线性降压IC,电池充电/保护IC,杨'S 13420990064 QQ:2355767105
|
|||
电源管理芯片
4
主题
11
回复 |
发表于2018-10-12 16:38:17
|
只看该作者
6#
PB0059替代5306,5305的性能不错还少二个电容一个电阻性价比绝对高。需要资料的可以加我Q3516357745
|
|||
独善其身
0
主题
4
回复 |
发表于2018-12-15 11:52:50
|
只看该作者
7#
这是我画的原理图,我看你芯片6脚似乎直接到GND了。
|
|||
打酱油的醋瓶子
0
主题
2
回复 |
发表于2018-12-28 16:11:47
|
只看该作者
8#
使用ip5306一定需要ip3005吗?IP5306本身不就带有电池的各种保护功能,为什么还需要ip3005呢,
|
|||
打酱油的醋瓶子
0
主题
2
回复 |
发表于2018-12-28 16:12:11
|
只看该作者
9#
使用ip5306一定需要ip3005吗?IP5306本身不就带有电池的各种保护功能,为什么还需要ip3005呢, |
|||
Brucetian
0
主题
1
回复 |
发表于2019-02-15 17:39:25
|
只看该作者
10#
IP3005是2个N沟道mos管,IP5306是保护芯片,你就当IP5306是检测充放发出信号,执行开关电路的开关是由IP3005接受到冲/放电信号的开关
|
|||
jackten
0
主题
1
回复 |
发表于2019-06-19 17:30:51
|
只看该作者
11#
请问楼主解决了这个问题了吗?我也遇到这种问题,IP5306没有输出5V。 |
|||
独善其身
0
主题
4
回复 |
发表于2019-06-24 16:43:20
|
只看该作者
12#
如果电池线接反,烧掉的话,你是希望烧保护IC,还是直接烧掉充电管理IC。
|
|||
qweqew
0
主题
1
回复 |
发表于2019-11-18 09:06:25
|
只看该作者
13#
如果电池线接反会烧 ip3005
|
|||
chinamy
0
主题
3
回复 |
发表于2019-12-10 15:33:29
|
只看该作者
14#
都不会烧
|
|||
麦兜响当当
1
主题
2
回复 |
发表于2019-12-13 21:41:18
|
只看该作者
15#
ip5306待机后,8脚输出什么?文档里面没有提及,我做的两块板都是输出2V左右有变化的电压。不知道正常是这样? 吐槽下,这芯片厂家服务态度真差~
|
|||
雷霆战机
16
主题
41
回复 |
发表于2019-12-17 00:12:39
|
只看该作者
16#
你还不如开个淘宝店样片放上去卖,方便大家.或者干脆就在立创商城卖.好用大家肯定都会用的.
|
|||
Airtale
0
主题
2
回复 |
发表于2020-04-19 16:22:09
|
只看该作者
17#
请教一下,IP5306周期性信号保持输出的话,是什么样的信号呢?求教求教,我在用arduino
|
|||
Miracle17
0
主题
1
回复 |
发表于2020-04-24 20:13:00
|
只看该作者
18#
同问,IP5306怎么保持输出?
|
|||
Jony
0
主题
2
回复 |
发表于2020-04-25 22:00:31
|
只看该作者
19#
17楼和18楼两位朋友看来是应用在低功耗产品?在你负载产品留一个IO口输出一条高电平信号给IP5306第5脚
|
|||
mz8023yt
0
主题
1
回复 |
发表于2020-04-28 23:59:43
|
只看该作者
20#
首先,明确一点,30秒掉电是因为负载太小,导致ip5306自动休眠,关闭了out-5V输出。这个2楼的小伙伴已经提到了。 另外17和18楼的疑问:“IP5306怎么保持输出”, 这个问题我参考19楼的兄弟,将pin5连接到单片机的一个IO口,IO口输出常高,试过了,不行。 但是我试了下,GPIO口拉低500ms,然后拉高9500ms,再拉低500ms,再拉高9500ms。如此循环,可以实现IP5306保持输出的效果。 备注:我手上没有IP5306的模块,使用的是淘宝淘的 MH-CD42 充电模块。 其他论坛有人提到说,CD42 其实就是 IP5306. 希望对你有帮助。简书博客详细描述:https://www.jianshu.com/p/25fa6ec89953 |
|||
WongTW
0
主题
2
回复 |
发表于2020-04-30 15:10:58
|
只看该作者
21#
IP5306在使用的过程中,7脚会被击穿导致接地,大家在使用的过程中有没有遇到这样的情况。 电路图是按厂家的标准电路图设计的。 |
|||
Hans
0
主题
1
回复 |
发表于2020-05-20 11:45:17
|
只看该作者
22#
我也是,只充电,目前发现,第一次ok,拔出5v,再插入就把5306烧了,就是7脚sw引脚接地了,目前还没有发现问题在哪里?
|
|||
晚起的鸟
1
主题
2
回复 |
发表于2020-07-27 16:11:09
|
只看该作者
23#
哈哈,今天我就是烧了一次,下一版本要加3005
|
|||
位卑未敢忘忧国
8
主题
17
回复 |
发表于2020-07-27 18:53:03
|
只看该作者
24#
我的也是,这个芯片经常坏。 |
|||
数钱数到自然醒
0
主题
2
回复 |
发表于2020-09-10 08:45:02
|
只看该作者
25#
感觉是你的3脚和4脚那里没有串接1K电阻
|
|||
大熊实验室
0
主题
1
回复 |
发表于2020-09-30 22:49:46
|
只看该作者
26#
看来没人用这个IC,这个IC目前我用下来有三个问题但是都得不到官方的回答。第一放电30S断电,第二锂电池充不到4.2V只能到4.0,第三4LED指示灯显示完全错乱
|
|||
我想要自由的生活
0
主题
1
回复 |
发表于2020-11-16 20:52:54
|
只看该作者
27#
第一个问题就如上所说,你需要添加负载消耗,或者持续唤醒pin5脚,第二个我这个没遇到过,第三个应该是你灯的位置放乱了,我的没问题
|
|||
InspirT
2
主题
5
回复 |
发表于2020-12-01 11:44:18
|
只看该作者
29#
请教一下,我用的也是IP5306,可以正常充放电,但是问题是双击key以后,无法关断。还是会输出3.6V(此时电池电压为3.9v),不清楚是什么原因,如果方便,望赐教,谢谢。
|
|||
春暖花开
0
主题
4
回复 |
发表于2021-01-06 10:23:22
|
只看该作者
30#
问题解决了吗?30秒后是电压降低到3.7v 还是断开为0v了呢?
|
|||
电源芯片韩工
4
主题
25
回复 |
发表于2021-01-06 11:28:39
|
只看该作者
31#
我们公司有替代的 您加下我QQ 3174515692 发资料给您参考下 免费提供样片和技术支持
电源IC 安防类IC LED/LCD显示驱动IC 线性恒流IC 充电IC 音频信号处理IC 开关电源管理IC 收发器 传感器 MCU单片机 模数/数模转换器 优势渠道!微信:13528839066
|
|||
呵呵呵呵啊
0
主题
4
回复 |
发表于2021-01-25 14:47:47
|
只看该作者
32#
外部usb介入后发现IP5306的8脚5V升压不能通过双击按键关掉? 打了厂家的电话,打了好几遍才接,服务态度很差!咨询问题让我发邮件,发了就没音了,看来我得换芯片了,不能用他们家的了。。。 |
|||
BJJohnson
1
主题
7
回复 |
发表于2021-02-14 00:49:24
|
只看该作者
33#
MOS管内部有保护
|
|||
sandan
1
主题
1
回复 |
发表于2021-02-24 11:47:28
|
只看该作者
34#
同样请教大神,这是我画的原理图,打板后,实物可以正常充电,在1200mAh电池供电下,单独接5V/0.75w的风扇可以运行,单独接5V/3W的发生器也可以运行。但两个同时接通后出现间歇性工作,工作几秒停几秒在启动,一直这样反复。用USB直接供电就可以连续运行。是电池供电问题吗?
|
|||
魔靥一阵风
0
主题
3
回复 |
发表于2021-02-24 15:55:32
|
只看该作者
35#
你好,最近,我正在考虑这个IP5306的方案。 如果我用单片机周期性的给KEY引脚一个信号,确定可以让IP5306保持5V输出么?有没有实际测试过? |
|||
魔靥一阵风
0
主题
3
回复 |
发表于2021-02-24 15:58:40
|
只看该作者
36#
你的L1电感型号是什么,是不是电感的电流饱和,导致不能工作?
|
|||
魔靥一阵风
0
主题
3
回复 |
发表于2021-02-24 16:08:32
|
只看该作者
37#
你好,IP5306周期性信号保持输出,实现了吗? 我也想这么干,但是官方手册上没有明确说 |
|||
blackbox
1
主题
9
回复 |
发表于2021-03-23 16:43:20
|
只看该作者
38#
我试了一下0.9s拉低一次,0.9s拉高一次,这样循环也是可以的
创业公司,在做C端小产品,嵌入式硬件,欢迎交流
|
|||
blackbox
1
主题
9
回复 |
发表于2021-03-23 16:44:20
|
只看该作者
39#
我试了一下0.9s拉低一次,0.9s拉高一次,这样循环也是可以的 用了TimerOne的库,直接在库管理器里面搜就好,定期触发中断即可 创业公司,在做C端小产品,嵌入式硬件,欢迎交流
|
|||
blackbox
1
主题
9
回复 |
发表于2021-03-23 16:44:45
|
只看该作者
40#
我试了一下0.9s拉低一次,0.9s拉高一次,这样循环也是可以的 用了TimerOne的库,直接在库管理器里面搜就好,定期触发中断即可 创业公司,在做C端小产品,嵌入式硬件,欢迎交流
|
|||
klrj
1
主题
3
回复 |
发表于2021-04-19 06:31:04
|
只看该作者
41#
同问,ip5306按典型电路可以充电可以开机,就是不能双击关机,买回的成品模块可以? 莫非我买的是假心芯?
BD7OGS在和你QSO...
|
|||
chhao08
0
主题
1
回复 |
发表于2021-04-22 16:03:13
|
只看该作者
42#
ip5306 尾缀W的关不了。
|
|||
vikey
0
主题
1
回复 |
发表于2021-07-16 21:10:18
|
只看该作者
43#
我也遇到一些问题,8脚不接输出,直接由电池给负载供电,过一会芯片就烧了。
|
|||
DavidT
0
主题
3
回复 |
发表于2021-08-06 17:47:06
|
只看该作者
44#
待机功耗太小了,IP5306 30秒自动进去休眠了。这个片子这一点最扯淡了。无法修改
|
|||
菜鸡聪先生
0
主题
1
回复 |
发表于2021-09-02 20:07:46
|
只看该作者
45#
IP5306要保持升压常开,把pin5悬空就可以了。
|
|||
wu
12
主题
168
回复 |
发表于2021-09-03 16:02:32
|
只看该作者
46#
IP的芯片就是后续太多了,买的时候注意
|
|||
雷霆战机
16
主题
41
回复 |
发表于2021-10-05 20:25:18
|
只看该作者
47#
不要误导大家,5脚在按键没有按下的时候,就是悬空状态.所以即使悬空,还是会关闭输出的.
|
|||
zlmm
0
主题
1
回复 |
发表于2021-11-09 14:55:29
|
只看该作者
48#
芯片手册上没发现有尾缀W的,这个怎么避坑啊
|
|||
深圳湾1111
1
主题
3
回复 |
发表于2021-11-29 20:44:40
|
只看该作者
52#
我用的STC8,把控制IO每隔10秒左右设置为准双向模式,拉低一次,每次要超过50毫秒,之后设置为高阻模式就行了。在使用过程中发现有时插入USB无法激活供电输出,后来是重新画板,将外围元件摆放的尽量靠近5306就正常了,不知道是不是这个原因。还有一个问题,拔掉USB充电线时,会断电一下造成单片机重启,网查,加一个大电容,之后发现断电明显延迟说明电容起做用了,但单片机还是会重启,有人解决过这个问题吗,帮忙给说一下要咋整。
|
|||
小小工程
1
主题
4
回复 |
发表于2022-02-09 15:16:24
|
只看该作者
53#
各位大佬,IP5306你们如果不会用就直接找代理商啊,为啥要为难自己啊?自己不懂的地方,代理商会啊,而且IP5306有关闭 轻载自动关闭升压系统 的版本。
|
|||
二十三画生
0
主题
2
回复 |
发表于2022-05-24 09:15:09
|
只看该作者
54#
谢谢你
|
|||
二十三画生
0
主题
2
回复 |
发表于2022-05-24 09:15:21
|
只看该作者
55#
谢谢你
|
|