查看:
14940
回复: 20 |
芯片打样,立创也可以有。
|
|||
navyzhao
17
主题
185
回复 |
发表于2018-04-19 08:23:56
|
只看该作者
1#
电梯直达
芯片打样,立创也可以有。 是不是可以先工艺要求低的。大家一起努力,慢慢再发展下去,早日超过美国。 no no no
|
|||
D
6
主题
447
回复 |
发表于2018-04-19 08:43:00
|
只看该作者
2#
nubility,我看标题还以为立创真的开始芯片打样了
|
|||
EDA老贺
7
主题
1499
回复 |
发表于2018-04-19 09:06:58
|
只看该作者
3#
你先从使用立创EDA开始 https://lceda.cn/
|
|||
cqys
21
主题
180
回复 |
发表于2018-04-19 09:18:18
|
只看该作者
4#
我也以为立创开这块业务了。。。那就真牛了。
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2018-04-19 09:28:17
|
只看该作者
5#
这厉害了,可以开个晶圆产线了
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
limeng
【官方工作人员】
188
主题
797
回复 |
发表于2018-04-19 09:30:20
|
只看该作者
6#
这块还真不懂,有没有懂的指导指导,如果能力允许也未尝不可
深圳市嘉立创科技发展有限公司
PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
|
|||
Mars
4
主题
86
回复 |
发表于2018-04-19 09:31:10
|
只看该作者
7#
这个肯定是往后国家大力发展的方向
|
|||
Mars
4
主题
86
回复 |
发表于2018-04-19 09:42:42
|
只看该作者
8#
希望早日用上私有化部署的企业版LCEDA
|
|||
PIC单片机
3
主题
20
回复 |
发表于2018-04-19 10:52:07
|
只看该作者
9#
我觉得LCEDA,应该去申请个国家重大专项资助
|
|||
MiaoKo
4
主题
94
回复 |
发表于2018-04-19 11:05:41
|
只看该作者
10#
我也来试试lceda
|
|||
xbwpc
4
主题
71
回复 |
发表于2018-04-19 11:26:33
|
只看该作者
11#
这个各大Fab自家都有MPW服务,不劳立创来做的。
|
|||
navyzhao
17
主题
185
回复 |
发表于2018-04-19 11:45:58
|
只看该作者
12#
看来这个模式本来就有,只是没到网上来吆喝。
no no no
|
|||
顺其自然
0
主题
21
回复 |
发表于2018-04-19 12:37:34
|
只看该作者
13#
楼主幼儿2班结业,房地产富二代。
|
|||
xbwpc
4
主题
71
回复 |
发表于2018-04-19 22:46:29
|
只看该作者
14#
不是,IC行业需要先签NDA拿到PDK再设计,且不同厂家之间的PDK不通用,所以每家的MPW服务只能自己来组织, 再加上有规模的Fab就那么几家,designhouse都知道,所以没有上网宣传的必要。 |
|||
梦想在实现
4
主题
10
回复 |
发表于2018-04-20 08:38:54
|
只看该作者
15#
为什么中国的芯片业不强,其实就是国内的MPW服务商非专业人士几乎都找不到,当然会有人说流片太贵了玩不起。 试问,没有一大群人去尝试流片,怎么会有培育出一大群人半导体产业人员。MPW服务原理上可以去类同PCB拼版作业玩法,一个晶圆上拼的多就实惠。 但是呢,想玩的不懂半导体物理,芯片制造工艺,缺乏简单的小芯片设计软件,对MPW了解人少。一切高端的芯片也是简单的组合。 希望有业内人士做些推介普及的工作,讲些小规模芯片的设计方法及流片途径。 中国的电子工程师有些是可以转行或者尝试做小芯片的,前期可以不做太高的工艺,做小功能芯片,小芯片。而大芯片由大公司做,国家队做。 其实那个555芯片就是一个很好的例子,小芯片也有大的作为,模拟数字小芯片混合。 小芯片可以做了,流程懂了,MPW服务可以有人玩了,整个全套的流程懂了,相信半导体也就真正的本土化了。 (多项目晶圆,将多个使用相同工艺的集成电路设计放在同一晶圆片上流片,制造完成后,每个设计可以得到数十片芯片样品。 一个晶圆上做了很多的芯片 采用了同样的工艺 好了后分割 分发给各个客户 客户拿到到硅片找封测厂封装加壳 键合 当然MPW可以全流程包干。 国家如果可以做这个事情,国家MPW服务平台最好 国家MPW服务平台提供基础工艺文件 或者单元库 大家折腾 MPW拼团 一切想玩的芯片的人做电路,版图设计--(MPW商制造--封装)-出货产品--客户拿到芯片 嘉立创可以整合下这方面的资源哦 推动下也行 希望快点有这样的半导体生态 体验沙子变芯片的传奇 |
|||
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2018-04-20 09:14:46
|
只看该作者
16#
芯片打个样至少几十万起吧, 立创给来个拼晶圆服务,让大家哪天花几千元就能打个样,那就真是造福大众了~
|
|||
xbwpc
4
主题
71
回复 |
发表于2018-04-20 18:36:45
|
只看该作者
17#
不太可行啊,PDK是很难公开的,因为有PDK能反推工艺,所以这个在各大Fab都是机密级的文件,希望大规模地公开,Fab不可能同意。 即便是小的IC设计也需要全套的EDA,这套软件价格非常高,即便是PJ版,也需要有丰富RHEL使用经验的人才能玩起来,否则折腾半天连cadence界面都见不着,也就别想设计了。 另外MPW服务也不是随便就能上的,IC制造中有很多物理限制,比如层密度啥的,如果MPW里面出现坑队友,自己密度低又没加dummy,晶圆部分塌陷,是会坑掉周围一圈的IC的。诸如此类的坑还有很多。 顺带回一下下一楼,MPW的价格已经是针对单个设计的了,所以从几十万降到几千是不可能了,但是简单一点的工艺,几mm^2的面积现在也不要几十万了,几万就能搞定。 另外拼版这件事要求的是同种工艺,实际上IC里面同一代线宽对应的工艺也有相当多,做数字和模拟、RFIC、存储器的工艺都是有区别的,有的只是顶层metal厚度,有的是要多加mask的,不好去协调。 IC回来以后还要做测试,里面又是一堆坑。。。问题实在太多,先讲这些。 总而言之,做IC的门槛依然很高,并且不仅仅是流片的价格,技术上的问题更多。如果真的有志于祖国的IC事业,进入相关的企业或研究所是更好的选择,大家蜂拥而上去流片,可能仅仅是占了Fab的产能,拿到的是不能用的硅片纪念品。 |
|||
wangjiati
6
主题
40
回复 |
发表于2018-04-20 19:57:38
|
只看该作者
18#
不用拼版的思维拼芯片,就只是整合方案,就够做了,天微电子把数码管驱动玩的多六呢。 干嘛非要用惯性思维呢。
打酱油路过.
|
|||
梦想在实现
4
主题
10
回复 |
发表于2018-04-20 22:56:14
|
只看该作者
19#
用集成电路设计软件Tanner 这个软件 可以在Windows上运行 使用简单 小团队可以考虑这个软件 流片的话目前MPW大概是2-3万的样子 有想玩的朋友也是可行的适合3-4个人的小团队搞 或说入行者如果你给他说这个道路上有九九81难 估计会吓跑很多人 应该说不难的 这就是一门艺术 哲学 玄学 上道了 越来越多人去做这块了 很多人去想了 这个行业就有很多的前辈了 看看吧 没有核心的技术和人才 积淀 会很容易被老美封杀的 |
|||
聚对苯二甲酸乙二酯
0
主题
7
回复 |
发表于2020-11-26 20:52:32
|
只看该作者
20#
这个想法很好呀,顶上去
|
|||
navyzhao
17
主题
185
回复 |
发表于2021-01-13 21:00:12
|
只看该作者
21#
看来想法太幼稚了。其实能拼起来做个PVC面贴也不错。
no no no
|
|