查看:
787
|
回复:
0
|
什么是QSFP+光模块?常见的QSFP+光模块介绍
|
专说光通信
275
主题
5
回复 |
发表于2018-04-24 16:29:17
|
只看该作者
1#
电梯直达
目前,在100G、200G、400G高速率光模块的呼声之下,40G QSFP+光模块已经普遍应用于接入链路。40G/100G以太网是由IEEE 802.3ba Group开发的以太网标准,支持每秒40/100Gb的以太网帧传送,同时确立了通过主干网络、铜缆布线、多模光缆和单模光缆通信的物理层规范。40G以太网拥有四倍容量,且可经济地迁移至100G以太网。
那么,应用在40G以太网的QSFP+光模块究竟是什么?常见的QSFP+光模块有哪些?在本文中,易飞扬通信将给大家做详细的介绍。
什么是QSFP+光模块?
QSFP+是由IEEE组织定义的一种40G光模块封装形式,它极大地满足了市场对高密度、高速度的需求。40GQSFP+光模块是一种紧凑型热插拔光模块,它有四个传输通道,每个通道的数据速率是10Gbps,并且这种光模块符合SCSI、40G以太网、20G/40GInfiniband等多种标准。
常见的QSFP+光模块有哪些?
40G SR4 QSFP+光模块在40G数据传输中常与MPO/MTP接头一起使用。和40G LR4 QSFP+光模块不同的是,这种光模块经常用于多模光纤的传输,能支持OM3跳线的100米左右的信号传输和OM4跳线的150米左右的信号传输。在发送端传输信号时,首先激光器阵列会将电信号转换为光信号,经过带状多模光纤平行发送。接收端在接收到信号时,光电检测器阵列再将并行光信号转换成并行电信号。
40G LR4 QSFP+光模块一般与LC单模光纤跳线一起使用,传输距离最大可达10km,并且它有4个数据通道,它们会同时传输数据。工作原理:激光驱动器控制到达的波长,光信号再经过复用器,被组合在一起进行传输。快到达接收端时,这些传输的信号再被解复用器被分解成四个传输速率为10Gbps的通道,然后PIN探测器或互阻放大器对数据流进行恢复,再将光信号传送出去。
40G-LR4 PSM4 QSFP+光收发模块的光口采用了单模技术PSM(Parallel Single Mode),利用四通道全双工并行设计的MPO/MTP接口,可实现10KM的有效传输。经过激光器阵列将电信号转换成光信号,再由光电检测器阵列将光信号转换为电信号,简言之并行的光信号是通过8根光纤进行平行发送的。
40G PSM除了支持常规SDR/DDR/QDR带宽连接、10/40G以太网、数据中心应用外,易飞扬等推出的40G PSM LR4更是满足了SONET OC-192, OTU1e, OTU2 ,OTU2e和 OTU3速率的应用要求,拓宽或弥补了40G LR的应用领域。
40G-IR4 PSM QSFP+光模块
40G-IR4 PSM QSFP+光模块是一个高性能、低功耗、长距离互连解决方案,支持40G以太网、光纤通道和PCIe。它是符合PSM4 MSA和40GbE QSFP。40G-IR4 PSM QSFP+光模块是组装
在4条全双工通道上,每条通道都能以10Gb/s速率传送数据,提供一个聚合速率为40Gb/s。
随着40G光模块及其相关系列产品的成熟,功能型设计已然不是行业的主要卖点,性价比取而代之,即成本和性能可靠性的优化。
易飞扬(Gigalight)通过专有的设计为客户提供一站式光网络器件和低成本的光通信产品,供应一系列XXX产品。更多详情,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn)。
|
|