查看:
7718
|
回复:
14
|
请教MOSFET控制大电流问题
|
|||
风过琴弦
28
主题
169
回复 |
发表于2018-05-03 14:04:05
|
只看该作者
1#
电梯直达
现在需要对大电流进行开关控制,不是电源,而是长时间导通或长时间关断,电流几十A到上百A。 看了一些MOSFET,按手册来说电流是足够的,比如http://item.szlcsc.com/3022.html,按手册最少可以通过120A的连续电流。 问题: 1,留些余量,比如通过80A电流,应该是没问题的,我的理解对吗(当然前提是正确驱动,比如G极电压足够等) 2,TO220封装,至少一个管脚会通过所有80A电流,恐怕不行吧?管脚这么细,如何能通过这么大的电流? 电源模块(小功率AC-DC)小体积,多年稳定应用,qq:1239283833
|
|||
喵呜
4
主题
30
回复 |
发表于2018-05-03 14:43:36
|
只看该作者
2#
瞬间电流而已,不是一直通这么大电流,MOS很多应用是不停的通断,像你这种应用TO220封装能通个3-5A就有些热了
|
|||
Jason
12
主题
191
回复 |
发表于2018-05-03 14:50:22
|
只看该作者
3#
这个rdson 3.3mOhm,过100A电流,发热量33Watt,你认为真的行吗?
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2018-05-03 15:14:57
|
只看该作者
4#
跟散热条件有关,绑定线也有关(一般高电流的,绑定线用多股/根的银或合金材料,反正不是普通的铜线)
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2018-05-03 15:16:41
|
只看该作者
5#
绑定线另例
|
|||
CatCaptain
20
主题
76
回复 |
发表于2018-05-03 16:35:21
|
只看该作者
6#
Mos可以焊接在铝基板,铜基板上,再加上水冷散热,通过上百安的电流没问题的。 我做过类似的项目,新能源汽车里面的。 其实,Mos控制电流,最大的困难不是稳态,而是关断的暂态,那个时候的寄生电感产生的关断尖峰能量很大,Mos很难抗住。 |
|||
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2018-05-03 18:30:01
|
只看该作者
7#
得按发热量和热阻之类计算, 不行就多个并联... 再就是类似IXFN420这种封装的, 装在巨大散热片上 https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.22.720e44274UFriL&id=568436880534&ns=1&abbucket=18 |
|||
风过琴弦
28
主题
169
回复 |
发表于2018-05-04 14:26:20
|
只看该作者
8#
你的意思是邦定线的方式会允许通过更大电流是吗,但是看数据,邦定线反而允许通过的电流小些,这个怎么理解呢
电源模块(小功率AC-DC)小体积,多年稳定应用,qq:1239283833
|
|||
风过琴弦
28
主题
169
回复 |
发表于2018-05-04 14:32:47
|
只看该作者
9#
手册上最大消耗功率是370W。当然肯定是散热做到近乎极致了
电源模块(小功率AC-DC)小体积,多年稳定应用,qq:1239283833
|
|||
风过琴弦
28
主题
169
回复 |
发表于2018-05-04 14:39:57
|
只看该作者
10#
散热我也算能猜个大概,想不通的主要是引脚,比如TO-220或 263封装,管脚截面积不到1mm平方吧,就算它是纯银的,相对于百安培级别的电流,不太细得过分了吗?这能行?
电源模块(小功率AC-DC)小体积,多年稳定应用,qq:1239283833
|
|||
飞雪12345678
0
主题
1
回复 |
发表于2018-12-19 20:23:03
|
只看该作者
11#
有QQ吗,我在做一个项目类似,28314740我的
|
|||
水上漂老张
13
主题
191
回复 |
发表于2018-12-20 21:08:31
|
只看该作者
12#
TO-220管脚截面积仅0.4平方毫米,能持续跑10安电流已经不错了,至于那些几十安电流的MOS怎么搞,真心不明白;
长期承接单片机类软硬件开发,QQ: 809668534 邮箱:bx133@126.com 电话/微信:15194925233
|
|||
特金斯2586
0
主题
1
回复 |
发表于2023-05-06 10:08:55
|
只看该作者
13#
pcb怎么布线呢,直插mos管引脚那么细
|
|||
元基朱生
55
主题
9
回复 |
发表于2023-05-09 21:26:20
|
只看该作者
14#
MOS的lD值是理论值,通过MOS的散热条件计算出来的,您应用时主要考虑MOS的散热条件才可以,否则烧MOS!
|
|||
风过琴弦
28
主题
169
回复 |
15#
PCB布线相对还是有办法解决的,包括大面积敷铜,虽然脚就那么小,但是下面的敷铜可以很大面积,还可以通过一堆过孔引到其它层,几层一起走电流,还可以用2oz、4oz等更厚的铜,等等
电源模块(小功率AC-DC)小体积,多年稳定应用,qq:1239283833
|
|