查看:
1907
|
回复:
0
|
用CH559读取USB条码枪数据通过串口输出的程序代码
|
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2018-05-12 14:30:25
|
只看该作者
1#
电梯直达
现在条码枪/刷卡器大多是USB接口的,若是使用在windows/linux/android等系统下非常方便,基本都是模拟的键盘输出,直接可以接收到数据。但是如果想通过单片机系统获取到USB条码枪/刷卡器的数据就要求单片机系统有一个USB HOST接口并且能成功操作USB条码枪/刷卡器获取到数据。下面的这段程序是利用CH559的USB HOST接口操作USB条码枪/刷卡器获取到数据然后通过串口发出的源代码。
同时,此方案进阶版还可以做成截取USB条码枪数据,就是将模块串接在电脑和USB条码枪之间,在不影响USB条码枪向电脑发送数据的情况下获取到USB条码枪的扫码数据。比如下图这种方式:
CH559操作USB条码枪获取数据并通过串口发出的源代码如下附件: 立创产品链接:http://so.szlcsc.com/global.html?c=&k=CH55 ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|