查看:
7241
|
回复:
19
|
CH340B的问题,有遇到的么?
|
|||
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2016-12-13 18:10:19
|
只看该作者
1#
电梯直达
以1.5Mbps的波特率连续发送时,发几百字节会缺一字节。500kbps或750kbps时一切正常。 手册上说波特率范围是50bps~2Mbps,1.5Mbps还在正常范围内啊? |
|||
小伊
9
主题
396
回复 |
发表于2016-12-13 18:29:47
|
只看该作者
2#
波特率有误差的话,连续包太长会出错,建议减少包长度。
①法拉电容备电方案;②锂电池备电方案;③低功耗数据采集及控制系统。
|
|||
D
6
主题
447
回复 |
发表于2016-12-13 18:48:26
|
只看该作者
3#
建议换FT232试试通讯是否正常,然后再确定问题所在,高速率CH340稳定性不知道怎么样 |
|||
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2016-12-13 19:31:30
|
只看该作者
4#
发"Hello, world.\r\n",这一帧够短了,也就15字节,结果一样,发几十次就缺一个字节。。。 其实大部分场合也不需要这么快,就是往EEPROM里批量写配置数据时比较有用。 ps. 用示波器看了下8M晶振引脚,8.000300MHz,不到40ppm的误差,对串口来说够精确了吧~ |
|||
小伊
9
主题
396
回复 |
发表于2016-12-13 20:14:41
|
只看该作者
5#
找个逻辑分析捕捉下完整的通讯波形,便于快速定位问题的原因
①法拉电容备电方案;②锂电池备电方案;③低功耗数据采集及控制系统。
|
|||
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2017-03-22 09:33:55
|
只看该作者
6#
继续在另一块板上实验, 问题照旧. 串口助手接收的数据: Hello, world. 难道这个CH340B就是到不了1.5Mbps? |
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2017-03-22 10:14:58
|
只看该作者
7#
不知是不是CH340B本身的BUG,也试了手上的也会有楼主的情况,CH340G和CH340C没有发现。 |
|||
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2017-03-23 16:31:55
|
只看该作者
8#
多谢多谢~~ CH340C没问题? 以后用它试试. CH340B/C的datasheet里标称到2Mbps, 总该多留点余量. 您再用更高的波特率试试? 72M的stm32, 应该可以到4.5Mbps吧, 48M时可以到3M. |
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2017-03-24 20:11:52
|
只看该作者
9#
你用哪个软件测试的? |
|||
谁没穿裤子
10
主题
258
回复 |
发表于2017-03-24 20:40:09
|
只看该作者
10#
CH340B EEPROM 是多大的
工号:8888
|
|||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-03-24 23:10:48
|
只看该作者
11#
>500kbps时一切正常, 用CH340G时1.5Mbps一切正常.
>难道这个CH340B就是到不了1.5Mbps? At what type of application (which needs such a high speed communicaiton) are you using? |
|||
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2017-03-25 21:57:41
|
只看该作者
12#
sscom32啊, 作者习小猛(大虾丁丁) 大家用的都是这软件吧? 自己写的上位机用的Python |
|||
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2017-03-25 21:59:10
|
只看该作者
13#
往设备里批量写入用来查表插值的数据, 当然是越快越好啊. 平时正常工作倒是9600足够了. |
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2017-03-26 09:13:34
|
只看该作者
14#
串口助手是不是最大支持2Mbps?试了2Mbps自收发,CH340G和C没有异常,CH340B有丢数据。 |
|||
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2017-03-27 09:07:06
|
只看该作者
15#
前面选Custom, 然后可以自己填数字啊. PC这边串口逻辑上估计远不止2Mbps吧, 瓶颈应该在USB上. FT232的datasheet里说支持3Mbps, 估计最多也就这样了. |
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2017-03-27 10:26:58
|
只看该作者
16#
3Mbps,CH340G和CH340C也会丢数据
|
|||
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2017-03-28 11:30:05
|
只看该作者
17#
赞~~多谢多谢! 辛苦了~ |
|||
飞奔的乌龟
1
主题
8
回复 |
发表于2019-08-13 16:17:07
|
只看该作者
18#
我也遇到这个问题了,楼主最后怎么解决的
|
|||
飞奔的乌龟
1
主题
8
回复 |
发表于2019-08-13 16:17:35
|
只看该作者
19#
我估计是内部晶振不准确导致的
|
|||
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2019-11-06 15:55:24
|
只看该作者
20#
我现在新做板一律只用CP2102和CP2104了,1.5M很稳。不过保险起见只用到500k。 旧板一直用500k,也没再出过问题。 |
|