查看:
4999
|
回复:
10
|
超微功耗的单片机型号
|
|||
国蓝电子
2
主题
5
回复 |
发表于2016-12-16 11:06:32
|
只看该作者
1#
电梯直达
谁能推荐一款超微功耗的单片机,待机工作电流在10uA以内 。谢谢!!! 电流感应检测开关,开关量传感器,断电流后延时开关
|
|||
FXL123
0
主题
2
回复 |
发表于2016-12-16 11:30:55
|
只看该作者
2#
STM8L MSP430 这些都常用的低功耗芯片! |
|||
FXL123
0
主题
2
回复 |
发表于2016-12-16 11:32:41
|
只看该作者
3#
不明白可以联系我 374410149,根据你需求,给你推荐个高性价比的!
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2016-12-16 12:01:40
|
只看该作者
4#
楼主如果有时间、有技术,欢迎加入我们嘉立创的第三方平台,让更多的客户发现到您! http://club.szlcsc.com/article/details_1340_0_1_0_1_1.html 关于“嘉立创第三方“的平台优势和介绍,请移步这里:http://club.szlcsc.com/article/details_1287_0_1_0_1_1.html |
|||
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2016-12-16 16:05:32
|
只看该作者
5#
power down模式下avr都能到1uA以下. 不过只能用wdt中断/定时器异步中断/外部中断唤醒. 如果用外部中断唤醒, 电流能达到0.1uA. |
|||
小伊
9
主题
396
回复 |
发表于2016-12-16 19:00:10
|
只看该作者
6#
商城在售的8脚PIC12F1501和SSOP20、SSOP28及QFN20的PIC32MM系列的单片机都满足你的要求。 PIC32基本特性:低功耗、低成本PIC32单片机。休眠电流500nA,32K Flash,8KRAM,2串口,12位高速ADC,高速PWM,IO映射,可视化外设快速配置(MCC)。
①法拉电容备电方案;②锂电池备电方案;③低功耗数据采集及控制系统。
|
|||
国蓝电子
2
主题
5
回复 |
发表于2017-01-07 14:36:48
|
只看该作者
7#
谢谢各位热的朋友!! 电流感应检测开关,开关量传感器,断电流后延时开关
|
|||
直觉
7
主题
151
回复 |
发表于2017-01-11 22:10:33
|
只看该作者
8#
STC的就可以 睡眠模式 中断唤醒
|
|||
條碼設備
3
主题
163
回复 |
发表于2017-01-11 22:33:16
|
只看该作者
9#
应该说待机10uA以上的单片机不好找了, STM32的都能达到, STM8, MSP, PIC, AVR应该都能达到, 记得是国产的几个型号超过一点, 也就12,13uA的样子
条码,二维码设备.有线,无线,蓝牙扫码枪,无线盘点机,WIFI盘点机,GPRS盘点机.
|
|||
张工
7
主题
206
回复 |
发表于2017-01-14 12:22:44
|
只看该作者
10#
推荐STM32L0,功耗比STM8L还低,可以跑到32MHz cortex-M0+ 的内核。 |
|||
国蓝电子
2
主题
5
回复 |
发表于2018-05-09 23:04:14
|
只看该作者
11#
谢谢各位啦,因我的产品是无源供电的。整机的供电电流最小不到50uA的。谢谢各位。
电流感应检测开关,开关量传感器,断电流后延时开关
|
|