论坛首页 > 创客天地 > 第三届立创电子制作节 > 参赛作品《J-LINK无线仿真器》
查看:12750  |  回复:138
参赛作品《J-LINK无线仿真器》
小梁电子
2
主题
116
回复
发表于Sun May 20 12:59:26 CST 2018   |  只看该作者 1# 电梯直达

【报名阶段需要填写的内容】


1. 参赛者姓名(必填项):

酒天聊

2. 单位或学校名称(选填项):

深圳云迪尔

3. 当前职务或职称(选填项):

游动工程师

4. 参赛作品的名字(必填项):

J-LINK无线仿真器

5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):

作为一名软硬件工程师,经常需要编写代码并烧录到单片机上进行实时仿真,这时候我们都会用到J-LINK或者ST-LINK等仿真器。市面上的这些仿真器都是有线方式,在调试过程中偶尔会遇到如下情况:

a.电脑离设备端太远了,需要延迟仿真器接线,造成仿真烧录不稳定,丢包率高;

b.电脑端与设备端需要隔离,普通仿真器无法解决问题;

c.手持式嵌入式,需要拿到手上玩转调试,又希望能够实时监控查找问题,此时有线仿真器接头松动容易造成在线仿真掉线;

为了解决这么问题,并且能够给后续工作更加得心应手,我萌发了打造自己的J-LINK无线仿真器念头,借着这次官方活动,正好顺路,省些费用。


6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):

a.LPC11U14或者STM32F103C8T6吧,便宜,而且都带USB接口;
b.采用高速无线模块,先暂拟采用NF-01-S模块;

7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):

暂时不需要,实际操作中想到了再添加。

8. 拟用到的EDA工具软件名称(必填项):

不熟悉立创的EDA工具,还是用熟悉的AD9吧。


【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】


一、作品简介

例如,可以包括但不局限于以下内容:

1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片;

 点击查看大图

                                                                  背面图                                                                                                                      正面图

2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景;

          项目初衷是打算在SEGGER公司的JLINK上做无线仿真器,但是随着项目的开展进行,发现参赛时间仓促,无法继续进行,进而转向开源的CMSIS-DAP。CMSIS-DAP是ARM公司推出的面向ARM Cortex系列MCU的开源免费调试器,它可以同时兼容SWD和JTAG方式调试,目前已经被Keil MDK,IAR EWARM等IDE支持,市面上很多主流的MCU,例如STM32,NXP LPC,Freescale等,均完美支持。市场上用CMSIS-DAP做有线仿真器的已经很多,淘宝上都可以买得到,但是用做无线仿真器的基本上没有,毕竟做起来还是有些难度。本作品基于官方CMSIS-DAP开源代码,采用nRF24L01 无线2.4G芯片尝试做无线仿真调试器,实现一定距离内的设备无线方式的在线调试仿真。

3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现?

          本作品最大的创新点是将传统有线方式的仿真器扩展为无线方式,由此可以实现无线下载,设备仿真,特别是对于有强电,强干扰的环境,或者有线距离方式无法延伸的环境。


二、系统构架图

用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。

 点击查看大图


三、硬件部分的描述

1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的;

   原理图一共有2份,LPC11U37跟STM32F103C8t6,其中LPC11U37已经调试通过,其如下:

 点击查看大图


  同时也给出STM32F103C8T6的原理图:

 点击查看大图

    连片PCB实物图:

     点击查看大图

                                     正面                                                                                                                                   背面

  备注: LPC11U37与STM32F103C8T6均连带LPC1114小板(后续拟接收端用LPC1114进行调试)。

 连片调试图,千辛万苦,应该不要忘记连片调试的样子:

 


   切割后的成品实物图:

点击查看大图

2.4G模块采用的是成都亿百特的E01-ML01S 模块,后续即将更换成E01-ML01SP2模块, 效果图如下:

                           E01-ML01S 模块(不带PA)                                                                                                   E01-ML01SP2(LA+LNA

                                       

  

2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。

    先贴一张工作状态图,配合该图来讲解:

    点击查看大图

    节点A为发射端,节点B为接收端,节点A程序含有USB+CMSIS-DAP +RF功能,节点B程序含有CMSIS-DAP执行功能,仿真设备为仿真目标,这里已STM32F103C8T6板子举例。节点A供电取至PC电脑,节点B供电我取至华为荣耀盒子。

  系统工作过程:

   1)节点A通过USB接入PC电脑,并被电脑识别;

           2)IDE软件选择CMSIS-DAP仿真,并执行仿真,此时IDE软件将HID数据发送至节点A,节点A收到数据后,通过2.4G无线方式打包,一次性传输96字节到节点B(网上找的代码都是32字节,我的是96字节,具体请详细阅读nRF24L01手册,你也可以实现的),并配置为接收状态;

           3)节点B收到数据后,解析,并执行CMSIS-DAP的SWD代码,对仿真设备进行数据读取或者写入;

           4)节点B将处理数据通过2.4G返回给节点A,并立即配置为接收状态;

           5)节点A将数据回传给IDE;

          6)如此反复执行。


3.注明所用到的EDA工具软件名称并附上设计链接。

   本次设计使用的是AD9软件进行画图。


四、材料清单(BOM列表)

列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。

如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。

1)  LPC11U37FBD64/501                连接:https://item.szlcsc.com/196360.html

2)   STM32F103C8T6                         连接:https://item.szlcsc.com/9243.html

3)  2.4G模块E01-ML01S                     连接:https://item.szlcsc.com/109765.html

4)    MIC5219-3.3V稳压芯片              连接:https://item.szlcsc.com/30367.html


五、软件部分的描述(选填)

如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。

(请大家留下邮箱,我会逐个发给大家资料,资料包括源码、PCB、原理图,代码编译环境是IAR,原理图是AD9画的

工作流程:

 

nRF24L01关键点讲解:

英文手册:nRF24L01_en.pdf 

芯片发送与接收模式的配置,均需要延迟130us,等到PLL的启动过程:

 点击查看大图

nRF24L01接收方式比较简单,这里采用查询方式进行读取数据,不用中断方式:


unsigned int RfGetDataFromTxFIFO(void)
{
unsigned int DataCount = 0;
unsigned int Size;

  while(1)
  {
      if(NrfGetFifoStatus() & RX_FIFO_EMPTY) return DataCount;
                  
      //RF24L_CE_L();

      StartGardTxTimer(RAND_GARD_TIME);
      
      RfRxBuffer.Start = 0;
      
      RfRxBuffer.End =  NrfGetRxSize();
      DataCount += RfRxBuffer.End;
      
      NrfReadFifo(RfRxBuffer.Data,RfRxBuffer.End);
      
      NrfClearInt(RX_DR);

      /*反馈给用户*/
      RfGetData(RfRxBuffer.Data,RfRxBuffer.End);
      
      //RF24L_CE_H();      
  }
}
中断的处理时针对发送模式,注意“It is important never to keep the nRF24L01+ in TX mode for more than 4ms at a time.”,单次发送数据,先写入FIFO TX数据,数据最大可以写入96字节,写入完成后,将芯片从Standby 1切入TX模式,即可实现数据的传输:


void StartTx(void)
{
  RF24L_CE_L();

  NrfMode(TX_MODE);

  NrfClearInt(MAX_RT | TX_DS);
  NrfUnmaskInt(MAX_RT | TX_DS);

  RF24L_CE_H();
  //for(volatile unsigned char j = NRF_TX_PULSE_DLY; j; j--);
  delay32Us(130);
  if(NrfGetFifoStatus() & TX_FIFO_EMPTY){/*已经发送完数据,此时应该回到模式1*/
      RF24L_CE_L();
  }
}


写入FOFI TX参考代码:


void RfPutDataToTxFIFO(void)
{
    unsigned int Size;
    unsigned int DataSize = 0;
    
    while(((NrfGetFifoStatus() & TX_FIFO_FULL) == 0) && (gRF_TxBuf.End != gRF_TxBuf.Start)){/*填充,直到FIFO缓冲区已满*/
        DataSize = gRF_TxBuf.End - gRF_TxBuf.Start;
        Size = MIN(32, DataSize);
        NrfWriteFifo(gRF_TxBuf.Data+gRF_TxBuf.Start ,Size);
        gRF_TxBuf.Start += Size;
    }
}


nRF24L01切换到TX或RX需要130us,这时候如果处于RX模式,芯片方才开始接收检测空中数据!!


六、作品演示

请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得10分,具体详见活动规则。

1.2Mbps速率,0dBm,近距离下,使用CoFlash烧录,然后用IAR直接仿真;

https://v.qq.com/x/page/j0751wuk36n.html

2.2米外演示,nRF24L01丢包大(2Mbps速率,0dBm,),估测与无线模块的板载天线有关系,更换外接天线应该会更好,或者用“leiyitan”网友的方案,他有提到用蓝牙3.0spp协议做一个,100米距离,115200波特率全双工对发都不会有丝毫压力,这一点速度比24xx快多了,3.0的蓝牙如果再加PA,可以搞一两百米左右。也给大家参考下丢包的视频,失败是成功之母,让想做无线仿真器的朋友少走弯路:

https://v.qq.com/x/page/p0751ounrbl.html

3.速率调整为250kbps,测试3米远距离,烧录,仿真无压力,但是烧录速度明显比2Mbps速率慢。改天再测试下7米距离。



七、总结

例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。

1.这作品前后竟然花了1个多月,且都是挤出业余时间来实现,打样板做了两次,至此方才实现无线仿真,但是不知真正意义上的JLINK,作品现在是用CMSIS-DAP来实现的,这是一点遗憾!!!

2.至今采用的2.4G模块未带PA,缺点是距离不够,丢包率大,现已下单购买带PA的nRF24L01+模块,预计替换后距离跟体验会上一个台阶。

3.作品结尾,对于做JLINK有了思路,而且比较清晰,但是临近作品结题了,已经没有时间在开展,等着下次吧。

4.这个作品最大的亮点是提出并初步实现了无线仿真,展望未来远距离调试产品,隔墙在线仿真等调试手段将不再是梦。

5.最后感谢立创商城给予这次活动机会,祝愿立创商城越办越好,下一届电子制作节奖金越来越高~~~~~~~~



  该帖子已被小梁电子于Mon Aug 20 17:04:20 CST 2018编辑过
回复 收藏
  举报
立创工程小...
6
主题
549
回复
发表于Mon May 21 13:56:36 CST 2018   |  只看该作者 2#
您好,您的参赛帖子发布重复了,请删除其中一个帖子
立创商城电子制作节(审核专员)
小梁电子
2
主题
116
回复
发表于Mon May 21 15:26:58 CST 2018   |  只看该作者 3#
立创工程小陈 发表于 Mon May 21 13:56:36 CST 2018  2# 您好,您的参赛帖子发布重复了,请删除其中一个帖子
已处理
立创工程小...
6
主题
549
回复
发表于Mon May 21 18:15:13 CST 2018   |  只看该作者 4#

恭喜您已经报名成功!

您现在就可以开始进行设计工作了,后期相关内容请在一楼编辑进行完善。

当前所有参赛选手分值统计表及活动详细介绍见:http://club.szlcsc.com/article/details_12591_1.html

同时,您设计的PCBA板或者模块也可以参与立创商城第二期PCB方案验证板活动(相当于“搭顺风车”),详情请看:http://club.szlcsc.com/article/details_11599_1.html


立创商城电子制作节(审核专员)
立创小星
【官方工作人员】
3
主题
1152
回复
发表于Tue May 22 09:09:23 CST 2018   |  只看该作者 5#
温馨提示:报名成功后至6月20日前的任意时间打开链接:http://club.szlcsc.com/article/details_12591_1.html,无分组转发至朋友圈,并截图(朋友圈首页截图)回复在报名帖下方即可获得3分。【注:请保持微信朋友圈动态至评审结束(8月24日),供官方核查
小梁电子
2
主题
116
回复
发表于Fri May 25 18:05:10 CST 2018   |  只看该作者 6#
 
小梁电子
2
主题
116
回复
发表于Fri May 25 18:07:12 CST 2018   |  只看该作者 7#
已经转发,管理员可以让立创君在朋友圈中查看核实
立创小星
【官方工作人员】
3
主题
1152
回复
发表于Mon May 28 09:32:37 CST 2018   |  只看该作者 8#
恭喜您传播成功,获得3分。当前所有参赛选手分值统计表及活动详细介绍见:http://club.szlcsc.com/article/details_12591_1.html
笨笨兔不笨
0
主题
1
回复
发表于Sat Jun 09 18:55:47 CST 2018   |  只看该作者 9#
提个建议:无线仿真比较难, 有这样需求的,都是用无线串口ISP和打印Log出来看。
飞翔的河南...
0
主题
3
回复
发表于Sat Jun 09 22:24:05 CST 2018   |  只看该作者 10#
立创工程小陈 发表于 Mon May 21 18:15:13 CST 2018  4# 恭喜您已经报名成功! 您现在就可以开始进行设计工作了,后期相...
您好,我想问一下成功报名的条件是什么
立创工程小...
6
主题
549
回复
发表于Mon Jun 11 08:58:16 CST 2018   |  只看该作者 11#
飞翔的河南人 发表于 Sat Jun 09 22:24:05 CST 2018  10# 您好,我想问一下成功报名的条件是什么
立创商城电子制作节(审核专员)
小梁电子
2
主题
116
回复
发表于Fri Jun 15 11:36:40 CST 2018   |  只看该作者 12#
笨笨兔不笨 发表于 Sat Jun 09 18:55:47 CST 2018  9# 提个建议:无线仿真比较难, 有这样需求的,都是用无线串口ISP和...
板子里面集成了ISP功能,便于仿真时候顺便用上串口功能打印,初步认为选择高速芯片是关键吧,最终看效果了,我也不确认是否完美
小梁电子
2
主题
116
回复
发表于Wed Jun 20 08:57:29 CST 2018   |  只看该作者 13#
经过几周斟酌,总算出了原理图,第一版打样也回来了,顺便查了下淘宝,竟然没查到产品,窃喜,估计我这版本出了就有很多这样的商品摆在上面了。为了原创,为了鼻祖称号,为了奖金,今天焊板调试,开始捣鼓
超级志杰
0
主题
8
回复
发表于Wed Jun 20 23:29:14 CST 2018   |  只看该作者 14#
小梁电子 发表于 Wed Jun 20 08:57:29 CST 2018  13# 经过几周斟酌,总算出了原理图,第一版打样也回来了,顺便查了下...
网上有开源的,但是配置过程复杂。淘宝上没有有两种情况,一种是不乐于做这样的东西,而你这个应该属于第二种:难度太大,尤其是对待每个客户的不同电脑下都操作方便。
小梁电子
2
主题
116
回复
发表于Thu Jun 21 13:44:02 CST 2018   |  只看该作者 15#
超级志杰 发表于 Wed Jun 20 23:29:14 CST 2018  14# 网上有开源的,但是配置过程复杂。淘宝上没有有两种情况,一种是...

跟你说的一样,网上仿真器很多也是开源的,比如小新网站上有CMSIS-DAP全套资料,除了J-LINK特殊。

附件:

小新资料:

CMSIS-DAP仿真器原理图.pdf 

CMSIS-DAP.zip 

原版大神资料:

CMSIS-DAP-master.zip 

小梁电子
2
主题
116
回复
发表于Mon Jul 02 09:17:57 CST 2018   |  只看该作者 16#
发现好多都是来下载资料的,都知道我这人喜欢开源分享是吧,后面还有重磅的
小梁电子
2
主题
116
回复
发表于Mon Jul 02 09:34:11 CST 2018   |  只看该作者 17#

半个月都是想把J-LINK仿真信号通过无线传输进行通讯,尝试了均是失败告终!!另选方案了............

昨天把keil的CMSIS-DAP移植到了IAR上,去掉了CMSIS-DAP-master好多代码,调试仿真,电脑可以识别了,喜人!!但还一些BUG,不过至少是可以识别了,接下来的路会好走一些。

小梁电子
2
主题
116
回复
发表于Sat Jul 14 20:20:09 CST 2018   |  只看该作者 18#

已经把CMSIS-DAP移植到了IAR,IAR是可以识别下载了,下一步就是优化速度的问题:

  点击查看大图

移植修改过程中,发现技小新官网的源码好难整合到IAR上,屏蔽CDC宏定义,立马出现多处错误,果断不要该版本,转向了ARM公司的源码版本,最终可以下载仿真了

whz476
0
主题
2
回复
发表于Sun Jul 15 13:30:00 CST 2018   |  只看该作者 19#
去年的时候我也有这个念头做这个无线jlink,但一直没有抽出时间去做。做这个东西估计关键是在无线传输那块,如果使用2.4G进行传输,目前我找到的模块最快只是4M左右。持续关注持续关注
小梁电子
2
主题
116
回复
发表于Tue Jul 17 12:47:11 CST 2018   |  只看该作者 20#
whz476 发表于 Sun Jul 15 13:30:00 CST 2018  19# 去年的时候我也有这个念头做这个无线jlink,但一直没有抽出时间...
我选用的这款2.4G是立创上的,空中速率为2MHz
小梁电子
2
主题
116
回复
发表于Tue Jul 17 12:57:34 CST 2018   |  只看该作者 21#

转一个大牛博客吧http://www.51hei.com/stm32/3655.html

这位是用X893的设计基础上重新设计了STM32F103 CMSIS-DAP调试器,其他同行关注的是成功,只有他道出了应用上的问题:这版本主要问题是串口可以识别,但是无法使用!!我直接烧录了技小新的HEX文件、X893的HEX文件,都是一样,串口问题没有解决。源码里面仿真,发现CMSIS-DAP可以正常通讯,但是CDC虚拟出来的串口愣是无法进入函数,USBStack代码量大,而且时间仓促,不敢深入更改,后续我会补上IAR的那调试版本。

现在转向LPC11Uxx方向,LPC11Uxx有几款内置USB ROM,性能比较稳定,而且开发起来简单,价格较STM32F103C8T6贵5块钱,可以接受,板子已经打烊回来,上面附带了STM32F103C8T6连片,做完LPC11Uxx后可以单独调试STM32,不拿下STM32心不死!!

小梁电子
2
主题
116
回复
发表于Wed Jul 18 18:25:38 CST 2018   |  只看该作者 22#
今天必须公布下,CMSIS-DAP调试成功,速度还可以!!接着是整无线2.4G这一块,思路已经非常清晰了,就看效果了
大风刮过
6
主题
36
回复
发表于Fri Jul 20 23:30:11 CST 2018   |  只看该作者 23#
这个做好了没有??
leiyitan
0
主题
69
回复
发表于Sun Jul 22 08:07:45 CST 2018   |  只看该作者 24#
非常期待您的这个作品
小梁电子
2
主题
116
回复
发表于Mon Jul 23 08:36:34 CST 2018   |  只看该作者 25#
昨天已经弄完2.4G无线芯片,这周即将编写仿真代码到无线接收端,如果调试成功,就算完成了
蓝蓝的恋
1
主题
18
回复
发表于Mon Jul 23 11:06:19 CST 2018   |  只看该作者 26#
楼主加了个油,我也做个几个DAP,不敢深入改动,水性不好
战斗的骚年
0
主题
1
回复
发表于Tue Jul 24 08:33:05 CST 2018   |  只看该作者 27#
小梁电子 发表于 Mon Jul 23 08:36:34 CST 2018  25# 昨天已经弄完2.4G无线芯片,这周即将编写仿真代码到无线接收端,...
我有一个方案,支持所有的USB仿真器
小梁电子
2
主题
116
回复
发表于Wed Jul 25 09:10:55 CST 2018   |  只看该作者 28#

SEGGER的仿真协议是有公布,也可以对其进行开发,但是这涉及到专利问题,现在开源的就只有CMSIS-DAP,实现无线仿真方案也不难,是在HID命令那里做文章,收到HID命令,则通过2.4G无线传输到接收板解析执行,然后返回结果给发送板。给大家一份SEGGER的协议,有兴趣的,且有时间的可以玩玩:

SEGGER_USBProtocol_Rev.7.pdf 

SWD协议.pdf 

SEGGER协议里面已经说明很清楚了,有空可以看下。

小梁电子
2
主题
116
回复
发表于Wed Jul 25 09:13:09 CST 2018   |  只看该作者 29#
仿真代码已经写好,一边写代码,一边陪两个小孩玩,不知道代码是否有缺陷,只有真正仿真才能知道了,今晚加加班,仿真看看效果
小梁电子
2
主题
116
回复
发表于Wed Jul 25 09:19:49 CST 2018   |  只看该作者 30#

CoFlash-1.3.6.rar 

CMSIS-DAP配合CoFlash进行下载,那速度可以跟JLINK V8有得一比

JUMP匠
0
主题
5
回复
发表于Thu Jul 26 21:59:50 CST 2018   |  只看该作者 31#

看大家对调试器这么热衷,光参赛相关的作品就有4,5个。

也就楼主是毅力最好的,加油!!!


PS(实在忍不住,自己也想做一个,可惜错过了报名。。。)

leiyitan
0
主题
69
回复
发表于Sun Jul 29 07:52:03 CST 2018   |  只看该作者 32#
我烧录器都是自己做,有些干脆集成到板子上,烧录器天天时时刻刻都在用!非常期待楼主的这个东西
立创小星
【官方工作人员】
3
主题
1152
回复
发表于Mon Jul 30 09:39:03 CST 2018   |  只看该作者 33#
楼主,记得在1楼编辑更新哟
小梁电子
2
主题
116
回复
发表于Mon Jul 30 13:31:40 CST 2018   |  只看该作者 34#

因为要兼顾USB转串口的实时性,因此编写的代码必须兼顾仿真器+串口功能,现在调试成功的2.4G无线通讯是实时,不管有没有仿真指令,发送、接收双方都是实时传递信息:发送方发送信息,发送成功后(有ACK回复),立即进入接收状态(130us时间),接收方接收到数据后,立即切换到发送状态(130us)并解析收到的数据(如果有仿真数据,则递交给仿真函数,如果有串口数据,则递交给串口中断函数),执行完成后,将数据结果发送回发送方方,如此反复循环。

调试中发现,发送方从接收模式转回发送模式时,最小必须延迟700us,等待空中数据。而接收方从发送模式转为接收模式,延迟100us即可,今晚希望工作偷闲编写的代码可以一次性成功!

小梁电子
2
主题
116
回复
发表于Mon Jul 30 22:11:07 CST 2018   |  只看该作者 35#

从晚上20点调试到22点,数据卡在了无线收发上,看来短时间内兼顾串口是有点急于求成了,明天改一个版本,先去掉串口功能,仿真通了以后再加入串口!

洗澡时候突发一个想法,果断测试,发现是可行的,明天希望能够有惊喜!!

小梁电子
2
主题
116
回复
发表于Tue Jul 31 11:23:51 CST 2018   |  只看该作者 36#

说明下,CoFlash-1.3.6.rar 这版本不支持CMSIS-DAP,上传时候没有注意,我再上传1.51版本,这版本有CMSIS-DAP,CoFlash-1.5.1.rar 

 


leiyitan
0
主题
69
回复
发表于Sat Aug 04 07:55:30 CST 2018   |  只看该作者 37#
持续关注中!
小梁电子
2
主题
116
回复
发表于Sat Aug 04 13:46:02 CST 2018   |  只看该作者 38#
喜讯!!
小梁电子
2
主题
116
回复
发表于Sat Aug 04 14:13:06 CST 2018   |  只看该作者 39#

硬件描述:板子分为A板跟B板,均代2.4G无线NRF24L01,两者通过无线进行通讯,正常情况下两者均处于RX状态,A板通过USB接入电脑,B板通过SWD连接STM32F103调试小板;

罗列成果:

1.折腾了几天,今天上午终于把2.4G无线通讯驱动调试完成!

   调试速度慢,我参考了所有网上的2.4G代码,包括NRF24L01官方的代码,都是清一色的写入32字节后马上发送,这部分都是容易成功,之前说调试成功2.4G也是基于该成果。但是这样的速度慢些,多数据包发送之间需要130us延迟,3个数据包就有1ms延迟,不容接受!!!!!看官方资料,FIFO TX栈一共有3个,FIFO RX也是有3个栈,手册说得很清楚,发送状态下,如果FIFO TX不为空,且CE=1,那么芯片会自动发送下一个栈数据,直到FIFO TX = EMPTY。今天上午基于该点调试完成了动态包,每次发送模式下,写入FIFO TX数据可以为1~96字节,然后一个CE=1搞定发送完成,速度比单包发送快了2倍,值了!!

2.使用COOCOX下载程序,无线状态下成功了:

 

看到这进度条,心理真舒服!!

3.IAR下下载程序慢,我的版本是IAR for ARM 6.70.3,CMSIS-DAP不尽人意,没办法,只能先用COOCOX下载程序到目标板,然后用IAR的 Debug without downloading功能,没想到竟然也可以仿真了!!

  点击查看大图

目标仿真的程序是用STM32F103那板子

111aou
0
主题
6
回复
发表于Sat Aug 04 14:24:34 CST 2018   |  只看该作者 40#
小梁电子 发表于 Sat Aug 04 14:13:06 CST 2018  39# 硬件描述:板子分为A板跟B板,均代2.4G无线NRF24L01,两者通过...
小梁电子
2
主题
116
回复
发表于Sat Aug 04 15:00:53 CST 2018   |  只看该作者 41#

现在IAR for arm 6.70.3仿真慢估计跟两方面有关:

1.RF传输速度,由于允许ACK应答,NRF24L01内部自动切换到应答响应,速度就忙了,下一步看看怎么优化它;

2.采用原版CMSIS-DAP代码,只修改了IO口,因此这部分也是有问题的,硬件预留了快速读写接口,因此这部分预计也可以优化。


//-----------------------------------------------------------

果断安装IAR for arm 8.22,

小梁电子
2
主题
116
回复
发表于Sat Aug 04 15:10:59 CST 2018   |  只看该作者 42#
 硬件连接图如下(仿真LPC1114的图),正式发布后再提供原理图等资料,我喜欢开源立创项目点击查看大图
小梁电子
2
主题
116
回复
发表于Sat Aug 04 16:20:48 CST 2018   |  只看该作者 43#
安装了IAR for arm 7.5   (8.22的太差劲了,卸载不用行不!!),尝试了几次,问题还是有的,有的时候可以正常下载,并仿真,有的时候不能识别设备,关键点应该是出在2.4G上面,估计有丢包,明天再折腾!!今天还是有成果的
立创小星
【官方工作人员】
3
主题
1152
回复
发表于Mon Aug 06 14:29:11 CST 2018   |  只看该作者 44#
小梁电子 发表于 Sat Aug 04 16:20:48 CST 2018  43# 安装了IAR for arm 7.5 (8.22的太差劲了,卸载不用行不!!),尝...
楼主,请直接在1楼编辑更新
立创小星
【官方工作人员】
3
主题
1152
回复
发表于Mon Aug 06 16:35:37 CST 2018   |  只看该作者 45#
楼主,咱们这次制作节设计截止时间是2018年8月20日23时59分59秒,时间有点紧了,记得及时在1楼编辑更新!冲刺20000元大奖(注:超时更新无效)
leiyitan
0
主题
69
回复
发表于Tue Aug 07 05:35:44 CST 2018   |  只看该作者 46#
大家快来帮楼主顶上去,每天都要来观望一下楼主的项目。我想用蓝牙3.0spp协议做一个,100米距离,115200波特率全双工对发都不会有丝毫压力,这一点速度比24xx快多了,3.0的蓝牙如果再加PA,可以搞一两百米左右。
小梁电子
2
主题
116
回复
发表于Tue Aug 07 08:31:57 CST 2018   |  只看该作者 47#

初步版本已经调通,但是丢帧厉害,这几天还想搞搞2.4G优化的事情,思路也已经有了,但是缺少的是时间。晚上先更新1楼内容,优化的事情而后考虑。

用蓝牙的,如果波特率是115200,而且延迟少,双向,那是可以做的。我用过蓝牙4.0模块,默认波特率是9600,但是一次只能传输20字节,而且多包发送还得延迟等待,跟2.4G不能比。2.4G可以写满FIFO TX,最大是96字节,用64字节传输DAP仿真数据,32字节传输UART数据,如果时刻保持空中双向互传,那么理论上是可以做到仿真+串口同时进行。

LTYLTY
2
主题
5
回复
发表于Tue Aug 07 13:36:08 CST 2018   |  只看该作者 48#
建议收发各用一个 Radio,做 FDD。
沈洁kokoro
2
主题
127
回复
发表于Tue Aug 07 16:03:24 CST 2018   |  只看该作者 49#
小梁电子 发表于 Tue Aug 07 08:31:57 CST 2018  47# 初步版本已经调通,但是丢帧厉害,这几天还想搞搞2.4G优化的事...
无线很容易丢帧的,所以最好上tcp协议,但是上了tcp协议,就传输速度就厉害了。还有一种做法就是做fifo,就是tcp+fifo,否则想实现你的功能,挺困难的。tcp解决数据传输可能错误的问题。fifo解决丢帧导致的时序不一致问题。简而言之无线仿真困难众多
沈洁kokoro
2
主题
127
回复
发表于Tue Aug 07 16:09:00 CST 2018   |  只看该作者 50#
小梁电子 发表于 Sat Aug 04 16:20:48 CST 2018  43# 安装了IAR for arm 7.5 (8.22的太差劲了,卸载不用行不!!),尝...

单片机需要有屏蔽罩子,而且需要控制单片机频率,单片机可能对无线通讯有干扰,整个无线通讯并不是这么容易搞定的啊


  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部