论坛首页 > 创客天地 > 方案应用展 > 推荐一款数字信号智能热释电红外...
查看:2421  |  回复:6
推荐一款数字信号智能热释电红外传感器AS312 ,无需外部任何元件,电路超简单
cpumcu
9
主题
55
回复
发表于Thu Dec 29 00:06:25 CST 2016   |  只看该作者 1# 电梯直达

数字信号智能热释电红外传感器AS312

超低功耗,只有15uA,一般的红外传感器加BIS0001方案模块电流在50uA以上,特别适合电池供电产品。

 

  该系列产品是将数字智能控制电路与人体探测敏感元都集成在电磁屏蔽罩内的热释电红外传感器。人体探测敏感元将感应到的

人体移 动信号通过甚高阻抗差分输入电路耦合到数字智能集成电路芯片上,数字智能集成电路将信号转化成15位ADC数字信号,

当PIR信号 超过选定的数字阀值时就会有LED动态输出以及具有定时时间的REL电平输出。 OEN使能端可使REL输出或通过光照

传感器自动控 制。灵敏度和时间参数通过电阻设置,对应相应的数值,其电压被转化成为带有7位分辨率的数字阀值。所有的信

号处理都在芯片上完成。

 

产品型号 AS312
窗口尺寸 3*4mm
电源电压 3V
引脚数 3pins
感应距离
12m

 

 

 

 

 

 

 

配套菲尼尔透镜

 

===================================================================

猜你可能喜欢...

[传感器]

数字信号智能热释电红外传感器AS312     数字信号智能热释电红外传感器AS612     广角菲涅尔透镜S9008 

[FM富满科技]

1.2A直流电机/马达驱动芯片TC214B/SOP8兼容L9110S                             1.3A/双通道直流电机/马达驱动芯片FM1208S/SOP16

[台湾合泰原装芯片]     

LCD驱动IC/HT16C22/48LQFP                                                            6键电容触摸按键芯片BS816A-1/16NSOP  

12键电容触摸按键芯片BS8112A-3/6NSOP                                               16键电容触摸按键芯片BS8116A-3/20SSOP   

20键电容触摸按键AD带LCD/LED驱动BS86D20A-3/28SOP                            LCD驱动芯片HT16C21/28SOP

带12位AD转换触摸按键芯片BS84B08A-3/16NSOP                                  经济型IO型Flash MCU单片机/HT68F003/16NSOP

内置运算放大器&比较器的8-bit Flash单片机HT45F23A/24SSOP                    经济型AD型OTP MCU单片机HT46R004/16NSOP

12键电容触摸按键芯片/抗干扰好/BS83B12A-3/20SSOP                            IO型MCU单片机HT48R063B/16NSOP

 [无线模块]

[泽耀科技]100mW/433MHz/无线发射接收模块/AS10-M4463D-SMA                    [泽耀科技]100mW/433MHz/无线发射接收模块/AS4432-SMD

[安信可] Ra-01/无线模块/SX1278LoRa扩频无线模块/超远10KM/433M 

该帖子已被cpumcu于Thu Dec 29 00:11:25 CST 2016编辑过
回复 收藏
  举报
ChessWorld
39
主题
762
回复
发表于Thu Dec 29 10:58:01 CST 2016   |  只看该作者 2#

确实比老款精简多了!

稳定性和可靠性好的话,应该好卖

大匠
0
主题
14
回复
发表于Thu Dec 29 13:36:24 CST 2016   |  只看该作者 3#
这个和AM312有什么区别吗
cpumcu
9
主题
55
回复
发表于Wed Jan 04 20:04:06 CST 2017   |  只看该作者 4#
大匠 发表于 Thu Dec 29 13:36:24 CST 2016  3# 这个和AM312有什么区别吗

AM312已经停产了,没有什么区别

大匠
0
主题
14
回复
发表于Tue Feb 07 16:11:21 CST 2017   |  只看该作者 5#
cpumcu 发表于 Wed Jan 04 20:04:06 CST 2017  4# AM312已经停产了,没有什么区别
谢谢!
一事通先生
0
主题
1
回复
发表于Mon Jun 19 19:19:31 CST 2017   |  只看该作者 6#
AM312,没停产,市面大把,貌似有普及的趋势。不同点就是,探测面大些,听说是4分区的探头。
跳跳跳虎
1
主题
52
回复
发表于Mon Aug 14 22:42:02 CST 2017   |  只看该作者 7#
不错,路过收藏!比老款要要精简
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部