查看:
44758
回复: 15 |
教你一步步使用语音芯片WT588D
|
|||
amin
2
主题
42
回复 |
发表于2016-12-29 17:35:59
|
只看该作者
1#
电梯直达
一 芯片概述
WT588D是一款高品质语音控制芯片,通过外挂存储器(SPI Flash、SD卡、U盘),将编译好的语音工程烧写到存储器中,即可控制语音的播放。 具有控制灵活、开发简单等特点,广泛应用于各种有语音播放和人机交互的工业场合。如发卡器、自动售货机、加油机等……
商城有售:http://www.szlcsc.com/product/details_88676.html
二 系统应用图 1、WT588D语音电路图,推荐使用3线或1线制串口。 2、功放电路推荐使用SC8002B,便宜又大碗。所需外围元件少且在 2.0V~5.0V输入电压下即可工作,商城有售。当然也可使用LM386、TDA2822、PAM8403等常用功放IC。
三 语音文件制作
1、人工录音,自己用麦克风录制或找专业人员帮忙录制; 2、使用语音合成软件,输入文本自动生成wav语音文件。 推荐使用科大讯飞语音合成系统5.0
3、语音文件编辑,例如要添加背景音乐,或将MP3格式文件转化为wav格式等 推荐使用GoldWave (音频编辑工具) 5.70 绿色版 四 语音工程编译与下载
1、语音工程创建与编译,详细步骤与说明WT588D VoiceChip 使用说明书。 2、 语音工程下载,将编译好的bin文件烧写到存储器中。 (1)使用官方推荐使用的WT550U2烧写器 (2)使用SPI FLASH烧录器,某宝上一搜一大把,类似以下图片:
五、程序设计 1、三线串口制控制程序 2、 一线串口制控制程序 |
|||
johnnypang
1
主题
57
回复 |
发表于2016-12-30 11:05:36
|
只看该作者
2#
|
|||
Maximum
3
主题
26
回复 |
发表于2016-12-30 13:44:41
|
只看该作者
3#
这个挺及时的,最近刚好打算用语音播报的东西。
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2016-12-30 14:02:45
|
只看该作者
4#
|
|||
串口MP3
7
主题
76
回复 |
发表于2017-03-24 11:57:49
|
只看该作者
5#
WT588D是一款高品质语音控制芯片,通过外挂存储器(SPI Flash、SD卡、U盘)-----这个句话不对的,只能挂SPI flash,不能挂SD卡或者U盘
|
|||
串口MP3
7
主题
76
回复 |
发表于2017-03-24 12:01:57
|
只看该作者
6#
还缺少一个推喇叭的接线图: |
|||
rossi
0
主题
2
回复 |
发表于2017-04-25 17:47:54
|
只看该作者
7#
科大迅飞有windows7 64bit能用的不?
|
|||
amin
2
主题
42
回复 |
发表于2017-04-26 12:36:05
|
只看该作者
8#
科大讯飞5.0云龙绿化特别版 可用
|
|||
tarzar
0
主题
6
回复 |
发表于2017-08-17 09:39:20
|
只看该作者
9#
WT550U2烧写器 ,哪里可以买到啊?
|
|||
电子小玩家
0
主题
1
回复 |
发表于2017-11-20 19:39:32
|
只看该作者
10#
我看到一款MP3芯片,N9200芯片 ,是N-EC的,flash自带盘符功能,直接拷贝MP3进flash,同时支持TF卡,U盘,可以同时支持UART,ADKEY,IO口控制,音质的话也好很多,成本差不多, 以下是完整原理图 |
|||
njyq2008
2
主题
68
回复 |
发表于2017-12-08 23:09:54
|
只看该作者
11#
真心不错,当年用过,爽得很。
低成本高性能电流检测方案 INA180 http://club.szlcsc.com/article/details_10515_1.html
|
|||
举头东望
0
主题
2
回复 |
发表于2017-12-11 21:52:03
|
只看该作者
12#
顶,学习了
|
|||
杰杰1号
0
主题
2
回复 |
发表于2018-02-06 08:48:28
|
只看该作者
13#
要是本身就有内存更好啦不需要外挂一个flash芯片,,,,,
|
|||
靠右行驶666
0
主题
1
回复 |
发表于2019-01-03 16:12:04
|
只看该作者
14#
大佬,我想问你一下。我用的是spi flash烧写器。但我怎么也写不进去,直接就检测不到。我需要指点一下。最近我都自闭了。 |
|||
Edison1
0
主题
1
回复 |
发表于2019-07-22 10:02:27
|
只看该作者
15#
楼主的方案已经有喇叭了吧
|
|||
bomb1999
0
主题
1
回复 |
发表于2021-03-31 22:12:42
|
只看该作者
16#
谢谢楼主,这个帖子对我这个小白而言已经是大有裨益了,我现在的着眼点还是在8个端口的寻址调出特定地址的语音数据,如蒙楼主能指点一二,则幸甚。
|
|