论坛首页 > 创客天地 > 方案应用展 > BLM32F103CBT6兼容STM32F103CBT6...
查看:4828  |  回复:24
BLM32F103CBT6兼容STM32F103CBT6,2.5-5.5V供电,多两路12……
电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Sun Jan 01 00:34:28 CST 2017   |  只看该作者 1# 电梯直达
回复 收藏
  举报
电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Sun Jan 01 07:55:34 CST 2017   |  只看该作者 2#
大家元旦快乐。促销中。可优惠券购买。 后面建个群,大家一块交流使用。可以做一批测试板子,大家下面继续讨论!
青龙
76
主题
727
回复
发表于Sun Jan 01 17:00:48 CST 2017   |  只看该作者 3#
价格比STM32,GD32都低许多,价格优势明显。 2.5-5.5V电压供电,比他们宽太多。 比他们多出的功能DAC12位模拟电压输出双通道,模拟比较器。 而且带usb2.0全速接口。太超值了!
條碼設備
5
主题
163
回复
发表于Sun Jan 01 22:09:08 CST 2017   |  只看该作者 4#

不错

不知道有没有兼容105系列的

条码,二维码设备.有线,无线,蓝牙扫码枪,无线盘点机,WIFI盘点机,GPRS盘点机.
codefish码...
0
主题
11
回复
发表于Tue Jan 03 15:08:06 CST 2017   |  只看该作者 5#

>>软件只改一点点地方

需要改哪里的文档在哪里?

青龙
76
主题
727
回复
发表于Tue Jan 03 16:09:48 CST 2017   |  只看该作者 6#
codefish码鱼 发表于 Tue Jan 03 15:08:06 CST 2017  5# >>软件只改一点点地方 需要改哪里的文档在哪里?
有文档,过几天整理下,上传,基本上一样的。很简单的。并且功能强大许多。欢迎使用。
电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Mon Jan 09 14:53:01 CST 2017   |  只看该作者 7#
电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Mon Jan 09 15:04:58 CST 2017   |  只看该作者 8#
作者:贝特莱股份 微信公众号
日期:2016年7月25日

2016年7月18日一则消息惊爆眼球,日本软银宣布,该公司将以240亿英镑收购英国市值最高的科技公司ARM,这将是软银有史以来最大的单笔收购。看到这不禁有人要问:“ARM到底何许公司值得软银如此大手笔?”ARM被誉为英国最成功的科技公司,与在互联网浪潮中默默无闻的英国一样,它低调到外行人基本没有听过它的名字,但这并不影响它在整个半导体行业的地位。

关于ARM的前生今世

ARM公司(Acorn RISC Machine)的前身为英国计算机品牌Acorn,创立于1978年,公司位于英格兰的剑桥。根据资料显示,1990年11月27日,Acorn公司正式改组为ARM计算机公司,苹果公司出资150万英镑,芯片厂商VLSI出资25万英镑,Acorn本身则以150万英镑的知识产权和12名工程师入股。与此同时,ARM的技术也为苹果带来了极大的帮助,通过获得ARM的指令集、设计方案和技术授权,苹果开发出了A系列处理器,并且在各种移动设备中获得了成功。

ARM目前是英国最为知名的芯片核心架构设计公司,该公司将其知识产权(IP)授权给制造商。当前,ARM所设计的芯片架构被应用于绝大多数的智能手机中,包括三星和苹果的旗舰级产品。ARM所设计的芯片架构的最终表现形式为微控制器、中央处理单元(CPUs)和系统级芯片(SoC),市面上几乎所有的平板电脑,甚至是电脑中都搭载ARM简单、高效和低功耗的芯片IP。

除了手机和计算业务之外,ARM的低功耗架构还在物联网领域中扮演着重要的角色。目前,与物联网相关的芯片中有近3/4采用的是ARM架构。ARM本身并不生产芯片,它的商业模式是采用转让许可证制度,由合作伙伴生产芯片。ARM在全世界范围内拥有超过100家合作伙伴,该公司会对每一台使用其技术的设备收取专利费。

ARM与MCU不得不说的故事

从商业角度分析,我们不难发现此次软银收购ARM最大的目的是布局物联网领域,这几年软银一直在推动智能机器人的发展。人工智能无疑会带动新一轮科技革命,而作为物联网基础的芯片自然是重中之重。ARM之于MCU在江湖中的地位,可以这样总结:有处理器之处,皆有ARM。这家chipless的公司通过绝佳的IP设计打动了大部分MCU厂商的心,使得他们纷纷抛弃自己的构架,转而投身ARM构架。

早在2012年各大半导体厂商纷纷宣布致力于ARM内核MCU业务,飞思卡尔、TI、恩智浦(NXP)、ST、英飞凌这几家大厂都在力推ARM内核MCU。ARM内核已经被越来越广泛地使用在 MCU中。可以毫不夸张地说,ARM大有一统江湖的态势。看到这里,也许大家不禁要问:“ARM到底有何能力,竟然获得如此高的地位呢?”

究其根本两点可全囊概括,第一:低功耗,ARM最大的特点是拥有极低的功耗,因此ARM处理器非常适用于移动处理领域,符合其主要设计目标为低耗电的特性。第二:庞大的家族,时至今日,ARM家族占了所有32位嵌入式处理器75%的比例,使它成为占全世界最多数的32位架构之一。

同质化下本土MCU厂商该如何抢夺市场先机?

MCU市场相对分散,没有绝对的垄断寡头。在MCU市场占据绝对主导地位的瑞萨电子市场份额也仅为22%左右。近年来随着物联网等新兴市场的飞速发展,无人机、智能家电、可穿戴设备、高级电机驱动等硬件产品都需要大量的32位 MCU来支撑。据IC insighs市场研究报告显示,2014年基于ARM架构的32位MCU出货20亿颗左右;到2015年,基于ARM架构的32位MCU出货达到35亿颗左右。

虽然MCU有足够的市场需求,这一点毋庸置疑,但随着国内MCU厂商不断增加,同类产品也不断增多,加之ARM内核这些年来的长足发展,这使得未来MCU发展同质化的趋势很明显,大家都用同样的内核,如何开发出独特的不会被替代的MCU非常重要。

目前国内MCU厂商大多以生产低端8位MCU产品为主,只有极少数厂商量产了32位MCU产品。 而这些厂商中能提供基于嵌入式Flash工艺设计的中高级32位MCU的厂商更是屈指可数。深圳贝特莱电子科技股份有限公司是为数不多的一家。

贝特莱推出的BLM32F103系列微控制器,是国内首颗基于M系列的单芯片解决方案。毫无意外的,BLM32F103系列微控制器也采用高性能 ARM® CortexTM-M3 32 位的 RISC 内核,同时提供提供2.5--5.5V宽电压供电,使得MCU具备更宽广的供电电压。完全满足工业现场、白色家电和人机界面电气严苛环境下的32位使用需求。

同时贝特莱提供的MCU解决方案,具备了业界领先的集成度,也将行业客户的需求融入到产品创新中,充分适合本地化行业定制应用。此外做为国内为数不多的32位MCU厂商,贝特莱提供更加贴心的技术支持服务,能快速响应解决客户各类技术问题。可以说本土MCU厂商在成本、服务、响应速度等方面都有着天然的竞争优势,更容易与本土企业及市场相配合,反应更灵活快速,沟通更顺畅。

软银并购案或将改变本土MCU市场格局?

众所周知ARM所开创的盈利模式非常别具一格,ARM公司掌握ARM指令集的扩展更新、微结构设计和编译器的开发,但并不直接出售CPU或SOC,只对AA体系内的IC设计单位和公司出售指令集授权和微结构授权。投奔ARM阵营的IC设计公司可以依托从ARM公司购买的IP核以及接口集成CPU或SOC,当然专利费是必须的,除授权费外,每生产一片芯片还要支付专利费,而且专利费也颇为可观。举例来说,三星在2012年就向ARM支付专利费3.4亿美元,三星公司预测,到2020年,专利费将高达9亿美元。

ARM的专利具有非常高的含金量,甚至可以成为大国博弈的武器,一旦ARM收紧对中国ARM阵营IC设计公司的技术授权,国内一大票半导体IC设计公司必将遭受重创,国内ARM阵营IC设计公司的芯片业务也将土崩瓦解。事实上,在前段时间美国制裁中兴的事件中,ARM也被美国政府拉上战车,成为制裁中兴的成员之一。

如果日本软银真的成功收购ARM,不排除软银改变ARM的盈利模式,或将收紧对中国IP授权的可能性。虽然ARM已经接受了日本软银的收购要约,但离最后成功收购还有一定的距离。比如英国政府不批准,或者ARM股东会不同意。另外,参考紫光集团在国际上的不少收购案例,即便是签了协议,也不能保证收购能真正落到实处,半途而废的风险依然存在。所以一切都充满着不确定因素。MCU格局未来会如何走向,让我们拭目以待!

青龙
76
主题
727
回复
发表于Wed Jan 11 15:58:08 CST 2017   |  只看该作者 9#
听我的一个朋友说,BLM32F103 已经大量在打印机,刷卡机,航模,独轮车,无人飞机,电机控制中,工业机器人中使用了。
电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Fri Jan 13 15:51:41 CST 2017   |  只看该作者 10#
已经有多款BLM32F103到货,比STM32F103 同款约便宜30%。大家去看看吧。可以采购了。欢迎使用!
传感器解决...
0
主题
1
回复
发表于Fri Jan 13 21:42:08 CST 2017   |  只看该作者 11#

很感兴趣,用MDK怎么开发,有技术支持么?


青龙
76
主题
727
回复
发表于Fri Jan 13 23:49:59 CST 2017   |  只看该作者 12#
传感器解决方案 发表于 Fri Jan 13 21:42:08 CST 2017  11# 很感兴趣,用MDK怎么开发,有技术支持么?
开发和STM32F103一样的,比ST的便宜约30%,上面有非常详细的资料,先下载看看,若有问题在此讨论,有原厂支持的。
电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Mon Jan 16 10:45:33 CST 2017   |  只看该作者 13#
传感器解决方案 发表于 Fri Jan 13 21:42:08 CST 2017  11# 很感兴趣,用MDK怎么开发,有技术支持么?
你好,使用MDK开发,与STM32F103开发工具 软件,都是一样的。
let
10
主题
488
回复
发表于Mon Jan 16 10:58:18 CST 2017   |  只看该作者 14#

一些开源设计,就没办法直接替换,毕竟是有不一样的,软件要修改

适合自己开发项目用。

SMT从业员,需要可联系。
青龙
76
主题
727
回复
发表于Sat Jan 28 07:32:53 CST 2017   |  只看该作者 15#
引脚兼容,2.5-5.5V供电,都带DAC,模拟比较器,Usb和can可同时使用,而STM32,Gd32,mm32不能同时使用, 软件部分差异在几个通讯模块的寄存器地址定义,用blm的函数代替STM的。定时器,IO的寄存器没差别,主频更高96MHZ,工艺比STM32F103更先进。 成本低约30%。供货速度快。已大量应用在产品上了。 祝大家鸡年吉祥如意,平安健康,财源滚滚来!
青龙
76
主题
727
回复
发表于Wed Feb 15 06:20:12 CST 2017   |  只看该作者 16#
中国芯,国内上市公司的芯片。支持下。这次不怕国外的ST乱涨价或缺货了。并且是2.5-5.5V供电,太好了!
青龙
76
主题
727
回复
发表于Tue Feb 21 16:30:42 CST 2017   |  只看该作者 17#
这个BLM32F103系列的CAN与USB可以同时使用,而STM32F103不能同时使用CAN与USB。
程序猿
0
主题
2
回复
发表于Mon Mar 20 17:03:04 CST 2017   |  只看该作者 18#
能否给发一下串口ISP的下载软件,33308549@qq.com,谢谢!
叫啥无所谓
0
主题
2
回复
发表于Fri Jun 02 22:40:51 CST 2017   |  只看该作者 19#
请问只有C8、R8、CB和RB吗,有没有多计数器的大容量器件。请问是否所有引脚都耐压5伏。
凌壹
0
主题
10
回复
发表于Mon Jun 05 11:11:23 CST 2017   |  只看该作者 20#
请问这个芯片的USB库有吗?
青龙
76
主题
727
回复
发表于Thu Jun 08 06:33:18 CST 2017   |  只看该作者 21#
有吧,楼主都上传例程和库文件了。自己看看吧。
青龙
76
主题
727
回复
发表于Thu Jun 08 06:34:20 CST 2017   |  只看该作者 22#
叫啥无所谓 发表于 Fri Jun 02 22:40:51 CST 2017  19# 请问只有C8、R8、CB和RB吗,有没有多计数器的大容量器件。请问是...
所以引脚都可以承受5V电压。
老齐电工
1
主题
7
回复
发表于Fri Dec 29 11:21:41 CST 2017   |  只看该作者 23#
电子工程师 发表于 Mon Jan 09 14:53:01 CST 2017  7# BLM32F103与STM32F103功能比较_v1_1_20151117release YS.zip BL...
  • 我就是直接要替换STM32F103C8T6
  • 板子不用动,直接换芯片可以吗?
  • 软件要改哪里,改的多吗?

  • 如何改,请发
  • 2768027102@qq.com
大风刮过
6
主题
34
回复
发表于Mon Jan 01 08:56:05 CST 2018   |  只看该作者 24#
有没有官网地址。库更新也不知道。
爱吃皮蛋的...
0
主题
2
回复
发表于Sat Aug 04 18:05:12 CST 2018   |  只看该作者 25#

换上你们的芯片,下载不进去程序,试了2块都这样,不愿折腾了 ,老老实实用现成方案

点击查看大图

  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部