查看:
17733
回复: 25 |
BLM32F103R8T6兼容STM32F103R8T6,2.5-5.5V供电,多两路12...
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-01-02 20:23:57
|
只看该作者
1#
电梯直达
BLM32F103R8T6 引脚兼容STM32F103R8T6,2.5V-5.5V供电,多两路12位的DAC,多模拟比较器 引脚兼容STM32F103R8T6,2.5V-5.5V供电,多两路12位的DAC,多模拟比较器 引脚兼容STM32F103R8T6,软件只修改一点地方。开发和STM32F103一样的,比ST的同型号规格的便宜约30%。 购买连接:http://www.szlcsc.com/product/details_91599.html 数据手册下载地址: 1。DS_BLM32F103xB数据手册_Ver1.7.rar 用户手册下载地址: 2。UM_BLM32F103xB用户手册_Ver1.2.rar 3. 详细使用说明资料下载: BLM32F103与STM32F103功能比较_v1_1_20151117release YS.zip 封装:LQFP64 供电电压: 2.5V-5.5V 存储器: 20KB的SRAM,64KB的Flash。 两个12位的ADC,采样通道有多路 两路12位的DAC, 模拟比较器 CAN 1个 Uart 3个 USB2.0全速 有1路。 SPI 有2个 IIC 有2个。 |
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-01-02 20:44:13
|
只看该作者
2#
价格比STM32,GD32都低许多,价格优势明显。 2.5-5.5V电压供电,比他们宽太多。 比他们多出的功能DAC12位模拟电压输出双通道,模拟比较器。 而且带usb2.0全速接口。太超值了!
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-01-09 14:56:23
|
只看该作者
3#
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-01-09 15:04:40
|
只看该作者
4#
作者:贝特莱股份 微信公众号
日期:2016年7月25日
2016年7月18日一则消息惊爆眼球,日本软银宣布,该公司将以240亿英镑收购英国市值最高的科技公司ARM,这将是软银有史以来最大的单笔收购。看到这不禁有人要问:“ARM到底何许公司值得软银如此大手笔?”ARM被誉为英国最成功的科技公司,与在互联网浪潮中默默无闻的英国一样,它低调到外行人基本没有听过它的名字,但这并不影响它在整个半导体行业的地位。 关于ARM的前生今世 ARM公司(Acorn RISC Machine)的前身为英国计算机品牌Acorn,创立于1978年,公司位于英格兰的剑桥。根据资料显示,1990年11月27日,Acorn公司正式改组为ARM计算机公司,苹果公司出资150万英镑,芯片厂商VLSI出资25万英镑,Acorn本身则以150万英镑的知识产权和12名工程师入股。与此同时,ARM的技术也为苹果带来了极大的帮助,通过获得ARM的指令集、设计方案和技术授权,苹果开发出了A系列处理器,并且在各种移动设备中获得了成功。
ARM目前是英国最为知名的芯片核心架构设计公司,该公司将其知识产权(IP)授权给制造商。当前,ARM所设计的芯片架构被应用于绝大多数的智能手机中,包括三星和苹果的旗舰级产品。ARM所设计的芯片架构的最终表现形式为微控制器、中央处理单元(CPUs)和系统级芯片(SoC),市面上几乎所有的平板电脑,甚至是电脑中都搭载ARM简单、高效和低功耗的芯片IP。 除了手机和计算业务之外,ARM的低功耗架构还在物联网领域中扮演着重要的角色。目前,与物联网相关的芯片中有近3/4采用的是ARM架构。ARM本身并不生产芯片,它的商业模式是采用转让许可证制度,由合作伙伴生产芯片。ARM在全世界范围内拥有超过100家合作伙伴,该公司会对每一台使用其技术的设备收取专利费。 ARM与MCU不得不说的故事 从商业角度分析,我们不难发现此次软银收购ARM最大的目的是布局物联网领域,这几年软银一直在推动智能机器人的发展。人工智能无疑会带动新一轮科技革命,而作为物联网基础的芯片自然是重中之重。ARM之于MCU在江湖中的地位,可以这样总结:有处理器之处,皆有ARM。这家chipless的公司通过绝佳的IP设计打动了大部分MCU厂商的心,使得他们纷纷抛弃自己的构架,转而投身ARM构架。
早在2012年各大半导体厂商纷纷宣布致力于ARM内核MCU业务,飞思卡尔、TI、恩智浦(NXP)、ST、英飞凌这几家大厂都在力推ARM内核MCU。ARM内核已经被越来越广泛地使用在 MCU中。可以毫不夸张地说,ARM大有一统江湖的态势。看到这里,也许大家不禁要问:“ARM到底有何能力,竟然获得如此高的地位呢?” 究其根本两点可全囊概括,第一:低功耗,ARM最大的特点是拥有极低的功耗,因此ARM处理器非常适用于移动处理领域,符合其主要设计目标为低耗电的特性。第二:庞大的家族,时至今日,ARM家族占了所有32位嵌入式处理器75%的比例,使它成为占全世界最多数的32位架构之一。 同质化下本土MCU厂商该如何抢夺市场先机? MCU市场相对分散,没有绝对的垄断寡头。在MCU市场占据绝对主导地位的瑞萨电子市场份额也仅为22%左右。近年来随着物联网等新兴市场的飞速发展,无人机、智能家电、可穿戴设备、高级电机驱动等硬件产品都需要大量的32位 MCU来支撑。据IC insighs市场研究报告显示,2014年基于ARM架构的32位MCU出货20亿颗左右;到2015年,基于ARM架构的32位MCU出货达到35亿颗左右。
虽然MCU有足够的市场需求,这一点毋庸置疑,但随着国内MCU厂商不断增加,同类产品也不断增多,加之ARM内核这些年来的长足发展,这使得未来MCU发展同质化的趋势很明显,大家都用同样的内核,如何开发出独特的不会被替代的MCU非常重要。 目前国内MCU厂商大多以生产低端8位MCU产品为主,只有极少数厂商量产了32位MCU产品。 而这些厂商中能提供基于嵌入式Flash工艺设计的中高级32位MCU的厂商更是屈指可数。深圳贝特莱电子科技股份有限公司是为数不多的一家。
贝特莱推出的BLM32F103系列微控制器,是国内首颗基于M系列的单芯片解决方案。毫无意外的,BLM32F103系列微控制器也采用高性能 ARM® CortexTM-M3 32 位的 RISC 内核,同时提供提供2.5--5.5V宽电压供电,使得MCU具备更宽广的供电电压。完全满足工业现场、白色家电和人机界面电气严苛环境下的32位使用需求。 同时贝特莱提供的MCU解决方案,具备了业界领先的集成度,也将行业客户的需求融入到产品创新中,充分适合本地化行业定制应用。此外做为国内为数不多的32位MCU厂商,贝特莱提供更加贴心的技术支持服务,能快速响应解决客户各类技术问题。可以说本土MCU厂商在成本、服务、响应速度等方面都有着天然的竞争优势,更容易与本土企业及市场相配合,反应更灵活快速,沟通更顺畅。 软银并购案或将改变本土MCU市场格局? 众所周知ARM所开创的盈利模式非常别具一格,ARM公司掌握ARM指令集的扩展更新、微结构设计和编译器的开发,但并不直接出售CPU或SOC,只对AA体系内的IC设计单位和公司出售指令集授权和微结构授权。投奔ARM阵营的IC设计公司可以依托从ARM公司购买的IP核以及接口集成CPU或SOC,当然专利费是必须的,除授权费外,每生产一片芯片还要支付专利费,而且专利费也颇为可观。举例来说,三星在2012年就向ARM支付专利费3.4亿美元,三星公司预测,到2020年,专利费将高达9亿美元。
ARM的专利具有非常高的含金量,甚至可以成为大国博弈的武器,一旦ARM收紧对中国ARM阵营IC设计公司的技术授权,国内一大票半导体IC设计公司必将遭受重创,国内ARM阵营IC设计公司的芯片业务也将土崩瓦解。事实上,在前段时间美国制裁中兴的事件中,ARM也被美国政府拉上战车,成为制裁中兴的成员之一。 如果日本软银真的成功收购ARM,不排除软银改变ARM的盈利模式,或将收紧对中国IP授权的可能性。虽然ARM已经接受了日本软银的收购要约,但离最后成功收购还有一定的距离。比如英国政府不批准,或者ARM股东会不同意。另外,参考紫光集团在国际上的不少收购案例,即便是签了协议,也不能保证收购能真正落到实处,半途而废的风险依然存在。所以一切都充满着不确定因素。MCU格局未来会如何走向,让我们拭目以待! |
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-11 15:59:10
|
只看该作者
5#
听我的一个朋友说,BLM32F103 已经大量在打印机,刷卡机,航模,独轮车,无人飞机,电机控制中,工业机器人中使用了。
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-01-13 15:51:54
|
只看该作者
6#
已经有多款BLM32F103到货,比STM32F103 同款约便宜30%。大家去看看吧。可以采购了。欢迎使用!
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-28 07:40:40
|
只看该作者
7#
引脚兼容,2.5-5.5V供电,都带DAC,模拟比较器,Usb和can可同时使用,而STM32,Gd32,mm32不能同时使用, 软件部分差异在几个通讯模块的寄存器地址定义,用blm的函数代替STM的。定时器,IO的寄存器没差别,主频更高96MHZ,工艺比STM32F103更先进。 成本低约30%。供货速度快。已大量应用在产品上了! 祝大家鸡年吉祥如意,平安健康,财源滚滚来!
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-15 06:34:07
|
只看该作者
8#
这是替换STM32F103的芯片。多个选择。成本低了不少。看了下,上面的资料很全,开发没问题的。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-21 16:30:05
|
只看该作者
9#
这个BLM32F103系列的CAN与USB可以同时使用,而STM32F103不能同时使用CAN与USB。
|
|||
lyq123
0
主题
2
回复 |
发表于2017-04-20 14:31:41
|
只看该作者
10#
你好,在吗 |
|||
lyq123
0
主题
2
回复 |
发表于2017-04-20 14:34:25
|
只看该作者
11#
请留一下联系方式,有技术咨询
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-20 17:20:03
|
只看该作者
12#
没问题,已经联系上你了。
|
|||
大00方
0
主题
2
回复 |
发表于2017-06-16 15:20:49
|
只看该作者
13#
STM32F103的程序HEX文件可以直接写入贝特莱的103里面运行吗?
|
|||
白云黑土
0
主题
1
回复 |
发表于2017-07-09 11:21:57
|
只看该作者
14#
dac 最高输出电压 能达到5v吗
|
|||
happy123
0
主题
5
回复 |
发表于2017-07-18 11:11:19
|
只看该作者
15#
同问
|
|||
yanxie
0
主题
9
回复 |
发表于2017-08-06 16:01:22
|
只看该作者
16#
STM32F103的程序HEX能直接写入贝特莱103里面吗?编程不需要更改设置吗?
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-06 19:46:03
|
只看该作者
17#
硬件引脚完全兼容,软件小改,通讯接口例如USB,ADC部分用BLM32自己的库文件,定时间,串口基本一样。 用过STM32的可以很快会用BLM32.
|
|||
非专业搬砖
0
主题
3
回复 |
发表于2017-08-11 11:26:07
|
只看该作者
18#
能直接把板子上的STM32替换下来么?
|
|||
非专业搬砖
0
主题
3
回复 |
发表于2017-09-10 21:31:03
|
只看该作者
19#
不知道说什么好了,很垃圾。 提供的固件库.h文件和.c,还有手册内容都不一致,还移植个什么啊。 |
|||
rgwan
1
主题
25
回复 |
发表于2017-09-10 21:54:44
|
只看该作者
20#
BLM32的USB和CAN与GD/STM32完全不同。
|
|||
17105WW
1
主题
8
回复 |
发表于2017-09-12 01:29:27
|
只看该作者
21#
赞一个!
DCDC充电器开发设计 消费类产品开发设计 OEM/ODM工厂 嘉立创黄金客户
|
|||
lidongli
0
主题
1
回复 |
发表于2017-11-24 16:11:11
|
只看该作者
22#
有技术支持吗?有QQ联系方式吗?下载HEX和STM32一样吗? |
|||
ericyang
0
主题
4
回复 |
发表于2018-04-15 06:50:05
|
只看该作者
23#
最近在移植,SPI怎么也调不出来,整个SPI总线上挂了四个SPI设备,片选软件方式,发数据 SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI1, SPI_Disable_Rx); //disable rx /* Send byte through the SPI1 peripheral */SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI1, SPI_Direction_Tx); SPI_SendData(SPI1, byte); while (SPI_GetFlagStatus(SPI1, SPI_FLAG_TXEPT) == SET){}; //check the tx buff is empty 发数据死在最后一句上。 初始化,读写都是搬库里例程的,死活就是不行。唯一没有搬过来的就是片选,调用SPI库里的SPI_CSInternalSelected函数,然而用户手册,库手册里都没说明。库手册里莫名其妙的一句“SPI_NSSInternalSoft内部设置或者重置NSS管脚。见Table377.查阅该参数可取的值。”,这个怎么理解?我的SPI从设备片选是我用IO控制的啊。 |
|||
有福之州
0
主题
6
回复 |
发表于2018-07-24 10:51:45
|
只看该作者
24#
BLM32F103有技术支持吗?QQ号多少
|
|||
nini
1
主题
1
回复 |
发表于2020-05-11 11:35:13
|
只看该作者
25#
怎么移植,应该发教程出来
|
|||
蜗牛工程师
0
主题
1
回复 |
发表于2021-05-25 10:19:11
|
只看该作者
26#
怎么联系?用了BLM32F103RBT6,连接不上JLINK
|
|