论坛首页 > 创客天地 > 方案应用展 > BLM32F103C8T6兼容STM32F103C8T6...
查看:22743  |  回复:121
BLM32F103C8T6兼容STM32F103C8T6,2.5-5.5V供电,多两路12……
电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Mon Jan 02 20:31:36 CST 2017   |  只看该作者 1# 电梯直达

BLM32F103C8T6兼容STM32F103C8T6,2.5-5.5V供电,多两路12位的DAC,多模拟比较器


引脚兼容STM32F103C8T6,2.5V-5.5V供电,多两路12位的DAC,多模拟比较器


引脚兼容STM32F103C8T6,软件只修改一点地方。开发和STM32F103一样的,比ST的同型号规格的便宜约30%。


购买连接:http://www.szlcsc.com/product/details_91597.html



数据手册下载地址:

1。DS_BLM32F103xB数据手册_Ver1.7.rar

用户手册下载地址:

2。UM_BLM32F103xB用户手册_Ver1.2.rar



3.  详细使用说明资料下载:

BLM32V2.6 YS.zip

BLM32F103与STM32F103功能比较_v1_1_20151117release YS.zip


引脚兼容STM32F103C8T6,软件只修改一点地方。


封装:LQFP48

供电电压: 2.5V-5.5V


存储器: 20KB的SRAM,64KB的Flash。

两个12位的ADC,采样通道有多路

两路12位的DAC,

模拟比较器

CAN 1个

Uart 3个

USB2.0全速 有1路

SPI 有2个

IIC 有2个

该帖子已被电子工程师于Mon Jan 16 11:50:43 CST 2017编辑过
回复 收藏
  举报
电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Mon Jan 02 20:43:59 CST 2017   |  只看该作者 2#
价格比STM32,GD32都低许多,价格优势明显。 2.5-5.5V电压供电,比他们宽太多。 比他们多出的功能DAC12位模拟电压输出双通道,模拟比较器。 而且带usb2.0全速接口。太超值了!
量子
1
主题
9
回复
发表于Tue Jan 03 11:06:44 CST 2017   |  只看该作者 3#
不错啊。有样品可以申请不?
青龙
76
主题
727
回复
发表于Tue Jan 03 19:30:32 CST 2017   |  只看该作者 4#
量子 发表于 Tue Jan 03 11:06:44 CST 2017  3# 不错啊。有样品可以申请不?
价格不高,直接购买就行。后面有量,我可返给你。
青龙
76
主题
727
回复
发表于Sun Jan 08 21:18:46 CST 2017   |  只看该作者 5#
量子 发表于 Tue Jan 03 11:06:44 CST 2017  3# 不错啊。有样品可以申请不?
你好,朋友,你也在用吗?一块交流学习。我看这个国产的功能上比ST的还好不少。多了两个DA,ST的LQFP48引脚的没有DA的。并且供电是2.5-5.5V太好了,不需要LDO去降压。
jeraw
12
主题
174
回复
发表于Sun Jan 08 21:52:39 CST 2017   |  只看该作者 6#
没货啊
电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Mon Jan 09 14:46:15 CST 2017   |  只看该作者 7#
你好,这几天就到货了,很快的,欢迎使用啊。先上传点文件,你先看着。比STM32的芯片超值许多的。
电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Mon Jan 09 14:48:07 CST 2017   |  只看该作者 8#
立创商城工...
【官方工作人员】
130
主题
1324
回复
发表于Mon Jan 09 14:51:07 CST 2017   |  只看该作者 9#
有DA还有比较器,这个挺不错! 就不知道开发环境、配套SDK、编译和仿真工具如何? 
电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Mon Jan 09 15:05:25 CST 2017   |  只看该作者 10#
作者:贝特莱股份 微信公众号
日期:2016年7月25日

2016年7月18日一则消息惊爆眼球,日本软银宣布,该公司将以240亿英镑收购英国市值最高的科技公司ARM,这将是软银有史以来最大的单笔收购。看到这不禁有人要问:“ARM到底何许公司值得软银如此大手笔?”ARM被誉为英国最成功的科技公司,与在互联网浪潮中默默无闻的英国一样,它低调到外行人基本没有听过它的名字,但这并不影响它在整个半导体行业的地位。

关于ARM的前生今世

ARM公司(Acorn RISC Machine)的前身为英国计算机品牌Acorn,创立于1978年,公司位于英格兰的剑桥。根据资料显示,1990年11月27日,Acorn公司正式改组为ARM计算机公司,苹果公司出资150万英镑,芯片厂商VLSI出资25万英镑,Acorn本身则以150万英镑的知识产权和12名工程师入股。与此同时,ARM的技术也为苹果带来了极大的帮助,通过获得ARM的指令集、设计方案和技术授权,苹果开发出了A系列处理器,并且在各种移动设备中获得了成功。

ARM目前是英国最为知名的芯片核心架构设计公司,该公司将其知识产权(IP)授权给制造商。当前,ARM所设计的芯片架构被应用于绝大多数的智能手机中,包括三星和苹果的旗舰级产品。ARM所设计的芯片架构的最终表现形式为微控制器、中央处理单元(CPUs)和系统级芯片(SoC),市面上几乎所有的平板电脑,甚至是电脑中都搭载ARM简单、高效和低功耗的芯片IP。

除了手机和计算业务之外,ARM的低功耗架构还在物联网领域中扮演着重要的角色。目前,与物联网相关的芯片中有近3/4采用的是ARM架构。ARM本身并不生产芯片,它的商业模式是采用转让许可证制度,由合作伙伴生产芯片。ARM在全世界范围内拥有超过100家合作伙伴,该公司会对每一台使用其技术的设备收取专利费。

ARM与MCU不得不说的故事

从商业角度分析,我们不难发现此次软银收购ARM最大的目的是布局物联网领域,这几年软银一直在推动智能机器人的发展。人工智能无疑会带动新一轮科技革命,而作为物联网基础的芯片自然是重中之重。ARM之于MCU在江湖中的地位,可以这样总结:有处理器之处,皆有ARM。这家chipless的公司通过绝佳的IP设计打动了大部分MCU厂商的心,使得他们纷纷抛弃自己的构架,转而投身ARM构架。

早在2012年各大半导体厂商纷纷宣布致力于ARM内核MCU业务,飞思卡尔、TI、恩智浦(NXP)、ST、英飞凌这几家大厂都在力推ARM内核MCU。ARM内核已经被越来越广泛地使用在 MCU中。可以毫不夸张地说,ARM大有一统江湖的态势。看到这里,也许大家不禁要问:“ARM到底有何能力,竟然获得如此高的地位呢?”

究其根本两点可全囊概括,第一:低功耗,ARM最大的特点是拥有极低的功耗,因此ARM处理器非常适用于移动处理领域,符合其主要设计目标为低耗电的特性。第二:庞大的家族,时至今日,ARM家族占了所有32位嵌入式处理器75%的比例,使它成为占全世界最多数的32位架构之一。

同质化下本土MCU厂商该如何抢夺市场先机?

MCU市场相对分散,没有绝对的垄断寡头。在MCU市场占据绝对主导地位的瑞萨电子市场份额也仅为22%左右。近年来随着物联网等新兴市场的飞速发展,无人机、智能家电、可穿戴设备、高级电机驱动等硬件产品都需要大量的32位 MCU来支撑。据IC insighs市场研究报告显示,2014年基于ARM架构的32位MCU出货20亿颗左右;到2015年,基于ARM架构的32位MCU出货达到35亿颗左右。

虽然MCU有足够的市场需求,这一点毋庸置疑,但随着国内MCU厂商不断增加,同类产品也不断增多,加之ARM内核这些年来的长足发展,这使得未来MCU发展同质化的趋势很明显,大家都用同样的内核,如何开发出独特的不会被替代的MCU非常重要。

目前国内MCU厂商大多以生产低端8位MCU产品为主,只有极少数厂商量产了32位MCU产品。 而这些厂商中能提供基于嵌入式Flash工艺设计的中高级32位MCU的厂商更是屈指可数。深圳贝特莱电子科技股份有限公司是为数不多的一家。

贝特莱推出的BLM32F103系列微控制器,是国内首颗基于M系列的单芯片解决方案。毫无意外的,BLM32F103系列微控制器也采用高性能 ARM® CortexTM-M3 32 位的 RISC 内核,同时提供提供2.5--5.5V宽电压供电,使得MCU具备更宽广的供电电压。完全满足工业现场、白色家电和人机界面电气严苛环境下的32位使用需求。

同时贝特莱提供的MCU解决方案,具备了业界领先的集成度,也将行业客户的需求融入到产品创新中,充分适合本地化行业定制应用。此外做为国内为数不多的32位MCU厂商,贝特莱提供更加贴心的技术支持服务,能快速响应解决客户各类技术问题。可以说本土MCU厂商在成本、服务、响应速度等方面都有着天然的竞争优势,更容易与本土企业及市场相配合,反应更灵活快速,沟通更顺畅。

软银并购案或将改变本土MCU市场格局?

众所周知ARM所开创的盈利模式非常别具一格,ARM公司掌握ARM指令集的扩展更新、微结构设计和编译器的开发,但并不直接出售CPU或SOC,只对AA体系内的IC设计单位和公司出售指令集授权和微结构授权。投奔ARM阵营的IC设计公司可以依托从ARM公司购买的IP核以及接口集成CPU或SOC,当然专利费是必须的,除授权费外,每生产一片芯片还要支付专利费,而且专利费也颇为可观。举例来说,三星在2012年就向ARM支付专利费3.4亿美元,三星公司预测,到2020年,专利费将高达9亿美元。

ARM的专利具有非常高的含金量,甚至可以成为大国博弈的武器,一旦ARM收紧对中国ARM阵营IC设计公司的技术授权,国内一大票半导体IC设计公司必将遭受重创,国内ARM阵营IC设计公司的芯片业务也将土崩瓦解。事实上,在前段时间美国制裁中兴的事件中,ARM也被美国政府拉上战车,成为制裁中兴的成员之一。

如果日本软银真的成功收购ARM,不排除软银改变ARM的盈利模式,或将收紧对中国IP授权的可能性。虽然ARM已经接受了日本软银的收购要约,但离最后成功收购还有一定的距离。比如英国政府不批准,或者ARM股东会不同意。另外,参考紫光集团在国际上的不少收购案例,即便是签了协议,也不能保证收购能真正落到实处,半途而废的风险依然存在。所以一切都充满着不确定因素。MCU格局未来会如何走向,让我们拭目以待!

电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Mon Jan 09 15:06:03 CST 2017   |  只看该作者 11#
立创商城工程部 发表于 Mon Jan 09 14:51:07 CST 2017  9# 有DA还有比较器,这个挺不错! 就不知道开发环境、配套SDK、编译...
你好,赵工,与STM32开发环境工具是一样的,是比STM32的补充,功能更强些。
青龙
76
主题
727
回复
发表于Wed Jan 11 15:58:30 CST 2017   |  只看该作者 12#
听我的一个朋友说,BLM32F103 已经大量在打印机,刷卡机,航模,独轮车,无人飞机,电机控制中,工业机器人中使用了。
贝特莱
0
主题
3
回复
发表于Thu Jan 12 14:50:42 CST 2017   |  只看该作者 13#
量子 发表于 Tue Jan 03 11:06:44 CST 2017  3# 不错啊。有样品可以申请不?
Cortex-M3 BLM32F103RBT6 BLM32F103CBT6 BLM32F103C8T6
贝特莱
0
主题
3
回复
发表于Thu Jan 12 14:53:05 CST 2017   |  只看该作者 14#
BLM32F103RBT6   BLM32F103CBT6    BLM32F103C8T6   都批量出货  需要的多联系
Cortex-M3 BLM32F103RBT6 BLM32F103CBT6 BLM32F103C8T6
青龙
76
主题
727
回复
发表于Thu Jan 12 15:11:09 CST 2017   |  只看该作者 15#
贝特莱 发表于 Thu Jan 12 14:53:05 CST 2017  14# BLM32F103RBT6 BLM32F103CBT6 BLM32F103C8T6 都批量出货 需要的...
你好,请问楼上的“贝特莱”是原厂的吗?
青龙
76
主题
727
回复
发表于Thu Jan 12 15:12:24 CST 2017   |  只看该作者 16#
希望 贝特莱 原厂也在这个讨论下增加下更详细的资料,好方便大家开发。谢谢!!
贝特莱
0
主题
3
回复
发表于Thu Jan 12 17:09:16 CST 2017   |  只看该作者 17#
青龙 发表于 Thu Jan 12 15:12:24 CST 2017  16# 希望 贝特莱 原厂也在这个讨论下增加下更详细的资料,好方便大家...
没问题 
Cortex-M3 BLM32F103RBT6 BLM32F103CBT6 BLM32F103C8T6
ChessWorld
40
主题
784
回复
发表于Thu Jan 12 17:41:13 CST 2017   |  只看该作者 18#
贝特莱 发表于 Thu Jan 12 17:09:16 CST 2017  17# 没问题

你好!请问,这些芯片,你们原厂有类似ST那种函数操作库吗?

 有库,开发起来才快,不然像c8t6 增加了DA和比较器,还得需要自己研究一番才行。

青龙
76
主题
727
回复
发表于Fri Jan 13 09:21:34 CST 2017   |  只看该作者 19#
ChessWorld 发表于 Thu Jan 12 17:41:13 CST 2017  18# 你好!请问,这些芯片,你们原厂有类似ST那种函数操作库吗? ...
你好,我在上面的上传的文档里例程,也有库的例程代码,以及库的的使用说明。所以DAC的,模拟比较器的库也是有的,直接调用就可以,都有使用说明的,请仔细查看论坛的文档与资料。上面的资料很全面的。
ChessWorld
40
主题
784
回复
发表于Fri Jan 13 10:36:52 CST 2017   |  只看该作者 20#
青龙 发表于 Fri Jan 13 09:21:34 CST 2017  19# 你好,我在上面的上传的文档里例程,也有库的例程代码,以及库的...
好的,明白了,谢谢。 有时间,我也买几个样品回来试试。
青龙
76
主题
727
回复
发表于Fri Jan 13 10:58:07 CST 2017   |  只看该作者 21#
ChessWorld 发表于 Fri Jan 13 10:36:52 CST 2017  20# 好的,明白了,谢谢。 有时间,我也买几个样品回来试试。
不客户,有问题就在论坛这里列出来,大家一块讨论解决。解决不了的问题,我可以反馈给原厂。
电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Fri Jan 13 15:50:05 CST 2017   |  只看该作者 22#
ChessWorld 发表于 Fri Jan 13 10:36:52 CST 2017  20# 好的,明白了,谢谢。 有时间,我也买几个样品回来试试。
已经有多款BLM32F103到货,比STM32F103 同款约便宜30%。大家去看看吧。可以采购了。欢迎使用!
电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Thu Jan 19 16:18:16 CST 2017   |  只看该作者 23#
贝特莱 发表于 Thu Jan 12 14:53:05 CST 2017  14# BLM32F103RBT6 BLM32F103CBT6 BLM32F103C8T6 都批量出货 需要的...
用官方的system_blm32f10x.c  
运行到下面这句 死了咋回事? 也就是说pll不成功
    /* Wait till PLL is ready */
    while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
    {

    }



stm32的 可以运行的板子。8m外部晶振。换了blm 的,到这个地方,就死掉了,pll 不成功。

#define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE 
//#define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000  
// #define SYSCLK_FREQ_36MHz  36000000 
//#define SYSCLK_FREQ_48MHz  48000000 
//#define SYSCLK_FREQ_56MHz  56000000 
#define SYSCLK_FREQ_72MHz  72000000
//#define SYSCLK_FREQ_96MHz  96000000

都试了一遍,都不成功。最后试到define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE    芯片再也连接不上了



他使用的是BLM32F103CBT6,望原厂解答下,谢谢。

电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Fri Jan 20 12:53:02 CST 2017   |  只看该作者 24#

请各位用这个例程去试试,我试了没有问题的。请按照上面的一些说明去测试。我都测试过的。没有问题的,不知那些网友用的例程不对,还是自己把例程改坏了。


新例程如下:

BLM32F10x_StdPeriph_Lib_v2.8 - 发布.rar


所以希望大家正视问题。不怕问题,要正视,如何去解决,不要怨天尤人。

国产很强大的,不要一出问题就说是国产不行,多找找其他原因!!

有问题在此分享解决!

电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Mon Jan 23 06:18:08 CST 2017   |  只看该作者 25#
电子工程师 发表于 Thu Jan 19 16:18:16 CST 2017  23# 用官方的system_blm32f10x.c 运行到下面这句 死了咋回事? 也...
已确定原因,是那位朋友的晶振的问题。还有他用自己改的程序,不是原厂例程。大家放心去用,因为此系列芯片BLM32F103 已经大量量产和使用了。
青龙
76
主题
727
回复
发表于Sat Jan 28 07:37:16 CST 2017   |  只看该作者 26#
引脚兼容,2.5-5.5V供电,都带DAC,模拟比较器,Usb和can可同时使用,而STM32,Gd32,mm32不能同时使用, 软件部分差异在几个通讯模块的寄存器地址定义,用blm的函数代替STM的。定时器,IO的寄存器没差别,主频更高96MHZ,工艺比STM32F103更先进。 成本低约30%。供货速度快。已大量应用在产品上了! 祝大家鸡年吉祥如意,平安健康,财源滚滚来!
whimsy
0
主题
10
回复
发表于Mon Feb 06 00:07:33 CST 2017   |  只看该作者 27#
有出m0+内核的芯片吗?
whimsy
0
主题
10
回复
发表于Mon Feb 06 00:24:58 CST 2017   |  只看该作者 28#
想看ADC 的Rain参数,怎么手册是空值
程序猿
0
主题
2
回复
发表于Mon Feb 13 13:48:16 CST 2017   |  只看该作者 29#
串口ISP下载程序用的什么软件,也是ST的软件吗?
青龙
76
主题
727
回复
发表于Tue Feb 21 06:46:21 CST 2017   |  只看该作者 30#
多了一个替代STM32f103的选择。
chenzx5169
0
主题
1
回复
发表于Tue Feb 21 16:42:35 CST 2017   |  只看该作者 31#
整体稳定性,及高低温性能怎么样,有没有长期用过的。
电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Fri Feb 24 14:55:49 CST 2017   |  只看该作者 32#
chenzx5169 发表于 Tue Feb 21 16:42:35 CST 2017  31# 整体稳定性,及高低温性能怎么样,有没有长期用过的。

已经有大量有产品在使用,早就批量生产了。前期主要是打印机市场有需要,所以出来了这个代替STM32的,

现在在工业,电力,新能源各个行业都有客户在应用的。


lllaaa
2
主题
9
回复
发表于Mon Feb 27 15:47:22 CST 2017   |  只看该作者 33#
datasheet里面居然没写dac是哪几个管脚
青龙
76
主题
727
回复
发表于Mon Feb 27 17:17:32 CST 2017   |  只看该作者 34#
lllaaa 发表于 Mon Feb 27 15:47:22 CST 2017  33# datasheet里面居然没写dac是哪几个管脚
你看的哪个手册。有数据手册,参考手册。
lllaaa
2
主题
9
回复
发表于Mon Feb 27 19:14:00 CST 2017   |  只看该作者 35#
青龙 发表于 Mon Feb 27 17:17:32 CST 2017  34# 你看的哪个手册。有数据手册,参考手册。
datasheet当然是你指所说的数据手册。引脚定义那里就没找到dac输出引脚。用户手册里倒是有一处提到里pa4 5。但也不知道谁对应谁。
模拟之家
8
主题
155
回复
发表于Tue Mar 07 22:20:16 CST 2017   |  只看该作者 36#
多了一个代替STM32F103的选择。
电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Fri Mar 10 14:22:10 CST 2017   |  只看该作者 37#
模拟之家 发表于 Tue Mar 07 22:20:16 CST 2017  36# 多了一个代替STM32F103的选择。
是的,大家喜欢这个料,用来代替STM32F103, 刚才又加了一盘。现在采购的人很多,很超值的料。
龙之火1
0
主题
1
回复
发表于Sat Mar 11 15:45:02 CST 2017   |  只看该作者 38#
硬件IIC的BUG处理了吗?
电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Sat Mar 11 23:02:33 CST 2017   |  只看该作者 39#
龙之火1 发表于 Sat Mar 11 15:45:02 CST 2017  38# 硬件IIC的BUG处理了吗?
你好,STM32F103有IIC的bug,BLM32F103没有。
无无无无
0
主题
14
回复
发表于Thu Mar 16 11:15:36 CST 2017   |  只看该作者 40#

VDD=5V时  USB能工作? D+ D-电气能满足工作要求?

青龙
76
主题
727
回复
发表于Thu Mar 16 17:25:04 CST 2017   |  只看该作者 41#
可以的啊,支持电压为2.5-5.5V
无无无无
0
主题
14
回复
发表于Fri Mar 17 09:35:54 CST 2017   |  只看该作者 42#
青龙 发表于 Thu Mar 16 17:25:04 CST 2017  41# 可以的啊,支持电压为2.5-5.5V

VDD=2.5V  USB都能工作?

看芯片内部结构,没有看到升压降压的模块

而USB D+ D-工作电压范围是有严格要求的

难道这颗芯片内部自带boost-buck?自动适应?

看了这里下载的资料还有资料里自带的原理图,VDD都是3.3V

不知道有没有人在VDD=5.0V时用过USB?

原厂能给个准信?

无无无无
0
主题
14
回复
发表于Fri Mar 17 09:39:30 CST 2017   |  只看该作者 43#
贝特莱 发表于 Thu Jan 12 17:09:16 CST 2017  17# 没问题

你是blm原厂工程师吗?

能确认一下:

VDD=5V时  USB能工作? D+ D-电气能满足工作要求?

无无无无
0
主题
14
回复
发表于Tue Mar 21 08:25:58 CST 2017   |  只看该作者 44#
原厂工程师能出来确认一下这个usb的问题?
无无无无
0
主题
14
回复
发表于Wed Mar 22 09:26:52 CST 2017   |  只看该作者 45#

看来原厂没测过

自己试试吧

生日的蛋糕
7
主题
318
回复
发表于Sun Mar 26 14:25:10 CST 2017   |  只看该作者 46#
为什么同样的板子焊BLM32F103C8T6,IAR连不上仿真器
青龙
76
主题
727
回复
发表于Sun Mar 26 18:08:54 CST 2017   |  只看该作者 47#
生日的蛋糕 发表于 Sun Mar 26 14:25:10 CST 2017  46# 为什么同样的板子焊BLM32F103C8T6,IAR连不上仿真器
你好,需要改配置文件。例程是用MDK软件的。
无无无无
0
主题
14
回复
发表于Tue Mar 28 08:50:40 CST 2017   |  只看该作者 48#

wocao

被广告骗了,

这BLM的USB device和stm/gd32的usb完全两码事

全部要重写

本来想找一个替代品

结果找了一个要重新开发的新芯片

你mei


无无无无
0
主题
14
回复
发表于Mon Apr 03 10:52:57 CST 2017   |  只看该作者 49#

折腾了几天,决定放弃


青龙
76
主题
727
回复
发表于Tue Apr 04 07:37:51 CST 2017   |  只看该作者 50#
无无无无 发表于 Mon Apr 03 10:52:57 CST 2017  49# 折腾了几天,决定放弃
你好,USB是针对打印机出的,量产很多了,绝对没问题,而且USB和CAN可以同时使用,希望你耐心做下去。有问题可直接问原厂的。
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部