查看:
56820
回复: 124 |
BLM32F103C8T6兼容STM32F103C8T6,2.5-5.5V供电,多两路12...
|
|||
微不足道
0
主题
8
回复 |
发表于2017-09-08 10:54:59
|
只看该作者
103#
电梯直达
STM32F103CBT6程序能直接下载使用么?
|
|||
有福之州
0
主题
6
回复 |
发表于2017-09-08 11:58:10
|
只看该作者
104#
把blm32f103吹下来更换成Stm32f103,就可以正常下载
|
|||
闭眼的鱼
0
主题
3
回复 |
发表于2017-09-13 22:30:27
|
只看该作者
105#
Vbat引脚也要接3.3V或者后备电池 我打原厂电话才问道的 数据手册里面没有写
|
|||
朱
0
主题
7
回复 |
发表于2017-10-20 13:33:17
|
只看该作者
106#
我找了很长时间也没有找到DAC的管脚,什么文件有详细介绍?
|
|||
mark
1
主题
89
回复 |
发表于2017-10-20 14:27:30
|
只看该作者
107#
对比下STM32F103RC系列
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-10-21 06:25:02
|
只看该作者
108#
你好, 看例程代码DAC部分,我记得是PA4,PA5,你再自己核实下吧。
|
|||
朱
0
主题
7
回复 |
发表于2017-10-22 09:59:26
|
只看该作者
109#
数据手册不介绍清楚,让我去研究例程,你们公司可真厉害!本来例程是软件工程师的事情,现在硬件工程师需要弄明白例程才能做硬件,实在是高,这就是中国芯片的最大创新!发布这么久了资料还不更新,这么多工程师提出的一些列问题,做个应用笔记发布出来呀,支持国货也希望国货自强,除了质量,服务更重要,周五上午留的电话,到现在都没有答复!
|
|||
琅辕居士
10
主题
7
回复 |
发表于2017-10-23 10:54:22
|
只看该作者
110#
支持CUBEMX吗?
|
|||
得科技术
0
主题
2
回复 |
发表于2017-12-26 20:30:11
|
只看该作者
111#
哎,程序死在 PLL启动文件。用的2.8的官方程序,改了HSE后,就烧不进去了。什么单片机嘛·~~~~~
|
|||
得科技术
0
主题
2
回复 |
发表于2017-12-26 20:37:00
|
只看该作者
112#
就是这个问题,一直卡死着。#define SYSCLK_FREQ_HSE,JTAG就消失了,什么芯片嘛~~~
|
|||
leiyitan
0
主题
93
回复 |
发表于2017-12-30 09:17:55
|
只看该作者
113#
可以做成stink么?
|
|||
leiyitan
0
主题
93
回复 |
发表于2017-12-30 09:19:28
|
只看该作者
114#
可以做成stink么?
|
|||
南国的雪
3
主题
6
回复 |
发表于2018-02-11 23:10:21
|
只看该作者
115#
BLM32F103C8T6 can始终调不出来,pb8 pb9管脚始终没信号,不知道怎么搞的
|
|||
ericyang
0
主题
4
回复 |
发表于2018-04-15 12:57:56
|
只看该作者
116#
比较坑,官方文档使用手册和固件库对不起来。用blm32f103替换STM32F103R8,SPI调不通,把固件库的SPI例程的初始化,读写直接考到现在的程序里,写从设备的时候的时候直接停在 while (SPI_GetFlagStatus(SPI1, SPI_FLAG_TXEPT) == SET){}; 写函数: SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI1, SPI_Disable_Rx); //disable rx 读函数: SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI1, SPI_Disable_Tx); //disable tx 初始化: /* Enable SPI1 and GPIO clocks */ 总线上挂了四个SPI设备,片选分配在不同的端口上。看看那里出了问题。被调戏了一天了。 |
|||
你举起手来
0
主题
1
回复 |
发表于2018-04-19 17:28:33
|
只看该作者
117#
看功能很好,看完本帖子竟然这么多问题,已买了两片···
|
|||
ericyang
0
主题
4
回复 |
发表于2018-04-19 23:08:04
|
只看该作者
118#
慢慢填坑,我还在填SPI的坑。屏蔽掉我那个写函数里不能先SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI1, SPI_Disable_Rx); //disable rx 就可以读写flash了。然后手册里对SPI相位CPHA的描述353页的时序图和363页的SPI_CCTL 寄存器中的CPHA位定义描述是反的。我查了BLM32的库函数定义 #define SPI_CPHA_1Edge ((uint16_t)0x0001) #define SPI_CPHA_2Edge ((uint16_t)0x0000) 是按照位定义描述写的。读写flash没问题,但是SPI总线上的LCD和网络驱动都不好使 |
|||
小宇
8
主题
35
回复 |
发表于2018-05-09 17:48:23
|
只看该作者
119#
之前STM32F103C8T6的hex文件可以直接烧写进去吗 |
|||
VX158
0
主题
1
回复 |
发表于2018-05-20 19:49:47
|
只看该作者
120#
不能,只是引脚兼容,要重新用blm的新库编译,涉及到复杂功能,代码也要改写 在pa引脚或pc3引脚输入高频脉冲,为什么模拟量输入总是被干扰? 用了灵动的mm32也是一个德行,通过关闭pc3的中断和打开pa1,pa2上的模拟量解决的。 是因为pc3引脚太靠近gnda引脚的原因吗? 另外can库函数有错误,也没个示例。 |
|||
LIUGG
0
主题
3
回复 |
发表于2018-08-13 13:43:30
|
只看该作者
121#
官方的人给个说法。上面的人碰到的问题是怎么回事怎么解决的。 要不然别人怎么敢入手你家的MCU
|
|||
奥宇集成电路
1
主题
1
回复 |
发表于2018-12-06 19:17:59
|
只看该作者
122#
STM32F103与BLM32F103
一直很多程序猿和i新同学问我这个问题,STM32F103和BLM32F103的,选哪个更合适,我们公司经过一段时间的开发和测试,给点小意见。 概述: 1、STM32F103稳定,价格贵,大牌厂商生产,服务及时,安全性极差; 2、BLM32F103性能稍弱,价格便宜,国内公司生产,服务一般,安全性稍好; 资源: 1、STM资源丰富,型号众多,选择性强; 2、BLM32F103资源也不少,但是型号偏少,选择性稍低; 3、BLM32F103运行速度稍微强过STM32F103,但偶尔不稳定; 4、BLM32F103和STM32F103的引脚定义与IO相同,内核一样,需要小修改一下,但是BLM32是有自己库的,寄存器不一样,如果是STM32F103的要完全移植到BLM32F103需要花点时间。 5、加密性对比:据深圳奧宇集成电路的反向研究测试,STM32F103程序加密后被破解的时间只要半小时,而BLM32F103破解则需要2天。显而易见,BLM32F103加密性能稍强,但还是需要提升,希望厂商尽快弥补; 6、售后:STM不管是烧录生产还是售后服务都达到国际一流,BLM还有很多第三方烧录器没有配套完善,厂商的代理、方案商也在建立中,不过BLM在国内属于最直接接近STM、GD的品牌,价格优势极大,也希望众多工程师积极采用BLM,支持国产MCU,咱们国产MCU将来也会象STM一样强大。 |
|||
66DS
0
主题
2
回复 |
发表于2019-03-09 00:27:46
|
只看该作者
123#
BLM32F103RBT6 下载时, 出现 Unknowed device ID 什么原因,相同的下载器,下载STM32F103RBT6 没有问题,难道下载器不兼容?各位大侠帮助一下
|
|||
kkkk
3
主题
6
回复 |
发表于2019-03-22 16:02:08
|
只看该作者
124#
我刚用了几片,要跑USB,但是运行起来后,发现运行灯闪烁很慢
|
|||
ericyang
0
主题
4
回复 |
发表于2019-11-14 20:43:06
|
只看该作者
125#
这货的USB不兼容STM32的,厂家又没给出资料
|
|