论坛首页 > 官方交流 > 对话立创商城 > 送给所有的代售者:推荐你的器件...
查看:6213  |  回复:22
送给所有的代售者:推荐你的器件最好方式是请你们做方案验证板!
limeng
【官方工作人员】
201
主题
728
回复
发表于Tue Jan 03 21:09:22 CST 2017   |  只看该作者 1# 电梯直达

一:现在代售以经得到了很多代售者的认可,型号越来越多,整个社区差不多成了器件推荐贴所占,我想这不是大家所希望看到的,有一些更是离谱,虽是自家地,也还是要注意一点吧!

二:很多代售者就发一些没有质量的推荐贴,不说没有效果,我个人认为效果不会有太好,我真心的建议你们做一些代售IC的方案验证板来做IC推荐贴,何况立创商城暂时对于方案验证板是支持的态度,还有补贴500元,本身你又是做技术的,何乐而不为,这种事情就算花精力也是一次付出,永久受益!

三:开发出方案验证板,立创商城还会以各种形成送出此IC验证板,会让客户各受欢迎,你也好到其它的论坛做广告,无论是那个论坛对于有质量的方案还是受欢迎的,那怕是软性广告,对吧!

 

 

该帖子已被limeng于Tue Jan 03 21:11:16 CST 2017编辑过
深圳市嘉立创科技发展有限公司 PCB事业部:http://www.sz-jlc.com 业务QQ:800005884 工号:001
回复 收藏
  举报
老和山职业...
6
主题
28
回复
发表于Tue Jan 03 21:16:07 CST 2017   |  只看该作者 2#

袁总,其实有一部分代售者并不希望于自己的器件销售情况“过好”,因为参与代售的客户,会遇到与商城面临的同样的窘境:无充裕资金。

比方说,初始资金10W,然后投了10个型号

假设型号销量一般,10W的资金可以玩下去,自动补货也不会补太多,只需要投10W就可以持续盈利下去,并且占了型号的坑,可以慢慢发展收益


假设型号销量非常好,强制补货,第一次进货10kpcs,第二次进货20kpcs,第三次进货40kpcs,这游戏马上就玩不下去了,因为没有资金补货了!


闲钱不足以支撑住庞大的库存,我想这也是商城引入代售的初衷。现在,部分库存转移给代售者了。代售着当然也期望自己的库存达到最低,或最有效的资金利用。


所以,比较明智的代售者在现有的规则约束下,会充分衡量自己的资金能力,然后选择是否推广某些型号。

limeng
【官方工作人员】
201
主题
728
回复
发表于Tue Jan 03 21:23:51 CST 2017   |  只看该作者 3#
老和山职业技术学院 发表于 Tue Jan 03 21:16:07 CST 2017  2# 袁总,其实有一部分代售者并不希望于自己的器件销售情况“过好...

这种说法不成立的,没有那一个代售者不希望他自个的型号销售太好,那还代售做啥,跟立创有仇,就为了一个坑,哈,补货也不会是无限的补下去!

深圳市嘉立创科技发展有限公司 PCB事业部:http://www.sz-jlc.com 业务QQ:800005884 工号:001
ChessWorld
40
主题
784
回复
发表于Tue Jan 03 21:29:05 CST 2017   |  只看该作者 4#

相信多数的代售者是搞技术的,所以手头的流动资金肯定也不太宽裕,最终“自动补货”一次太多或者补货时间点等规则不合适的话,后面反而变成了“补越多,越被动,越不盈利”

我建议商城应该调整得更合理些,比如补货的时间和数量,这样作为代售投资者的我们,就可以用有限的资金,投资更多的芯片,

即“撬动”出更多的芯片型号、丰富商城的产品种类,这样双方才能共赢和长久发展!


从这个意义上讲,“丰富商城的产品种类” 比自动补货的还更重要!

 货没了,或者没及时补,发现了辛苦一下采购再补一下就好了。但打击了代售投资者的积极性,就不好弥补回来了。。

老和山职业...
6
主题
28
回复
发表于Tue Jan 03 21:38:13 CST 2017   |  只看该作者 5#
limeng 发表于 Tue Jan 03 21:23:51 CST 2017  3# 这种说法不成立的,没有那一个代售者不希望他自个的型号销售太...

是的,我当然希望型号销售越热越好!

但是,假设我有10W资金,一下子全投了10个型号,10个型号都是进口件,进货周期一个月,而且都是非常热门型号

10个型号都在半个月内销售完,当前资金11W,投资10W

那么,自动补货会补10W的货,一个月后到货10W

10W的器件又在半个月内销售完,当前资金12W,投资10W

然后,自动补货会补20W的货(充8W,投资18W),一个月后到货20W

20W的器件又在半个月内销售完,当前资金22W,投资18W

继而,自动补货会补40W的货(充18W,投资36W),一个月后到货40W

当然,持续算下去肯定会有盈利的时候,这里我只是假设的数据。


但是:由最初的10W到现在的36W投资,只有部分投资者能够接受的吧。


相反,投10W,售完,补11W的货,售完,补12W的货,售完,这种模式部分投资者肯定更乐于接受。

因此,是否选择使代售型号变热,需要考虑资金能力


limeng
【官方工作人员】
201
主题
728
回复
发表于Tue Jan 03 21:52:10 CST 2017   |  只看该作者 6#
ChessWorld 发表于 Tue Jan 03 21:29:05 CST 2017  4# 相信多数的代售者是搞技术的,所以手头的流动资金肯定也不太宽...

内部以经提出,补货将给这个IC进货的时间挂钩,能优化尽量的优化,这点代售者跟商城是一条船上的!

无论是代售还是自营,如果这次有货,下次没有货则客户体验非堂不好,代售者另外一个身份也是客户!

这个贴子一下子被二楼给盖歪了!讨论的如何更加有效的增加销量,做IC方案板!如果怕销得好则这个代售还不如不做!

深圳市嘉立创科技发展有限公司 PCB事业部:http://www.sz-jlc.com 业务QQ:800005884 工号:001
D
43
主题
487
回复
发表于Tue Jan 03 21:54:51 CST 2017   |  只看该作者 7#
ChessWorld 发表于 Tue Jan 03 21:29:05 CST 2017  4# 相信多数的代售者是搞技术的,所以手头的流动资金肯定也不太宽...

支持!之前发了一个帖子也抱怨过补货太多,要至少几个月消化库存,尤其是过年之前的这段时间!不得已,我会放弃部分代售型号。

强制自动补货就像是计划经济,稳当,不会有大波折,但是怨声载道的多。客户主动补货就像是自由的市场经济,不可控,但会达到一个最优的分配。二者各有利弊,但商城方面应已有权衡。所以作为代售着只能在规则内追寻最优。

兄台的型号销量火爆,但同时又苦于补货的压力,真是疼并快乐着啊!

小伊
30
主题
401
回复
发表于Tue Jan 03 22:29:03 CST 2017   |  只看该作者 8#

强烈支持开发板的模式,浏览了下论坛,确实有些一个不怎么样的东西,反复发帖子让人厌烦,有些广告帖子确实太水了,其实效果也不见得多好。。。

针帖子的问题,建议引入浏览时论坛客户对他的有用性进行评价等相关机制,确保一些高质量的帖子能不沉底,而不会被反复发的水贴覆盖。

刚好最近二娃出来了,没有时间折腾,不然我就申请几个开发板了。。。

①法拉电容备电方案;②锂电池备电方案;③低功耗数据采集及控制系统。
條碼設備
5
主题
163
回复
发表于Wed Jan 04 01:01:14 CST 2017   |  只看该作者 9#

最早听说是支持做验证板子, 我兴冲冲的申请了7,8个验证板子, 结果一下子给我否决了6个, 搞的兴致一下子消失了,


有几个板子说是别人先申请了所以我不能做, (因为我申请的多所以最后审核)


总之,验证板子这个活动好像并不适合很大一部分片子, 比如我有代售一个100pin的片, 你们说验证什么功能呢, 单个功能只用到两三个脚, 验证功能多了,板子又复杂了,


做个验证单功能的板子呢, 我觉得浪费资源且没有达到验证目的, 而且用户的需求量也不大, 做个复杂的板子呢周期又长了, 对制作者是个负担

思考再三, 我就放弃了批准的两个验证板子的制作, 因为都是引脚比较多的, 做个不伦不类的验证板子非我所愿


看下次举办什么活动的时候再看好不好参加

条码,二维码设备.有线,无线,蓝牙扫码枪,无线盘点机,WIFI盘点机,GPRS盘点机.
FreeGoto
4
主题
52
回复
发表于Wed Jan 04 08:53:03 CST 2017   |  只看该作者 10#
这个还是的要做的!!!
语音识别应用方案 指纹识别应用方案
谁没穿裤子
17
主题
260
回复
发表于Wed Jan 04 08:58:53 CST 2017   |  只看该作者 11#
老和山职业技术学院 发表于 Tue Jan 03 21:38:13 CST 2017  5# 是的,我当然希望型号销售越热越好! 但是,假设我有10W资金,...

强烈建议自动补货可以由未结算货款支出,这样就没有你说的问题了;

一个星期的结算周期,对于价值高销量好的芯片是致命的,尤其是多款高价值IC同时自动补货的时候

工号:8888
ChessWorld
40
主题
784
回复
发表于Wed Jan 04 09:22:04 CST 2017   |  只看该作者 12#
條碼設備 发表于 Wed Jan 04 01:01:14 CST 2017  9# 最早听说是支持做验证板子, 我兴冲冲的申请了7,8个验证板子, 结...

哪6个板子?

立创商城工...
【官方工作人员】
130
主题
1324
回复
发表于Wed Jan 04 09:26:41 CST 2017   |  只看该作者 13#
條碼設備 发表于 Wed Jan 04 01:01:14 CST 2017  9# 最早听说是支持做验证板子, 我兴冲冲的申请了7,8个验证板子, 结...

你申请了8个,给你否决了6个。其中,一个TP4054被其他人申请且“更合适集成”到他的验证板。其他5个,你单独只以1个较简单的电源芯片做1个板子,

比如你申请的芯片--- TP8350 (SOT-89)封装,外挂一个电感、一个二极管、一个电容。就组成了一个升压电路,做一个这样的PCBA验证板,其他4个也是这样。

按照我们官方的活动规则、目的和宗旨,我们需要3~5个芯片组成一个有用途、有意义的方案验证板,所以就没给你审核通过,敬请谅解。

立创商城工...
【官方工作人员】
130
主题
1324
回复
发表于Wed Jan 04 09:37:38 CST 2017   |  只看该作者 14#
條碼設備 发表于 Wed Jan 04 01:01:14 CST 2017  9# 最早听说是支持做验证板子, 我兴冲冲的申请了7,8个验证板子, 结...

另外,你申请通过的GD32F103VET6 和GD32F105RCT6,Pin数也较多,你单独每个做一个最小系统板,把IO都引出,就可以的。 

不需要做复杂、全功能的开发板(毕竟这个是需要投入相当多精力的大工程,当然你能做也欢迎)。

CatCaptain
16
主题
67
回复
发表于Wed Jan 04 10:14:03 CST 2017   |  只看该作者 15#
方案评估版,一般芯片原厂都做了的,而且详细资料都有公布。销售没必要自己搞。
Wong
41
主题
494
回复
发表于Wed Jan 04 10:22:48 CST 2017   |  只看该作者 16#

没技术含量的推广帖没什么,只要不重复开帖就可以了,对于技术人员来说,更重要的是开阔信息,我就因为代售知道了不少可以应用的芯片或更好的替代品,搞成教学帖虽然好,但不是很重要,技术人员一般看技术手册就可以应用。对于论坛来说,帖子多点没坏处,大部份论坛平时都是靠纯灌水帖来提高人气的。

jzyy
5
主题
100
回复
发表于Wed Jan 04 13:09:42 CST 2017   |  只看该作者 17#
这东西规则太严格了,很难成长。
创业帮护论坛:www.zc-bbs.com
條碼設備
5
主题
163
回复
发表于Wed Jan 04 17:41:57 CST 2017   |  只看该作者 18#
立创商城工程部 发表于 Wed Jan 04 09:37:38 CST 2017  14# 另外,你申请通过的GD32F103VET6 和GD32F105RCT6,Pin数也较多...

所以说, 这个规则现在有点左右互搏的意思


1.希望做成熟的,经过验证的方案板子

2.怕别人做的太简单了

3.复杂的板子不知道叫什么板子, 我要是做个开发板子算什么板子呢, 肯定不是方案验证板子, 没有看见合适的定位,至少你们还没有想好

条码,二维码设备.有线,无线,蓝牙扫码枪,无线盘点机,WIFI盘点机,GPRS盘点机.
立创商城工...
【官方工作人员】
130
主题
1324
回复
发表于Thu Jan 05 14:48:10 CST 2017   |  只看该作者 19#
條碼設備 发表于 Wed Jan 04 17:41:57 CST 2017  18# 所以说, 这个规则现在有点左右互搏的意思 1.希望做成熟的,经过...

您好!


或许您不太了解我们的意思,我再这里回复和稍加解释一下:

1. 不一定是成熟的方案,而是设计出来的方案,一定要经过设计者的验证。至少证明这样的设计和参数,其他买家和客户获得该PCB空板后能DIY出效果来。

2. 太简单肯定不行,比如你单单一个SOT-89的升压芯片,外加3个分立器件做一个验证板,这个不符合我们的要求。我们要求至少需要3~5个IC组成一个方案版。

可以参考一下,我们的第一款方案验证板: SHT30验证板(改板由ARM+SHT30温湿度+LDO组成)
http://www.szlcsc.com/caseCheckBoard.html

3. 我们官方不推荐复杂的板子做方案验证板。比如你申请通过的,用GD32F103VET6或GD32F105RCT6 + GD25Q128(SOP-8的Flash存储器)作成一个USB评估板,

用于演示某个USB外设。或者引出全部IO做最小系统板,配上简单的程序,证明这个PCB设计OK 也是可以的。

总体来说,我个人认为我们的要求不算高。

JNCK
0
主题
133
回复
发表于Thu Jan 12 19:30:21 CST 2017   |  只看该作者 20#
limeng 发表于 Tue Jan 03 21:23:51 CST 2017  3# 这种说法不成立的,没有那一个代售者不希望他自个的型号销售太...

建议补货时间由自己决定,断货了7天还没申请补货的直接视为弃权。

张工
21
主题
213
回复
发表于Mon Jan 16 15:39:41 CST 2017   |  只看该作者 21#
谁没穿裤子 发表于 Wed Jan 04 08:58:53 CST 2017  11# 强烈建议自动补货可以由未结算货款支出,这样就没有你说的问题...

其实,我觉得很多时候JLC跟供应商应该是做的月结。钱生钱就出来了,淘宝一开始的利润估计就是这么来的(利用现金交易的时间差)

张工
21
主题
213
回复
发表于Mon Jan 16 15:45:55 CST 2017   |  只看该作者 22#
立创商城工程部 发表于 Thu Jan 05 14:48:10 CST 2017  19# 您好! 或许您不太了解我们的意思,我再这里回复和稍加解释一下...

赞同,MCU的搞个核心板,方便客户调试测试时很有帮助的,如果觉得简单可以在板上预留几个LED指示灯,这样客户可以简单的利用这几个LED灯来做一些运行状态指示。

可惜,我自己申请的MCU迟迟都没审核通过!

坐等通过了再搞一系列例程出来最后再翻译一下规格书(挂上购买链接),估计效果肯定不错。

菜头电子
49
主题
316
回复
发表于Sun Mar 05 11:33:20 CST 2017   |  只看该作者 23#
一个星期的入帐时间太久了,凭什么要一个星期?别人付的都是现金.
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部